Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Schläuche, Armaturen.
Fitt | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Flexibler Weich-PVC-Schlauch mit Textilverstärkung für Druckluft, Wasser und Lebensmittelflüssigkeiten.
Oetiker | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
2-Ohr-Schlauchklemme mit 2 Pressohren, für Schlauchbefestigung im Nieder- und Mitteldruckbereich, zur Zugentlastung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Schneckengewindeschelle H-Plus W1 nach DIN 3017 Teil 1, inklusive Sechskantschraube mit Kreuzschlitz.
So überzeugen wir in Beratung, Auswahl und Service im Sortiment Schläuche, Armaturen.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Einsatzparameter: bspw. Fördermedium (Konzentration), Medien-Temperatur, Druck/Vakuum, Einwirkzeit
Schlauchparameter: Material, Innendurchmesser, Wandstärke, Außendurchmesser
Umgebungsparameter: bspw. Temperatur, Witterungsverhältnisse
Einbaubedingungen: Anschlüsse, Anschlussarmaturen, Dichtungen
Einbindung: Halbschalen, Schlauchschellen oder verpresste Einbindung wie Presshülsen für sicheren Halt bei höheren Betriebsdrücken
Alle diese Parameter finden Sie in den Produktbeschreibungen in unserem Online-Shop. Bei der Auswahl des richtigen Schlauches helfen wir Ihnen gerne weiter. Wenden Sie sich an unsere Experten.
Druckschläuche können mit Halbschalen, Schlauchhülsen, Schlauchschellen bzw. Presshülsen eingebunden werden.
Schläuche mit geringen Betriebsdrücken werden vorrangig mit Schlauchschellen an der Armatur befestigt. Je nach erforderlichem Anzugsmoment werden Schneckengewindeschellen, Gelenkbolzenschellen, Spannbackenschellen, Breitbandschellen oder Ein- bzw. Zwei-Ohr-Klemmen verwendet.
Bei höheren Betriebsdrücken sind Halbschalen bzw. Presshülsen oder auch Fixierbänder zu empfehlen. Saugschläuche sollten bevorzugt nur mit Halbschalen oder Fixierbändern eingebunden werden. Werden Schläuche verstärkt auch auf Zug beansprucht, ist unbedingt und ausschließlich eine Montage mit Halbschalen vorzunehmen.
Um Schäden bei Schläuchen oder Schlauchleitungen zu vermeiden, sind folgende Empfehlungen zu beachten:
Wahl der Schlauchleitung entsprechend dem Betriebsdruck, den Einsatzbedingungen und der Nennweite
Einsatzbereiche gemäß einschlägiger Normen oder sonstiger Regelungen
fachgerechte Einbindung; richtige, sorgfältige Verlegung
Verwendung nur für das für den jeweiligen Schlauch vorgesehene Medium
Beachtung der Betriebsanleitung
Verwendung von Schlauchaufrollern
sofortiger Austausch beschädigter Schlauchleitungen
Gummischläuche sind üblicherweise folgendermaßen aufgebaut:
Seele: Die Seele ist die innere Schicht eines Schlauches und Kontaktelement zum fördernden Medium. Das Seelenmaterial wird nach den Einflüssen des Mediums, Temperatur, Abrieb oder elektrischer Spannung gewählt.
Einlage: Die Einlagen verleihen dem Schlauch die nötige Querschnittslabilität und die Fähigkeit, statischen und dynamischen Drücken zu widerstehen. Dieser Festigkeitsträger kann aus diversen Textilien oder auch aus Stahldraht bzw. aus einer Kombination der genannten Materialien bestehen.
Spirale: Soll der Schlauch auch Saugbelastungen/Unterdruck standhalten bzw. eine besonders hohe Flexibilität aufweisen, wird zusätzlich eine Stahldrahtspirale in das Einlagenpaket eingebettet.
Decke: Die Decke ist der äußere und damit sichtbare Teil eines Schlauches. Sie bietet Schutz vor äußeren Einflüssen wie chemischen Einflüssen, Witterung, Ozon, UV-Strahlung, Temperatur und mechanischen Verletzungen. Die Oberfläche des Schlauches kann glatt oder gewellt sein. Gewellte Decken bieten den Vorteil erhöhter Flexibilität, glatte Decken haben den Vorteil erhöhter Abriebfestigkeit und besserer Gleiteigenschaften. Auch bei der Decke ist es erforderlich, die Materialien entsprechend den jeweiligen Einsatzbedingungen auszuwählen.
Schläuche aus EPDM verfügen über exzellente Ozon-, Chemikalien- und Alterungseigenschaften. Sie verfügen über sehr gute Dampfbeständigkeit, gute Kälte- und Wärmebeständigkeit (–40 °C bis +120 °C) sowie gute Beständigkeit gegen Bremsflüssigkeit auf Glykolbasis. Die Beständigkeit gegen aus Öl gewonnene Flüssigkeiten ist jedoch eher gering.
Schläuche aus EPDM sind aufgrund ihrer Eigenschaften empfehlenswert beim Einsatz von Säuren (je nach Konzentration), Alkalien, Wasser, Alkoholen und Ketonen.
Druckschläuche kommen zum Einsatz, wenn Medien mit Überdruck transportiert werden. Sie werden vor allem in der Lebensmittelindustrie, bei Betonpumpenfahrzeugen, in Kläranlagen, im Maschinenbau, in der Landwirtschaft, im Bau, im Freiland, an Maschinen, an Apparaten und an Behältern verwendet.
Sollen Schläuche Saugbelastungen, also Unterdruck, standhalten bzw. eine besonders hohe Flexibilität aufweisen, wird zusätzlich eine Stahldrahtspirale in das Einlagenpaket gebettet. Die Spirale ist eine zusätzliche Verstärkung der Einlage zum Schutz gegen Knicken. Saugschläuche sind also oft für Druck- und Saugbelastungen verwendbar. Druckschläuche sind lediglich für Druckbelastungen (max. Betriebsdruck) ausgelegt.
Druckschläuche gibt es in verschiedensten Varianten und sie können für eine Vielzahl von Medien verwendet werden. Die Anwendung ist sehr stark vom Material der Schlauchseele und der Konstruktion des Schlauches abhängig.
Schläuche und Schlauchleitungen sollen kühl, trocken und staubarm gelagert werden. Direkte Sonnen- und UV-Einstrahlung sowie die Nähe zu Wärmequellen sollten vermieden werden. Schläuche und Schlauchleitungen sind spannungs- und knickfrei sowie liegend zu lagern. Bei Lagerung in Ringen darf der vom Hersteller angegebene kleinste Biegeradius nicht unterschritten werden. Letztendlich sollten Gummiartikel nach dem First-in-/First-out-Prinzip ausgelagert werden, denn auch unter den besten Bedingungen kann eine zu lange Lebensdauer zu einer Verschlechterung der physikalischen Eigenschaften gewisser Gummiprodukte führen.
Die Vorschriften zur Lagerung von Elastomeren und damit auch Schläuchen und Schlauchleitungen sind in der DIN 7716 (Erzeugnisse aus Kautschuk und Gummi – Anforderungen an der Lagerung, Reinigung und Wartung) Absatz 3 festgelegt, sowie in der T002.
Es gibt verschiedene Anzeichen dafür, dass ein Schlauch getauscht werden muss. Zum Beispiel:
Beschädigung der Decke bis zur Einlage (Schnitte, Risse, Scheuerstellen, Blasen, Abrieb- oder Knickstellen)
Versprödung des Materials
undichte Stellen
beschädigte Schlaucharmatur
Lösen der Armatur aus dem Schlauch
Der Prüfdruck ist der Druck, bei dem der Schlauch und die Einbindungen einwandfrei dicht sein müssen. Es dürfen keine unzulässigen Verformungen des Schlauches auftreten.
Der Platzdruck, auch MiIndestberstdruck genannt, ist der Druck, bei dem die Schlauchleitung bei Raumtemperatur undicht wird bzw. platzt. Der Platzdruck kann in Abhängigkeit von der zeitlichen Drucksteigerung wesentlich beeinflusst werden.
Der Sicherheitsfaktor ist das Verhältnis von Platzdruck zu Betriebsdruck. Ein hoher Sicherheitsfaktor wird vorgesehen, wenn Einflüsse vorliegen, welche die Festigkeit des Druckträgers herabsetzen können (z. B. hohe Temperaturen, chemische Einflüsse etc.), oder wenn ein Bersten im Einsatz besonders gefährlich ist (z. B. bei Dampf).
Der Druckträger bei einem Schlauch sorgt für die Beständigkeit des Schlauches gegen hohen Druck und für die nötige Flexibilität.
Bei Schlauchleitungen müssen Schlauch, Armatur und Einbindung aufeinander abgestimmt sein. Die gesamte Schlauchleitung ist immer nur so gut wie der schwächste Bauteil. Der maximale Betriebsdruck, die Temperatur und Medienbeständigkeit richten sich immer nach der schwächsten Komponente.
Die Abkürzung DVGW steht für „Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. “, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Materialien und Systeme im Bereich der Gas- und Wasserversorgung zu testen und so als unabhängige Prüfstelle zu fungieren. Das DVGW-Zertifikat gibt Gewissheit, dass es sich um ein geprüftes und sicheres Werkstück handelt, welches allen Normen der DVGW entspricht.
hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit
neutral geprüfte elektrische Sicherheit
hinreichende Installations- und Wartungsfreundlichkeit
Austausch von Ersatzteilen mit handelsüblichen Werkzeugen
Ersatzteilversorgung für mindestens zehn Jahre sichergestellt
moderner Regel- und Benutzerkomfort
hohe Korrosionsbeständigkeit
Trinkwassertauglichkeit von Trinkwasserrohren und Verbindern
Das BSP- (British Standard Pipe) Gewinde (G) wird nach seinem Erfinder auch Whitworth-Rohrgewinde genannt. Der Gewindedurchmesser wird in Zoll angegeben, der Flankenwinkel beträgt 55° und es ist das in Europa am meisten genutzte Gewinde. Bei der BSPT-Variante ist das Gewinde kegelig.
Bei dem amerikanischen NPT- (National Taper Pipe) Rohrgewinde handelt es sich um ein kegeliges Innen-/Außengewinde, das in der Norm ANSI B 1.20.1 definiert ist. Die Außendurchmesser werden in Zoll angegeben.
Das metrische ISO-Gewinde (Mz), auch Regelgewinde genannt, ist ein weltweit standardisiertes Gewinde. Die Gewindedurchmesser sind in mm angegeben.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterDer Marktführer für technisch anspruchsvolle Industrieschläuche und Kautschukprodukte überzeugt mit einer großen Vielfalt an Schläuchen für kritische Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen. Wir haben für Sie die Top-Seller und jeweils die wichtigsten Informationen dazu zusammengefasst. Klicken Sie rein und lernen Sie das breit Angebot sowie die Vorteile der Produkte von Trelleborg kennen.
Bereits jetzt sind Schläuche oft Teil von digitalen Systemen. Aus diesem Grund macht es durchaus Sinn, dass auch der Schlauch mit einer digitalen Schnittstelle ausgestattet wird. Genau das hat die Masterflex Group mit AMPIUS® getan. Unter diesem Namen versammeln sich zukünftig alle vernetzungsfähigen und smarten Varianten im Masterflex-Sortiment.
Bei chemischen Prozessen gibt es spezielle Vorschriften sowie Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Hierbei muss speziell auf die Auswahl der passenden Materialien für Schlauchleitungen geachtet werden. Sie müssen für die transportierten Medien geeignet, sowie beständig gegen physikalische und chemische Einwirkungen sein.
Wir haben für Sie zusammengefasst, was Haberkorn in diesem Bereich für Sie bietet und welche Produkte für welche Einsatzzwecke am besten geeignet sind.
Conti® Ultimate ist besonders abriebfest und kommt daher vor allem in rauen Umgebungen zum Einsatz. Besonders interessant ist, dass dieser Schlauch schnell und einfach vor Ort getauscht werden kann. Außerdem haben Sie bei diesem Schlauch den Verschleiß immer im Blick. Erfahren Sie mehr auf unserer Landingpage.
In unseren beiden modern eingerichteten Montage- und Prüfzentren in Wien und Wolfurt montieren wir Schläuche und Armaturen mit allen handelsüblichen Materialien wie beispielsweise Halbschalen, Pressfassungen, Fixierbändern, Gelenkbolzenschellen, Schneckengewindeschellen und Draht. Außerdem führen wir normkonforme Druck-, Dichtheitsprüfungen und Leitfähigkeitsmessungen durch.
Was immer Sie fördern wollen, wir bieten Ihnen mit knapp 3.000 Lagerartikeln aus unserem Sortiment an Industrieschläuchen und Armaturen ein höchstmögliches Maß an Qualität, Zuverlässigkeit und Schnelligkeit. Haberkorn steht für kompetente Problemlösungen und prompten Service aus einer Hand.
Mit unserer Eigenmarke H-Plus haben wir in Zusammenarbeit mit führenden Qualitäts-Herstellern der Branche ein einzigartiges Sortiment entwickelt. Die Produkte sind ab Lager verfügbar und zeichnen sich durch erstklassige Qualität und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Sie sind für höchste Ansprüche im industriellen Alltag unersetzlich. Selbstverständlich werden die relevanten Normen stets erfüllt.
Haberkorn ist der Schlauchspezialist für Komplettlösungen. Bei uns bekommen Sie nicht nur Standard-Schläuche, sondern auch komplett einbaufertige Schlauchleitungen abgestimmt auf Ihre Einbausituation. Wir liefern auch Sonderlösungen mit Spezialarmaturen wie z. B. einvulkanisierten Flanschen. Um Ihnen den Anfrageprozess zu vereinfachen, haben wir für Sie ein Anfrageformular angefertigt. Wenn Sie dieses ausgefüllt an uns übersenden, können unsere Expertinnen und Experten Ihnen schnell und einfach die passenden Produkte für Ihre Anwendung anbieten.
Laden Sie sich das Formular einfach herunter und füllen Sie es direkt am Computer aus. Mit einem Klick auf "Jetzt Fragebogen senden" ist Ihre Anfrage schon bei uns.
Bei falschem Umgang mit Schläuchen kann es zur fehlerhaften Funktion des Schlauches kommen und damit zu Ausfällen oder sogar Unfällen.
Durch das Einhalten einiger einfacher Grundregeln können diese Gefahren minimiert werden.
Bei der Kunststoffverarbeitung müssen Granulate oder Pulver oftmals über lange Distanzen gefördert werden und verlangen den Schlauchleitungen sowie den Armaturen somit einiges ab.
Wir bieten auch für diese schweren Bedingungen die richtigen Produkte.
Auf unserer Landingpage erfahren Sie alles zum Thema Schläuche und Armaturen für die kunststoffverarbeitende Industrie und alle Informationen zu unserem Sortiment.
Schauen Sie rein!
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!