Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Sowohl OKTAGON® als auch OKTAGON®-PLUS sind Fertigspreizen. Jedoch bietet OKTAGON®-PLUS einige Vorteile:
geeignet für Sichtbeton
Heraustreten des Konus nicht möglich, da dieser nach dem Ausschalen herausgezogen wird
im Endzustand nur Stopfen sichtbar
Ja, OKTAGON® kann bei weißen Wannen bis zu einem Wasserdruck von 5 bar eingesetzt werden. OKTAGON®-PLUS kann laut der derzeit gültigen Richtlinie bis 7 bar eingesetzt werden.
Ja, es gibt für OKTAGON®-PLUS und OKTAGON®-PLUS geeignete Konen, Stopfen und Dichtscheiben. Die Prüfzeugnisse sind dennoch gültig, da die Technik im Konus liegt.
Ja, es gibt einen systemunabhängigen Verschlussstopfen aus Kunststoff, der nach dem Reinigen nur eingeschlagen wird. Das hat den Vorteil, dass beide Seiten gleichzeitig verschlossen werden. Der Verschlussstopfen Stopper verfügt über eine Wasserdichtheitsprüfung und eine Brandschutzprüfung.
Der Stoppe ist ein systemunabhängiger Verschlussstopfen und in jedem Distanzrohr mit Innendurchmesser 21,5 bis 23 mm einsetzbar. Er wird einfach in das gereinigte Rohr eingeschlagen und ist mindestens bis 20 m Wassersäule dicht. Der zweite große Vorteil bei Faserbetonspannstellen ist nicht nur die Wasserdichtheit, sondern auch der Brandschutz bis EI 120. Weiters entfällt bei der Faserbetonspannstelle das aufwendige Einkleben der Faserbetonstoppel.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!