Die Schutzkappen mit Stahleinlage von Haberkorn verfügen über einen großen, pilzförmigen Kopf, der durch die breite Fläche eine bessere Schutzwirkung bietet. Die wiederverwendbaren Kunststoff-Schutzprofile mit Stahleinlage, werden auf Anschlussbewehrungseisen aufgesteckt um Unfälle auf Baustellen zu vermeiden. Unsere Schutzkappen sind sowohl in horizontaler als auch vertikaler Lage einsetzbar. Mehr in unserem Ratgeber
Nevoga | Sicherheitsprodukte für Bewehrungen
Mehrfach wiederverwendbare Schutzkappe mit Stahleinlage und großem pilzförmigem Kopf. Bessere Schutzwirkung durch große Fläche.
Nevoga | Sicherheitsprodukte für Bewehrungen
Schutzkappe aus rot gefärbten Kunststoff für vorstehende Eisenenden. Erhöht die Sichtbarkeit der Gefahrenstelle.
Nevoga | Sicherheitsprodukte für Bewehrungen
Wiederverwendbares Kunststoff-Schutzprofil mit Stahleinlage. Es wird auf die Anschlussbewehrungseisen aufgesteckt, um einen stürzenden Bauarbeiter vor dem Aufspießen zu schützen. Auch in horizontaler oder vertikaler Lage einsetzbar.
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Im Regelfall müssen Wandanschlusseisen im Sinne der Arbeitssicherheit umgebogen sein. Ist das beispielsweise aufgrund einer Hohlwandmontage nicht gewünscht, müssen die Eisen mit Schutzkappen versehen werden. Durch die große Kopffläche der Schutzkappen ist eine bessere Schutzwirkung gegeben.
Wenn die Anschlusseisen in einer Reihe und relativ eng nebeneinander angeordnet sind, empfiehlt sich das Schutzprofil NEVOSAFE®. Es ist kostengünstiger und schneller zu montieren als einzelne Schutzkappen.
Da sie eine Stahleinlage haben, können die Sicherheitsprodukte weiterverwendet werden, solange sie keine offensichtlichen Beschädigungen aufweisen.
Ja, die Schutzkappen und das Schutzprofil für Bewehrungsstahl sind laut Prüfung bis 100 kg Falllast von 3 Metern Fallhöhe durchstanzsicher.
Ja, Schutzkappen ohne Stahleinlage dürfen verwendet werden, aber nur noch als optische Kennzeichnung, wenn keine Verletzungsgefahr besteht. Sie weisen keine notwendige Schutzwirkung auf.
Gefahren auf der Baustelle wie beispielsweise durch senkrecht stehende Bewehrungseisen werden oft unterschätzt. Das Arbeitsinspektorat verlangt eine Abdeckung von Bewehrungseisen, wenn sie aus arbeitstechnischen Gründen nicht bügelförmig ausgebildet sind. Dies soll die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen schützen, indem im Fall eines Aufpralls von stürzenden Personen schwere Verletzungen verhindert werden. Haberkorn bietet Ihnen entsprechende Sicherheitsprodukte mit Stahleinlage in der Signalfarbe Gelb für Bewehrungseisen.
Ungesicherte Bewehrungseisen können auf der Baustelle zur tödlichen Gefahr werden. Sollte es nicht möglich sein, die Bewehrungseisen bügelförmig auszubilden, muss das Unternehmen die Bewehrungseisen mit einer passenden Abdeckung sichern. Damit sich niemand durch Stolpern der gar einen Sturz aus der Höhe gravierend verletzt, muss die gewählte Abdeckung gut bemessen und geprüft sein.
Um sich zu vergewissern, dass sie Bewehrungsabdeckung den Maximalkräften standhält, führt der Hersteller Belastungstests durch. Bei der Prüfung wird zwischen zwei Klassen unterschieden; Klasse A: Sturz aus der Ebene; Klasse B: Sturz mit Absturzhöhe bis 3 Meter. Für beide Klassen wird ein Durchstanzversuch durchgeführt, wobei die Belastung von 0 auf 5 kN schrittweise erhöht wird und der Durchstanzversuch mit einem Eisen abgewickelt wird.
Laut Arbeitsinspektorat sind nur mehr geprüfte und durchstanzsichere Schutzkappen als Schutzmaßnahme laut gem. § 6 Abs. 4 BauV geeignet.
Unsere Schutzkappen und Schutzprofile NEVOSAFE®-PLUS mit Stahleinlage schützen sicher bei Stürzen aus 3 Meter Höhe mit einem Gewicht von 100kg. Beide Produkte sind in der Signalfarbe gelb, damit die Gefahrenstelle sichtbarer wird.
Die Schutzkappen NEVOSAFE®-PLUS sind mit einem großen pilzförmigen Kopf versehen und sind durch die spezielle Rippenkonstruktion, bei der man die Schutzkappen aufdrehen und abdrehen kann, wiederverwendbar. In unserem Lieferprogramm finden Sie Schutzkappen für die passenden Bewehrungseisen der Größen 6-20mm und 20-36mm. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schutzkappen geben die Schutzkappen von NEVOSAFE®-PLUS, trotz Wechsels auf ein kleineres Bewehrungseisen, Halt.
Wenn mehrere Bewehrungseisen gleichzeitig zu sichern sind, greifen Sie am besten zu unseren NEVOSAFE®-PLUS Schutzprofilen. Die Schutzprofile sind sowohl in horizontaler als auch vertikaler Lage einsetzbar. Sie bieten einen festen und stabilen Sitz auf jeder Anschlussbewehrung. Ab 2 Paletten bietet Ihnen Haberkorn auch einen kostenlosen kundenspezifischen Aufdruck.
Unsere roten Schutzkappen sind wie unsere NEVOSAFE®-PLUS Schutzkappen PVC-frei. Die roten Schutzkappen jedoch dienen nur zur optischen Kennzeichnung von lotrechten Bewehrungsstäbe und schützen nicht vor Verletzungen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Es wird somit kein Fallschutz gewährleistet, da diese keine Stahleinlage haben.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!