Im Haberkorn Sortiment finden Sie Sperrkantscheiben unterschiedlichster Ausführungen: Sperrkantscheiben NSK, Form M; Sperrkantscheiben NSK, Form B; Sperrkantscheiben Form Z sowie Sperrkantscheiben Form K. Sollten Sie eine Teckentrup-Sperrkantscheibe mit einem Sonderwerkstoff oder einer Sonderoberfläche benötigen, kontaktieren Sie Ihren Kundenberater – er hilft Ihnen gerne weiter.
https://www.haberkorn.com/teckentrup#topic6102
Bereits seit 1938 produziert das Unternehmen Teckentrup Umform-, Stanz- und Tiefziehteile sowie spezielle Befestigungsprodukte. (...) Diese Erfahrung verhilft dem Erfinder der Sperrkantscheibe zur Entwicklung äußerst wirksamer Schraubensicherungen, die in den verschiedensten Anwendungsgebieten wie der Bahnindustrie, in Aufzügen, im Maschinenbau, bei Seilbahnen und vielem mehr eingesetzt werden.
https://www.haberkorn.com/teckentrup#guide
Die ÖNORM Z 1259 legt das Verfahren für die Herstellung und Konformitätsbewertung von orthopädischen Veränderungen an Sicherheitsschuhen und Berufsschuhen fest und ist besonders für Orthopädieschuhmacher (OSM) relevant. (...) Und so geht’s: Nach der Wahl eines ÖNORM-Z-1259-tauglichen Arbeitsschuhs wird dieser zur Orthopädieschuhmacherin oder zum Orthopädieschuhmacher gebracht. (...) Nach ÖNORM Z 1259 hergestellte Sicherheitsschuhe und Berufsschuhe sind zusätzlich mit „OS“ gekennzeichnet.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/sicherheitsschuhe-arbeitsstiefel-zubehoer#topic4641
B. das Aufstellen von Schattenspendern wie Sonnenschirmen oder -segeln organisatorische Schutzmaßnahmen, z. (...) Der tägliche UV-Index lässt sich online z. B. auf www.uv-index.at beobachten. (...) Zusätzliche Informationen finden Sie in der Sicherheitsinformation der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt „UV-Strahlung und Arbeiten im Freien – Ein Ratgeber für Outdoor-Worker“.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/hautschutzsysteme#topic4623
Daher sind sie möglicherweise nicht für Situationen geeignet, in denen ein höherer Schutzgrad erforderlich ist, z. (...) Die Passform der Halbmaske ist ebenfalls entscheidend, da eine undichte Passform den Schutz erheblich beeinträchtigen kann.Halbmasken für eine bessere Atmung und ein Sauberhalten der Atemwege bei höheren Belastungen
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/atemschutz/halbmasken#topic16356
Wird einer der folgenden Mängel festgestellt, ist die Schlauchleitung auszutauschen: Beschädigung der Außenschicht Versprödung der Außenschicht Verformungen undichte Stellen Lager- und Verwendungsdauer überschritten Herauswandern des Schlauchs aus der Armatur Kennzeichnung auf Hydraulikschlauch bzw. Presshülse fehlt oder ist fehlerhaft Beschädigung oder Deformation der Schlaucharmatur Korrosion der Armatur, die Festigkeit oder Funktion beeinträchtigt Anforderungen an den Einbau nicht beachtet sicherheitsrelevante Schutzmaßnahmen fehlen Vorbehaltlich betriebsspezifischer und/oder maschinenbezogener Prüffristen gelten folgende Empfehlungen: Anforderung an Hydraulik-Schlauchleitung empfohlene Prüffrist normale Anforderungen 12 Monate erhöhte Anforderungen (Einsätze im Grenzbereich der zulässigen Beanspruchung, z.
https://www.haberkorn.com/hydraulikschlaeuche-hydraulikverschraubungen/hydraulikschlaeuche#topic8610
Zur Optimierung der Lebensdauer des Pendelrollenlagers wurde eine neue, innovative Lösung entwickelt: das Pendelrollenlager KIZEI®, das durch seine Abdeckung mit Z-Scheiben die Lebensdauer der Pendelrollenlager verlängert und somit die Leistung Ihrer Anlagen verbessert.Das Pendelrollenlager KIZEI® führt durch die geschlossene Ausführung mit Z-Scheiben zu höherer Lebensdauer und reduzierten Wartungskosten. (...) Die Formstabilität ist bis +200 °C gewährleistet. Hochwertige Nitrid-Stahlkäfige und Z-Scheiben garantieren, dass das Pendelrollenlager KIZEI® maximierte Stoßfestigkeit und optimierte Korrosionsbeständigkeit aufweist. (...) Durch die geringere Verschmutzung dank der Abdichtung mit Z-Scheiben können die Wartung vereinfacht und die Wartungskosten deutlich reduziert werden (um bis zu einem Drittel gegenüber herkömmlichen Instandhaltungskosten).
https://www.haberkorn.com/ntn-snr#topic5208
Trotz der Anpassung behalten die zertifizierten Arbeitsschuhe ihre volle Normkonformität bei. Bitte beachten Sie, dass es seit 2012 in Österreich und Deutschland nicht mehr erlaubt ist, private orthopädische Einlagen in Arbeitsschuhen zu verwenden. die ÖNORM Z 1259 legt das Verfahren für die Herstellung und Konformitätsbewertung von orthopädischen Veränderungen an Sicherheits- und Berufsschuhen fest und richtet sich in erster Linie an Orthopädieschuhmacher (OSM).
https://www.haberkorn.com/haix#topic3846