Menu

310 Ergebnisse für „verzinkt“

Aus welchem Material sind Absperrketten gefertigt? FAQ
Welche Stahlgüte wird bei Stabdübeln für den Holzbau verwendet? FAQ

Standard-Stabdübel sollten eine Materialgüte von S23 JRG 2 C (ST37-2) in verzinkter Ausführung aufweisen.

Warum sind Trockenbauschrauben schwarz phosphatiert? FAQ

Verzinkte Schrauben sind mit Spachtelmasse meist unverträglich, da sie rosten können.

Witterungsbeständiges Material Ratgeber

Werden Holzverbinder im Außenbereich angebracht, sollte auf die Verwendung witterungsbeständiger Produkte wie etwa verzinkter Holzverbinder geachtet werden.

Die verschiedenen Varianten von Bauzäunen Ratgeber

Bei teilverzinkten Mobilzäunen werden alle Rohre und Gittermatten verzinkt und anschließend geschweißt. Dadurch entsteht eine Schwachstelle bei der Schweißnaht, die im Nachhinein verzinkt wird. Bei vollverzinkten Bauzäunen werden alle Rohre und Gittermatten im Rohzustand geschweißt und dann im Zinkvollbad verzinkt.

Die besten Materialien zum Schutz vor Schäden bei Blitzen Ratgeber

Die meistgenutzten Materialien für den äußeren Blitzschutz sind verzinkter Stahl, nicht rostender Stahl, Kupfer und Aluminium.

Die verschiedenen Oberflächen von Muttern und ihre Einsatzzwecke Ratgeber

Für gewöhnliche Einsätze werden meist verzinkte Stahlmuttern verwendet. (...) Für den Einsatz ohne starke Bewitterung oder andere korrosionsfördernde Einflüsse reichen in der Regel verzinkte Stahlmuttern aus.

Verzinkte Gitterroste aus Metall Ratgeber

Immer verfügbar bei Haberkorn – inklusive Liefergarantie innerhalb Österreichs binnen 24 Stunden – sind verzinkte Gitterroste aus Metall.

Was ist bei Muttern mit verzinkter Oberfläche zu beachten? FAQ

Bei Muttern mit verzinkter Oberfläche besteht ab einer Festigkeit von 10 die Gefahr von Wasserstoffversprödung.

Was gibt es bei Schrauben mit verzinkter Oberfläche zu beachten? FAQ

Bei Schrauben mit verzinkter Oberfläche besteht ab einer Schraubenfestigkeit von 10.9 die Gefahr von Wasserstoffversprödung.

Streckmetalle für Putzträger und verlorene Schalung Ratgeber

Die Streckmetalle LOCHRIP® und FLACHRIP® werden aus kaltgewalztem Bandstahl verzinkt gefertigt.

Vorteile von Bewehrungsanschlüssen Ratgeber

Durchmesser der Biegerollen entspricht mit 6ds der Norm Anschlusseisen haben den Krümmungsbereich innerhalb der Verwahrbox verzinkte Verwahrbox kann im Beton bleiben besonders hohe Stabilität, da die Stirnseite mit Holz verschlossen ist geringes Gewicht durch Kunststoffdeckel leichteres Ausschalen und weniger Verletzungsgefahr durch Kunststoffdeckel keine Kunststoffreste im Beton

Materialien von Hydraulikschlauchtrommeln Ratgeber

Unsere Hydraulikschlauchtrommeln bestehen aus verzinktem Stahl und Edelstahl.

Gibt es verschiedene Arten von Korrosionsschutz für Rollenketten? FAQ

Korrosionsgeschütze Rollenketten können komplett in Edelstahl oder als Stahlkette mit unterschiedlichen Beschichtungen ausgeführt werden; Stahlketten können vernickelt oder verzinkt werden.

Welche Ausführungen von Kettenführungen gibt es? FAQ

Unterschiedliche Ausführungen zum Beispiel Kettenführungen für Duplexketten oder Kettenführungen mit verzinktem C-Profil stehen zur Auswahl.

Die unterschiedlichen Schraubenoberflächen und Schraubenbeschichtungen Ratgeber

Schrauben verzinkt Galvanisch verzinkte Oberflächen werden im Bereich der Verbindungselemente am häufigsten eingesetzt. (...) Die Schichtstärken sind mit galvanisch verzinkten Schrauben (5 bis 15 µm) vergleichbar. (...) Diese Variante kommt daher als Alternative zu verzinkten oder feuerverzinkten Schrauben zum Einsatz.

Varianten und richtige Auswahl von Muttern Ratgeber

Wird also beispielsweise eine verzinkte Stahlschraube der Festigkeitsklasse 8.8 verwendet, so muss auch die Mutter aus Stahl sein, über eine verzinkte Oberfläche verfügen und der Festigkeitsklasse 8 entsprechen.

Absperrpfosten für jeden Einsatzzweck Ratgeber

Die Pfosten gibt es in runder oder eckiger Ausführung, in verzinkt oder rot/weiß lackiert.

Korrosionsgeschützte Ketten Ratgeber

Ketten, die in korrosiven Umgebungen oder Medien eingesetzt werden, müssen hohe Dauer- und Verschleißfestigkeiten aufweisen, da Ketten aus Standard-Kohlenstoffstahl zu schnell korrodieren. iwis-Rollenketten gibt es in vernickelter und verzinkter Ausführung oder aus rostfreiem Material (Edelstahl).

Warum Schuttrutschen so hilfreich sind Ratgeber

Dadurch punkten sie mit einer geringeren Geräuschentwicklung als Schuttrutschen aus verzinktem Stahlblech; diese kommen deshalb seltener zum Einsatz.

1-20 von 29 Inhalten