Sicherheitsschuhe, Arbeitsstiefel, Zubehör
Arbeitsschuhe schützen die Füße vor unterschiedlichsten Gefahren und geben sicheren Halt.
Arbeitsschuhe schützen die Füße vor unterschiedlichsten Gefahren und geben sicheren Halt.
Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Sicherheitsschuhe, Arbeitsstiefel, Zubehör.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Grüner PU-Thermostiefel mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte Bedingungen wie z. B. in Kühl- und Gefrierhäusern.
Elten | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobiertem Textilmaterial in Jeans-Optik und hydrophobiertem Nubukleder. Mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schuhe für spezielle Einsätze
Halbhoher Dachdeckerschuh aus imprägniertem Veloursleder, mit rutschfester Spezial-Gummi-Laufsohle, Stahlkappe und durchtrittsicherer Kevlar®-Zwischensohle, nach EN ISO 20345:2012 SB P E WRU.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser mit atmungsaktivem Funktionsfutter und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
In Österreich gibt es dafür die gesetzlich verpflichtende ÖNORM Z 1259 und in Deutschland die DGUV 112-191. Private Einlegesohlen dürfen in Arbeitsschuhen aus Haftungs- und Zertifizierungsgründen nicht ohne Weiteres verwendet werden. Diese Norm finden Sie bei den entsprechenden Arbeitsschuhen in der Artikelbezeichnung.
Jeder Arbeitsschuh, der nach den vorgegebenen Normen EN 20345 oder EN 20347 zertifiziert ist, muss eine gewisse Antistatik aufweisen. Die Antistatik-Eigenschaft bewirkt, dass die elektrische Aufladung des Körpers in den Boden abgeleitet werden kann und keine Zündfunken entstehen, die explosionsgefährdete Atmosphären (ATEX, EX-Schutz) entzünden könnten. ESD hingegen bedeutet, dass der Schuh elektrische Aufladungen, die gefährlich für sensible elektronische Bauteile sein könnten, gut ableitet. ESD ist heute Standard für viele Branchen, da mittlerweile in sehr vielen Produkten elektronische Bauteile und Steuerungen verbaut sind.
Mehrweitensystem bedeutet, dass es ein Schuhmodell nicht nur in verschiedenen Größen (Längen), sondern auch in verschiedenen Weiten gibt. Der Hintergrund ist, dass Sicherheitsschuhe sehr lange getragen werden und dadurch eine optimale Passform in Länge, Breite und Höhe enorm wichtig ist, um die Gesundheit sowie höchsten Tragekomfort zu erhalten.
„SR“ ist die Abkürzung für „slip resistant“ und steht für Rutschhemmung. Je nach Test gibt es drei Kennzeichnungsmöglichkeiten:
SRA: Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung (SLS)
SRB: Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerol
SRC: Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung (SLS) und auf Stahlboden mit Glycerol
Sicherheitsschuhe der Klasse S1 nach der Norm EN 20345 weisen im Zehenbereich eine Schutzkappe auf. Die Schutzkappe kann aus Stahl, Aluminium oder einer Kunststoffmischung sein.
Sicherheitsschuhe müssen den Träger nicht nur vor Gefahren wie bspw. Ausrutschen, Stolpern und Umknicken schützen, sondern auch angenehm zu tragen und bequem sein sowie eine ansprechende und moderne Optik aufweisen.
Die Gesunderhaltung der Füße und des Bewegungsapparates beim Tragen von Sicherheitsschuhen ist eine der größten Herausforderungen für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aus Industrie, Bau und Handwerk. Ein gesunder Körper und vor allem Rücken beginnt bei den Füßen. Optimales Schuhwerk ist daher nicht nur wichtig für die Füße, sondern für den gesamten Bewegungsapparat. Arbeitsschuhe werden im Vergleich zu Freizeitschuhen, oft 8-12 Stunden pro Tag, meist 5 Tage die Woche getragen. Ein gut ausgewählter Sicherheitsschuh ist daher enorm wichtig, um Schmerzen und zum Teil irreversiblen Schäden vorzubeugen.
Abkürzung | Bedeutung | Abkürzung | Bedeutung |
---|---|---|---|
S | Mit einem „S“ gekennzeichnete Schuhe sind mit einer Zehenschutzkappe ausgestattet, die einer Aufprallenergie von 200 J und einem Druck von 15 kN standhält. | Typ 2 | sämtliche Brandbekämpfungs- und Rettungseinsätze, bei denen Schutz gegen Durchtritt und Zehenschutz benötigt wird, kein Schutz gegen chemische Gefahren |
Klasse I | Schuhe aus Leder oder anderen Materialien, ausgenommen alle Gummi- oder Polymere-Materialien | ESD | elektrostatische Entladung |
Klasse II | Gummi- (z. B. vollständig vulkanisiert) oder Polymere-Materialien (z. B. vollständig geformt) | ESD IEC 61340-5-1 | Widerstand der elektrostatischen Entladung unter 35 Megaohm |
P | durchtrittsichere Laufsohle | SRA | Rutschhemmung auf Böden mit Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfat-Lösung |
HRO | hitzebeständige Laufsohle, Verbindung geprüft bei 300 °C. | SRB | Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerin |
WR | wasserfestes Schuhwerk | SRC | SRA + SRB |
WRU | Beständigkeit gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme | FO | ölbeständige Laufsohle |
CI | Kälteisolierung | A | elektrischer Widerstand (0,1–1.000 Megaohm) |
HI | Wärmeisolierung | E | Energieaufnahme im Fersenbereich (bei 2 Joule geprüft) |
HI3 | Wärmeisolierung Leistungsstufe 3 |
Bei der Auswahl von Sicherheitsschuhen spielen viele Kriterien eine Rolle – zunächst muss aber der optimale und notwendige Schutz für den jeweiligen Einsatzbereich eruiert werden, denn abhängig vom Einsatzbereich bieten unterschiedliche Schuhe den optimalen Schutz. Deswegen ist das Tragen von Sicherheitsschuhen in der richtigen Schutzklasse für den jeweiligen Einsatzbereich Pflicht und gesetzlich vorgeschrieben. Erst mit diesem Wissen kann entschieden werden, welche Arbeitsschuhe überhaupt in Frage kommen und auf welches Produkt am Ende die Wahl fällt. Insgesamt kann man sagen: Hochwertige Sicherheitsschuhe zeichnen sich durch gutes Material, gute Verarbeitung sowie hohen Tragekomfort aus.
Sicherheitsschuhe sind in Branchen wie der Industrie, im Handwerk, im Bauwesen sowie im Garten- und Landschaftsbau vorgeschrieben. Außerdem müssen sie auch vom Rettungsdienst, von der Feuerwehr und von Köchen getragen werden. Es ist gesetzlich geregelt, welche Schutzklasse Sicherheitsschuhe für welche Anforderungen aufweisen müssen.
Je nachdem, welcher Schutzklasse ein Sicherheitsschuh zugeordnet wird, weist er andere Schutzfunktionen auf, und je nachdem, welche Anforderungen an Sicherheitsschuhe gestellt werden, muss ein Schuh der passenden Sicherheitsklasse, also mit den benötigten Schutzfunktionen, ausgewählt werden.
Klasse | Zehenschutzkappe (200 J / 15.000 N) | vollständig geschlossener Fersenbereich | A | E | WRU | P | durchtrittsichere Sohle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x | |||||||
x | x | x | x | ||||
x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | |||
x | x | x | x | x | x | x | |
x | x | x | x | x | |||
x | x | x | x | x | x | x |
Hier sollte vor allem auf das Sohlenmaterial sowie das Schaftmaterial von Sicherheitsschuhen geachtet werden. Die verschiedenen Sohlen- und Schaftmaterialien verfügen über unterschiedliche Eigenschaften. Je nach Bedarf kann das richtige Material gewählt werden.
Sohlenmaterialien
Sohle aus RPU – bietet dank einzigartiger Molekularstruktur mit zahlreichen Saugnäpfen ideale Rutschhemmung auf nassen Oberflächen
Sohle aus Nitrilkautschuk/Sohle aus Perbunan – Allround-Sohle mit guter Griffigkeit auf glatten und nassen Oberflächen, die bei niedrigen Temperaturen flexibel bleibt und gleichzeitig Temperaturen bis 300 °C standhält sowie in gewissem Maß widerstandsfähig gegen hochkonzentrierte chemische Substanzen ist.
Sohle aus PU – gute Rutschhemmung und hohe Beständigkeit
Sohle aus TPU – sehr elastisch und verschleißfest in sauberen und trockenen Umgebungen
Schaftmaterialien
Schaft aus Glattleder – bestimmte Resistenz gegen Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, Schmutz und leichte Chemikalien
Schaft aus Nubukleder – tolle Optik mit erhöhter Atmungsaktivität
Schaft aus Mikrofaser – abriebfest, hoch atmungsaktiv, leicht, flexibel und nahtfrei
Gestrickte Schäfte – leicht und atmungsaktiv, allerdings nicht zu empfehlen bei Schmutz und Nässe
Jeder Fuß ist anders, deswegen ist auch nicht jeder Sicherheitsschuh für jedermann angenehm zu tragen. Aus diesem Grund gibt es Sicherheitsschuhe nicht nur in unterschiedlichen Größen, sondern auch in verschiedenen Weiten. Dadurch finden auch Mitarbeiter mit besonders breiten oder besonders schmalen Füßen exakt passende Arbeitsschuhe. Natürlich sind auch spezielle Arbeitsschuhe für Damen erhältlich. Sicherheitsschuhe mit stoßgedämpften Sohlen sorgen für ein angenehmes Laufgefühl, ein gutes Innenfutter macht Sicherheitsschuhe besonders weich und geringes Gewicht beugt Ermüdung vor. Schuhe mit speziellen Belüftungssystemen sowie geeignete Socken erhöhen den Tragekomfort bei Arbeitsschuhen wesentlich. Besonders wichtig ist, dass Sicherheitsschuhe bei der Anprobe auch mit eventuellen Einlagen oder dicken Socken für den Winter probiert werden. Mithilfe einer Fußvermessung kann die geeignete Passform besonders genau bestimmt werden.
Wir beraten Sie sehr gerne bei der Auswahl der für Sie passenden Sicherheitsschuhe. Kontaktieren Sie uns!
Um genau feststellen zu können, welche Größe die richtige ist, bieten wir professionelle Fußvermessungen an. Je nach Schuhmarke ist das mit Mitteln von einfachen, aber effizienten Messschalen bis hin zu hochtechnologischen Scannern bzw. sogar 3D-Scannern möglich.
Schicken Sie uns Ihre Anfrage!
Seit 2012 ist es in Österreich und Deutschland nicht mehr erlaubt, private orthopädische Einlagen in Arbeitsschuhen zu verwenden. Die ÖNORM Z 1259 legt das Verfahren für die Herstellung und Konformitätsbewertung von orthopädischen Veränderungen an Sicherheitsschuhen und Berufsschuhen fest und ist besonders für Orthopädieschuhmacher (OSM) relevant. Diese Norm erlaubt den Orthopädieschuhmachern somit die Umarbeitung des Sicherheitsschuhs unter Beachtung der Verarbeitungsvorschriften.
Und so geht’s:
Nach der Wahl eines ÖNORM-Z-1259-tauglichen Arbeitsschuhs wird dieser zur Orthopädieschuhmacherin oder zum Orthopädieschuhmacher gebracht. Dieser erwirbt unter Berücksichtigung des Verordnungsscheines (von der Ärztin oder vom Arzt ausgestellte Verordnung für Heilbehelfe und Hilfsmittel) und der Verwendungsbescheinigung (Bescheinigung über das erforderliche Schutzniveau des Fußschutzes aufgrund einer vorangegangenen Arbeitsplatzevaluierung) den erforderlichen Bausatz.
Bausatzvarianten
Variante A: orthopädische Einlage
Variante B: Zurichtung unter Verwendung eines Bausatzes – Halbfabrikat
Variante C: Individualmaßschuh unter Verwendung von baumustergeprüften Materialien
Nach Fertigstellung der orthopädischen Schuhe ist die Orthopädieschuhmacherin oder der Orthopädieschuhmacher dafür zuständig, die Konformitätserklärung auszufüllen und die CE-Kennzeichnung anzubringen.
Nach ÖNORM Z 1259 hergestellte Sicherheitsschuhe und Berufsschuhe sind zusätzlich mit „OS“ gekennzeichnet.
Laut § 70 Abs. 1 Z 4 ASchG sind Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber verpflichtet, für die Berücksichtigung der ergonomischen Anforderungen und der gesundheitlichen Erfordernisse der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu sorgen.
§ 70 Abs. 1 Z 5 ASchG legt fest, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber für eine erforderliche Anpassung von PSA zu sorgen haben.
Die Unfallversicherungsträgerinnen und Unfallversicherungsträger können Kosten für orthopädische Schuheinlagen für Sicherheitsschuhe dann übernehmen, wenn Fußschäden die Folge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit sind (ev. nur zum Teil, nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Unfallversicherungsträgerin oder dem zuständigen Unfallversicherungsträger). In allen anderen Fällen haben die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber entsprechend angepasste bzw. hergestellte Sicherheitsschuhe zur Verfügung zu stellen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!