Produkte von Steitz Secura
Leichte Arbeitsschuhe mit hohem Tragekomfort und Sicherheit in sportlicher Optik "made in Germany".
Leichte Arbeitsschuhe mit hohem Tragekomfort und Sicherheit in sportlicher Optik "made in Germany".
Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Arbeitssandale aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe und Klettverschluss, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitssandale aus leichtem Funktionsobermaterial, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Arbeitssandale mit Klettverschluss und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe. Obermaterial aus ultraleichter, glatter Mikrofaser in Kombination mit einer großflächigen Belüftungsstruktur, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Damen-Sicherheitssandale aus ultraleichter Mikrofaser, kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitsschuh aus ultraleichtem Funktionsobermaterial, kombiniert mit Funktionstextil, mit Klettverschluss und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitsschuh aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitsschuh aus Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur mit atmungsaktivem Funktionsfutter, nach EN ISO 20345:2011 S1 CI HRO SRC.
Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitsschuh aus perforierter Mikrofaser, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus leichtem Funktionsobermaterial, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Metallfreier Sicherheitshalbschuh aus modernem Mesh-Textil und atmungsaktivem Innenfutter, mit einer Komposit-Zehenschutzkappe, EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Metallfreier Sicherheitshalbschuh aus modernem Mesh-Textil und atmungsaktivem Innenfutter, mit einer Komposit-Zehenschutzkappe, EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Metallfreier Sicherheitshalbschuh aus modernem Mesh-Textil und atmungsaktivem Innenfutter, mit einer Komposit-Zehenschutzkappe, EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Business-Sicherheitshalbschuh aus geschmeidigem Glattleder mit markantem Lochmuster, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRB.
Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Business-Sicherheitshalbschuh aus weichem Veloursleder mit Lochmuster, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRB.
Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Sicherheitshalbschuh aus pflegeleichtem Glattleder mit Lyra-Lochung und einer Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus ultraleichtem, perforiertem Funktionsobermaterial mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Stiefelette aus geschmeidigem Glattleder mit beidseitigem Gummizug und einer Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Steitz Secura | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitssandale aus Mikrofaser kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe und Klettverschluss, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Steitz Secura | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitssandale aus weichem Nubukleder und atmungsaktivem Funktionsfutter, mit einer metallfreien Zehenschutzkappe und textilem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Steitz Secura blickt auf jahrelange Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Arbeitsschuhen zurück. Dies ist besonders wichtig, da Sicherheitsschuhe fürs Labor, aber auch für Produktion oder Montage spezielle Anforderungen erfüllen müssen. Steitz setzt hier auf Leichtigkeit, Tragekomfort und Sicherheit in sportlicher Optik. Unser Arbeitsschutz-Experte Bernhard Bär ist von der hervorragenden Qualität „made in Germany“ überzeugt!
Tragekomfort und Passgenauigkeit stehen bei Steitz an oberster Stelle. Deshalb gibt es die Sicherheitsschuhe nicht nur in unterschiedlichen Längen nach offiziellen Schuhgrößen, jedes Modell wird auch in vier unterschiedlichen Weiten hergestellt. Das einzigartige Steitz Secura Mehrweitensystem für Arbeitsschuhe bietet damit passende Lösungen für verschiedenste Fußformen. Hier findet garantiert jeder den perfekt sitzenden Sicherheitsschuh!
Klimakomfort für Ihre Füße heißt, dass dem Träger oder der Trägerin die Schuhe nicht zu heiß werden und nicht zu kalt sind. Bei Steitz Secura Sicherheitsschuhen sorgen erstklassige Materialien wie Leder, Mikrofaser und diverse Futtermaterialien sowie GORE-TEX als Klimamembran für eine optimale Fußklimatechnologie. Damit kommt es auch nach langem Tragen zu keinem Wärmestau in den Arbeitsschuhen und die Füße können atmen – Schweißfüße und unangenehme Hitze werden damit vermieden.
Die Lederbrandsohle im Inneren des Schuhs besteht aus pflanzlich gegerbtem Leder und passt sich dem Fuß individuell an. Die Sohle besitzt einen hautfreundlichen pH-Wert und ist in der Lage, Feuchtigkeit zu speichern und diese nach Schichtende wieder abzugeben – fürs Wohlbefinden und gegen schlechte Gerüche.
Secura Vario® und die Multizonendämpfung Vario Vitality® wurden mit dem Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e.V. als besonders rückenschonend ausgezeichnet.
Rund 21 % aller Fälle von Berufsunfähigkeit sind auf Erkrankungen des Skelett- und Bewegungsapparates wie zum Beispiel Rückenleiden zurückzuführen. Gerade wer täglich auf hartem Untergrund wie Industrieböden unterwegs ist, dessen Füße ermüden. Dies kann unangenehme Folgen haben – für den Rücken, aber auch für Knie und Hüfte.
Dämpfungssysteme moderner Sicherheitsschuhe bieten bei permanentem Stehen und Gehen einen erhöhten Laufkomfort, da die Sohle bei jedem Schritt den Stoß des Auftretens absorbiert. Steitz bietet eine auswechselbare und gewichtsangepasste Fersendämpfung, welche die Druckbelastung im Schuh auf ein natürliches Maß reduziert und so den Rücken gezielt entlastet.
Die Vario Multiflex® -Technologie ist eine multiflexible Sohle, die sich den Bewegungen des Trägers anpasst und gleichzeitig den Fuß stützt, wodurch Knieschmerzen und Umknickunfälle reduziert werden.
Eine gute Fersendämpfung schont den ganzen Bewegungsapparat des Menschen. Bei Steitz ist sie in vier verschiedenen Gewichtsklassen erhältlich. Diese sind bei jedem Schuh austauschbar und können damit flexibel angepasst werden.
Das Tragen von Arbeitsschuhen bei gleichzeitiger Gesunderhalten der Füße kann zur echten Herausforderung in der Arbeitswelt werden. Unsere Füße tragen uns nicht nur, sie stabilisieren unseren ganzen Körper und haben Einfluss auf viele Bereiche.
Mit innovativen Methoden wie der Steitz Fußklimatechnologie und dem einzigartigen Steitz Secura Mehrweitensystem findet sich für jeden Fuß der optimale, leichte und robuste Schuh. Steitz Care bietet zukunftsweisende Schuhtechnologie als Komplettlösung für die gesamte Belegschaft.
Steitz individuell: Die FitStation von HP macht es möglich, Schuhe auf Basis genauer Messverfahren ganz individuell an die Fußgeometrie des Trägers oder der Trägerin anzupassen. Eine Gang-Analyse liefert mit über 500 Messvorgängen pro Sekunde von 12.000 bis 16.000 Sensoren die nötigen Daten für die individuelle Schuhfertigung mit den angepassten Dämpfungseigenschaften, die der Nutzer oder die Nutzerin benötigt.
In nur vier Schritten erhalten Sie den passenden Steitz Arbeitsschuh für Damen und Herren mit individueller Einlage.
Kontaktieren Sie gerne Ihren Kundenberater, um die FitStation für die Analyse Ihrer Anforderungen zu nutzen.
3D & dynamischer Scan
Analyse der Messergebnisse
Schuh-Empfehlung, 3D-Druck einer individuellen Einlage, angepasste PUR-Sohle
Nachbestellung jederzeit mit persönlicher ID-Nummer
Die dynamische Fußvermessung und Erstellung von Einlagen bei Sicherheitsschuhen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bringen klare Vorteile: Gutes, passendes Schuhwerk beugt einer Vielzahl gesundheitlicher Beschwerden vor; es hält Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen motiviert, fit und hilft damit, Ausfall-Tage zu reduzieren.
Wenn nötig, bietet Steitz auch orthopädische Maßschuhe.
Als einer der letzten Sicherheitsschuh-Hersteller produziert Steitz Secura immer noch in Deutschland. Das rentiert sich, weil Steitz äußerst hochwertige Sicherheitsschuhe herstellt, bei denen es auf Qualität und Haltbarkeit ankommt.
Steitz bietet von Berufsschuhen über S2-Medizin- oder Laborschuhe oder wasserfeste Arbeitsschuhe der Sicherheitsklasse S3 für den Einsatz in der Industrie bis zu Schuhen für spezielle Einsätze wie Gießer- oder Feuerwehrstiefel alles, was im Profibereich benötigt wird.
Steitz Secura ist auch der erste und bislang einzige Hersteller von Sicherheitsschuhen weltweit, dessen Schuhe mit dem Gütesiegel der Aktion „Gesunder Rücken e. V.“ ausgezeichnet sind.
Modernste Technik und über 200 Mitarbeiter an den Standorten Kirchheimbolanden und Pirmasens (Deutschland) sorgen mit ihrem Fachwissen, ihrer Kreativität und ihrem leidenschaftlichen Einsatz für die einzigartige Qualität der Steitz Secura Sicherheits- und Berufsschuhe.
Das sind gute Gründe, um eine langfristige Partnerschaft aufzubauen: Seit über 40 Jahren sind der Arbeitsschutzspezialist Haberkorn und der Schuhhersteller Steitz Secura Partner.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!