Menu

31 Ergebnisse für „antistatisch“

Welche Arbeitsschuhe haben antistatische Eigenschaften? FAQ

Jeder Arbeitsschuh, der nach den vorgegebenen Normen EN 20345 oder EN 20347 zertifiziert ist, muss eine gewisse Antistatik aufweisen. Die Antistatik-Eigenschaft bewirkt, dass die elektrische Aufladung des Körpers in den Boden abgeleitet werden kann und keine Zündfunken entstehen, die explosionsgefährdete Atmosphären (ATEX, EX-Schutz) entzünden könnten.

Können Berufsschuhe auch Schutzfunktionen haben? FAQ

Ja, Berufsschuhe müssen ergonomische Kriterien, Rutschfestigkeit, antistatische Eigenschaften u. v. m. erfüllen. 

Wie werden LED-Bänder gereinigt? FAQ

Silikonbänder können mit einem mit Wasser befeuchteten antistatischen Tuch abgewischt werden; Scheuermittel und aggressive Reiniger können die Oberfläche zerstören und die LEDs angreifen.

Wie werden LED-Bänder gereinigt? FAQ

Silikonbänder können mit einem mit Wasser befeuchteten antistatischen Tuch abgewischt werden – Scheuermittel und aggressive Reiniger können die Oberfläche zerstören und die LEDs angreifen.

Sind Zahnriemen aus Neopren für den Einsatz in ATEX-Zonen geeignet? FAQ
Wie unterscheidet sich ESD-Bekleidung von antistatischer Bekleidung? FAQ

Antistatische Bekleidung gemäß EN 1149 soll verhindern, dass durch Entladungen, die beim Tragen von Bekleidung entstehen, Explosionen in explosionsgefährdeten Atmosphären ausgelöst werden. 

S1-Sicherheitsschuhe: ideal für den Innenbereich Ratgeber

Arbeitsschuhe der Sicherheitsklasse 1 besitzen einen Zehenschutz, sind im Fersenbereich geschlossen, rutschfest, antistatisch und haben eine öl- und benzinresistente Sohle.

Sind Gummizahnriemen elektrisch leitfähig? FAQ

Antistatische Riemen verhindern eine zu starke Aufladung der Oberfläche durch den Riemenbetrieb.

Master-PUR Trivolution – der Allrounder Ratgeber

Sie können sowohl für gasförmige als auch für abriebverursachende Stoffe verwendet werden, sind permanent antistatisch und nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar.

Wieso gibt es Businessschuhe für die Arbeit? FAQ

Trotzdem müssen die Berufsschuhe beim Tragen über einen ganzen Arbeitstag ergonomische Kriterien, Rutschfestigkeit, antistatische Eigenschaften u. v. m. erfüllen. 

Wo werden Clip-Schläuche eingesetzt? FAQ

Die Schlauchleitungen sind dabei auch in antistatischer oder elektrisch leitfähiger Ausführung erhältlich.

Welche Vorteile bieten Schläuche aus Polyurethan? FAQ

Schläuche aus Polyurethan sind: abriebfest und dadurch sehr haltbar (senkt Instandhaltungskosten) hitzebeständig, was vielseitigen Einsatz ermöglicht kältebeständig bis zu –40 °C leicht zu reinigen, da die innere Oberfläche sehr glatt ist mikrobenresistent antistatisch und schwer entflammbar, was sie auch unter extremen Bedingungen sicher macht flexibel und leicht, wodurch das Handling vereinfacht wird

Wie erkenne ich, ob es sich um einen Semperit-Ring handelt und aus welcher Gummiqualität der Ring gefertigt wurde? FAQ

Die Vulkanette gibt Auskunft über die elektrischen Eigenschaften des Ringes (elektrisch isolierend oder antistatisch) und trägt auch die notwendige CE-Kennzeichnung (CE 06 0036).

Patentierte FOCUS-Libellen Ratgeber

Die antistatische Libellenflüssigkeit überzeugt mit ihrer hervorragenden Lichtbeständigkeit und selbst ein Ausrinnen der Libelle wir durch die patentierte Ultraschall-Verschweißung verhindert – diese Qualitätsmerkmale überzeugen, und das bei 30 Jahren Garantie!

Wie viele Normen kann eine Multinormbekleidung maximal erfüllen? FAQ

EN 16111 (Schweißerschutz), EN 11612 (Hitze/Flammschutz), EN 1149-5 (Antistatik), EN 61482 (Störlichtbogenschutz), EN 204471 (Warnschutz), EN 343 (Wetterschutz), EN 342 (Kälteschutz), EN 14058 (Schutz gegen kühle Umgebungen), EN 14404 (Knieschutz) und EN 13034 (Chemikalienschutz). 

Wichtige Auswahlkriterien bei feuerfester Arbeitskleidung Ratgeber

Multinorm-Arbeitskleidung ist wasserabweisend, antistatisch, flammhemmend, schützt vor Schweißfunken und Chemikalien und gilt zudem als Störlichtbogenbekleidung.

Ausführungen von Keilriemen Ratgeber

Antistatisch Keilriemen, die in Bereichen eingesetzt werden, die explosionsgefährdet sind, erfordern oft besondere Eigenschaften. Ein Großteil unserer Keilriemen sind ATEX-konform, also elektrisch leitfähig (antistatisch) gemäß ISO 1813.

Unterschiede zwischen Berufsstiefeln und Sicherheitsstiefeln – Normen und Schutzklassen Ratgeber

Sicherheitsstiefel der Schutzklassen S4 und S5 erfüllen die Grundanforderungen II für Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuhe und Zusatzanforderungen wie Zehenschutzkappe, geschlossener Fersenbereich, Energieaufnahme im Fersenbereich und antistatische Eigenschaften.

BRECO®-Produkte für jeden Anwendungsfall Ratgeber

BRECO® bietet für viele Industrien Sondermaterialien (FDA-konform, antistatisch, Hoch- bzw.

LANDOLT verbindet Arbeitssicherheit und temporären Oberflächenschutz Ratgeber

Das umfassende LANDOLT-Portfolio mit zertifizierten Schutzvliesen bietet auch für besondere Ansprüche (schwer entflammbar, antistatisch, absorbierend, atmungsaktiv) und Sonderanwendungen das passende Produkt.

1-20 von 28 Inhalten