Entdecken Sie unser Schuhzubehör und multiplizieren Sie damit den Tragekomfort: spezielle Socken, Schnürsenkel, Schuhpflege, Schuhhygiene, Einlegesohlen und vieles mehr. Hier werden Sie fündig, wenn Sie Produkte rund um Ihren Schuh suchen. Mehr in unserem Ratgeber
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Socken, Schuhzubehör
Mit Verstärkungen an Sohle, Rist, Ferse und Achillessehne. Extra breites Bündchen verhindert Druckstellen. Optimale Passform durch Lycra®.
Steitz Secura | Socken, Schuhzubehör
Schuhbänder in verschiedenen Längen bis max. 180 cm.
Steitz Secura | Socken, Schuhzubehör
Nachfüllflasche für die Schuh-Hygiene-Lösung s.h. Fresh nach Dr. Karl Matheis. Verwendbar im Wandsprühgerät oder in der Handsprühflasche.
Farbloses Imprägniermittel in der praktischen Sprühflasche für alle Textil- und Lederkombinationen. Das Obermaterial wird gepflegt, bekommt neuen Glanz und behält dennoch seine Atmungsaktivität, verlängert die Haltbarkeit des Obermaterials um ein Vielfaches.
Steitz Secura | Socken, Schuhzubehör
Praktische Handsprühflasche zum Befüllen mit Schuh-Hygiene-Spray s.h. Fresh nach Dr. med. Karl Matheis.
Steitz Secura | Socken, Schuhzubehör
Hygiene-Spray für die Schuhinnenpflege nach Dr. Karl Matheis. Schützt die Füße vor Bakterien, wirkt desodorierend und gibt dem Schuh eine angenehme Frische.
Steitz Secura | Socken, Schuhzubehör
Dosiersystem für die Schuh-Hygiene-Lösung s.h. Fresh nach Dr. Karl Matheis zur Vereinfachung in der betrieblichen Anwendung.
Steitz Secura | Socken, Schuhzubehör
Anatomisch geformtes Weichschaum-Fußbett zur Dämpfungsunterstützung über die gesamte Lauffläche sowie zur Entlastung empfindlicher Schmerz- und Druckpunkte. Unterstützung des Längsgewölbes, besonders geeignet für Plattfuß, Normal- und Senkfuß bzw. Hohlfuß.
Steitz Secura | Socken, Schuhzubehör
Ganzflächige Komfort-Fußbetteinlage, unterstützt die Dämpfung über die gesamte Lauffläche, angenehmes Tragegefühl.
Steitz Secura | Socken, Schuhzubehör
Die dämpfende Gitterstruktur der durchgehenden Komfort-Fußbetteinlage sorgt für Luftzirkulation und damit für optimalen Klimakomfort.
Steitz Secura | Socken, Schuhzubehör
Durchgehende Komfort-Fußbetteinlage mit SECURA CARE-Dämpfung für optimalen Tragekomfort und Fersenführung.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Es ist notwendig, Besucherinnen und Besucher, die Produktions- oder Logistikbereiche betreten, zu schützen. Überziehschuhe werden einfach über den normalen Schuh angezogen und schützen so effektiv vor Zehenverletzungen. Je nach Modell bieten Überziehschuhe auch einen Durchtrittschutz.
Ein sehr guter Schuh kann mit den richtigen Socken optimal ergänzt werden. Der Feuchtigkeitstransport wird verbessert, zusätzliche Verstärkungen an Sohle, Rist, Ferse und Achillessehne schützen zusätzlich. Das Material Polyamid ist atmungsaktiv und wird häufig für Sportkleidung verwendet. Außerdem ist es dehnbarer und elastischer als Polyester, dabei aber sehr robust und formbeständig.
Hochwertige Arbeitssocken helfen beim Abtransport von Schweiß, beeinflussen das Klima im Schuh positiv und verursachen keine Scheuerstellen am Fuß.
Einlagesohlen eines Sicherheitsschuhs sind von wesentlicher Bedeutung für das Wohlbefinden des Trägers. Sie tragen zur Fußhygiene bei und verlängern die Lebensdauer des Sicherheitsschuhs deutlich. Je nach Modell muss jedoch darauf geachtet werden, dass die richtigen Einlagesohlen verwendet werden, da sonst der Schuh nicht mehr zertifiziert ist.
Aus hygienischen Gründen und zum Schutz vor Kälte werden in Berufsstiefeln und Sicherheitsstiefeln gerne Stiefelsocken bzw. Einziehsocken getragen.
Mit professionellen Imprägniersprays und Schuhcremen können Schuhe länger einsatzfähig sowie schmutz- und wasserabweisend gemacht werden.
Bei Berufsschuhen, die nach EN 20347, und bei Sicherheitsschuhen, die nach EN 20345 zertifiziert sind, dürfen ausschließlich Einlegesohlen verwenden werden, die vom Hersteller mit dem jeweiligen Schuh zertifiziert wurden. Hintergrund ist, dass der Hersteller aus der Haftung fällt, wenn ein zertifizierter Schuh durch eine nicht geeignete Einlegesohle verändert wird.
Sicherheitsüberschuhe sind geeignet, um Besuchern kurzfristigen Schutz zu bieten. Sicherheitsüberschuhe werden einfach über den Schuh gezogen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!