Forum Professional Solutions | Reibahlen
Zum Reiben von Durchgangsbohrungen und Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt für eine runde, rattermarkenfreie und genaue Bohrung.
Forum Professional Solutions | Reibahlen
Kegelförmige Handreibahle zum händischen Reiben von konischen Bohrungen für Kegelstifte.
Forum Professional Solutions | Reibahlen
Nietloch-Reibahle zum Korrigieren von versetzten oder zu kleinen Bohrungen mit der Maschine.
Forum Professional Solutions | Reibahlen
Zum Reiben von Durchgangsbohrungen (bedingt auch Sacklochbohrungen) für saubere und genaue Bohrungen im Toleranzfeld H7.
Forum Professional Solutions | Reibahlen
Zum Reiben von Durchgangsbohrungen (bedingt auch für Sacklochbohrungen) für eine runde, rattermarkenfreie und genaue Bohrung im Toleranzfeld H7.
Forum Professional Solutions | Reibahlen
Kegelförmige Reibahle zum Reiben von durchgehenden, konischen Bohrungen mit der Maschine bei hoher Zerspanleistung, speziell für die Einzel- und Serienfertigung.
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Toleranz ist die zulässige Abweichung vom Nennmaß, die Differenz zwischen Höchst- und Mindestmaß.
Das Istmaß darf innerhalb dieses Bereichs von jeweiligen Nennmaß abweichen.
Der große Buchstabe bezeichnet die Bohrung, der kleine Buchstabe die Welle. Je kleiner die Zahl, desto kleiner das Toleranzfeld
Was ist die Toleranz im Zusammenhang mit Reibahlen?
Die Toleranz bei Reibahlen ist die zulässige Abweichung vom Nennmaß.
Die Fertigungstoleranz wird mit einem Kurzzeichen angegeben, das aus folgenden Bestandteilen besteht:
Nennmaß des Bohrungsdurchmessers (Angabe in mm): Es handelt sich um die definierte Vorgabe, zu der die Toleranzen hinzugerechnet oder abgezogen werden.
Toleranzfeldlage (Angabe mit Groß- oder Kleinbuchstaben): Das ist die Lage des Toleranzfeldes zur Nulllinie.
Grundtoleranzgrad (Angabe mit einer Zahl): Er bestimmt abhängig vom Nennmaß die Breite des Toleranzfeldes. Die Norm hat 20 Toleranzgrade festgelegt.
Ein Beispiel:
Es wird eine Bohrung „30 mm H7“ benötigt
„30 mm“ gibt das Nennmaß des Bohrungsdurchmessers an.
„H“ gibt die Toleranzfeldlage an – in diesem Fall „auf Nulllinie“.
„7“ gibt den Grundtoleranzgrad an.
Es kann nun bei „Toleranzklasse 7“ und „30 mm Durchmesser“ nachgeschlagen werden, wie groß die Fertigungstoleranz für diese Bohrung ist – in diesem Fall 0,021 mm. Das heißt, die Bohrung ist noch in der Toleranz, wenn der Durchmesser zwischen 30,000 und 30,021 mm groß ist. Bei „10 mm H1“ wäre die Toleranz nur noch 0,001 mm.
Je nachdem, welcher Buchstabe angegeben ist, ändert sich die Basis, von der weg die Toleranz gerechnet wird – Entweder bereits unter „Null“ oder bereit über „Null“.
Mit Reibahlen werden Bohrungen (vor allem in Metallteilen) nachbearbeitet. Dies verbessert die Oberflächengüte, vergrößert aber auch die Maße der Bohrung, da Material abgetragen wird. Die Fertigungstoleranz gibt an, wie weit der Durchmesser der Bohrung von der definierten Vorgabe, also vom Nominalmaß bzw. Nennmaß, abweichen darf.
Durch die Festlegung von Toleranzen für zusammengehörige Teile ist eine Austauschbarkeit jedes Teils und damit die Serienfertigung und Massenproduktion möglich. Die für die Berechnung der Toleranzen nötigen Abmaße findet man in Tabellenbüchern.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!