Menu

882 Ergebnisse für „PVC“

PVC-freie Dreikantleisten für hohe Ansprüche an die Nachhaltigkeit Ratgeber

Immer mehr Ausschreibungen forcieren PVC-freie Produkte am Bau. In unserem Sortiment finden Sie neben vielen weiteren PVC-freien Schalungsprodukten auch PVC-freie Dreikantleisten.Im Sortiment von Haberkorn gibt es auch PVC-freie Dreikantleisten.

Ökologisch bauen heißt mit PVC-freier Schalungstechnik bauen Ratgeber

Immer mehr Ausschreibungen forcieren daher PVC-freie Schalungstechnik-Produkte am Bau. Unabhängig von Vorschriften steigt die Nachfrage nach PVC-freier Schalungstechnik stetig an. Wir bieten Ihnen ein umfassendes Sortiment von PVC-freier Schalungstechnik: Abstandhalter Rohrspreizen Dreikantleisten Rohrdurchführungen Ankermaterial Sicherheitsprodukte Fugenbänder Trapezleisten SchalungshilfsmittelFast alle relevanten Komponenten in der Schalungstechnik sind auch als PVC-freie Alternative erhältlich Abgesehen von diesem breiten PVC-freien Sortiment unterstützt Haberkorn Sie auch mit langjährigem Know-how.

Nachhaltig bauen mit Abstandhaltern aus Kunststoff (PVC-frei) Ratgeber

Daher sollte auch beim Bauen darauf geachtet werden, PVC-freie Schalungstechnik zu verwenden. (...) Ringabstandhalter (PVC-frei) Ringabstandhalter werden an die senkrechte Bewehrung geklemmt. Diese Kunststoff-Ringabstandhalter sind frei von PVC und ohne besorgniserregende Stoffe gemäß der Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung).

PVC- und PE-Planen für unterschiedliche Anwendungen Ratgeber

PVC-Planen bestehen aus Polyvinylchlorid – ein Kunststoff, der mit Weichmachern behandelt und somit formbar gemacht wird. PVC-Planen sind besonders langlebig und reißfest und können dadurch mehrere Jahre genutzt werden. (...) Bei beidseitiger PVC-Beschichtung sind Planen zudem wetterresistent und widerstandsfähig gegen Säure und Fette.

Aus welchen Materialien werden Türdichtungen hergestellt? FAQ

Türdichtungen werden zumeist aus thermoplastischem Elastomer (TPE), Silikon oder modifiziertem Elastik-Polymer (PVC) herstellt. Das Kürzel „A“ steht für „TPE“, „S“ für „Silikon“ und „V“ für „PVC“.

Wie Sie die optimale Abdeckplane für Ihre Anwendung finden Ratgeber

Sie können jedoch aus unterschiedlichen Materialien wie PVC oder PE bestehen und sind somit für verschiedene Anwendungen geeignet. In diesem Ratgeber erfahren Sie, was die Unterschiede zwischen PVC- und PE-Planen sind und wie Sie die passende Abdeckplane finden.

Was ist ein Gummistiefel? FAQ

Der Begriff Gummistiefel ist ein geläufiger Begriff für einen Berufs- und Sicherheitsstiefel aus PU oder PVC. (...) Heute sind Berufsstiefel und Sicherheitsstiefel aus PU und PVC langlebiger und komfortabler als Stiefel aus Gummi. 

Welche Materialien gibt es bei Sicherheitsstiefeln? FAQ

Günstiger sind Sicherheitsstiefel aus PVC, die etwas schwerer und weniger kälteresistent sind. PVC-Stiefel werden meist für kurzfristigere Einsätze verwendet oder wenn die Haltbarkeit nicht die größte Bedeutung hat, z.

Schalungsanschläge aus Kunststoff zum einfachen Positionieren der Schalungen Ratgeber

Zudem ist der Schalungsanschlag hohl und PVC-frei. Der Schalungsanschlag EXZENTER wird mit einem Stahlnagel angeschlagen, durch Drehen justiert und im letzten Schritt mit einem zweiten Stahlnagel fixiert. Der Schalungsanschlag EXZENTER-PLUS hingegen ist mit einem Nagel versehen und ebenfalls PVC-frei.

Herstellung von Spannstellen und Spreizen zwischen den Schalungen Ratgeber

Hierfür werden Rohrspreizen aus PVC, PVC-freiem Kunststoff und Faserbeton verwendet.

Luftschläuche bei Haberkorn Ratgeber

Im Sortiment von Haberkorn finden Sie für den Einsatz von Luft ein breites Angebot an eigens dafür konstruierten Schläuchen für jede Anwendung: Druckluftschläuche aus PVC Pneumatikschläuche aus PE, PA, PU, PVC oder PTFE Pressluftschläuche aus Gummi, flach aufrollbar oder formstabil, in schwarzer oder gelber Farbe zur besseren Sichtbarkeit Für Pneumatikkomponenten des Herstellers Festo finden Sie in unserem Online-Shop ein eigenes Sortiment: Pneumatik.

Sind DELTA®-Mauerwerkssperren bitumenverträglich? FAQ
Gibt es Trapezleisten und Wassernasen auch PVC-frei? FAQ

Nein, diese Produkte gibt es bei Haberkorn nicht in PVC-freier Ausführung.

Haben die Dreikantleisten auch eine „bauXund“-Zulassung? FAQ

Alle PVC-freien Produkte haben sowohl eine Baubook- als auch eine „bauXund“-Zulassung.

Gibt es Dreikantleisten aus Holz? FAQ

Diese werden eingesetzt, wenn eine PVC-freie Baustelle gewünscht ist.

Haben die Drunterleisten eine „bauXund“-Zulassung? FAQ

Alle PVC-freien Produkte haben sowohl eine Baubook- als auch eine bauXund-Zulassung.

Gibt es auch PVC-freie Drunterleisten? FAQ

Ja, die PVC-freien Drunterleisten sind bei Haberkorn extra gekennzeichnet, je nach Betondeckung entweder Drupak 1 (bis 40 mm) oder Drupak 2 (ab 40 mm).

Unterstützer der Macher und Arbeiter dieser Welt: Dunlop Ratgeber

Mit den eigens entwickelten Technologien ist das Unternehmen konkurrenzlos (Dunlop® Purofort®, Dunlop® Acifort®, Dunlop® Snugboot® und Dunlop® PVC).

Was bedeutet „Schutz vor großen Mengen geschmolzenen Metalls“ bei Hitzeschutzhandschuhen nach EN 407? FAQ

Die Prüfung zeigt, wie viel Gramm geschmolzenen Eisens erforderlich sind, um eine künstliche Haut (PVC) zu beschädigen, die an der Innenseite des Handschuhmaterials befestig ist.

Was ist der Weiterreißwiderstand? FAQ

Schläuche aus Polyurethan haben einen besseren Weiterreißwiderstand als Schläuche aus Thermoplasten wie PVC, TPV usw.

1-20 von 66 Inhalten