Menu

63 Ergebnisse für „LED“

LED-Baustrahler für große Arbeitsbereiche Ratgeber

Für große Arbeitsbereiche wie Baustellen oder Werkstätten kommen Baustrahler oder LED-Arbeitsscheinwerfer mit einer höheren Lichtleistung zum Einsatz. Wichtige Merkmale von LED-Baustrahlern LED-Arbeitsscheinwerfer haben eine hohe Lichtausbeute, eine hohe Lebensdauer und sind sparsamer im Energieverbrauch. (...) Durch die deutlich geringere Wärmeerzeugung der LED-Leuchten ist die Verbrennungsgefahr auch deutlich geringer.

Für welche Tätigkeiten eignen sich Arbeitshandschuhe aus Leder? FAQ

Leder hat sich besonders bei mechanischen Gefährdungen wie beispielsweise beim Umgang mit Metall bewährt. Lederhandschuhe eignen sich vor allem für mechanische und thermische Belastungen. Typische Einsatzgebiete für Arbeitshandschuhe aus Leder sind Schweißen, Schleifen und Hitze.

Mini-LED-Blitzlampe Fireball Ratgeber

Die Mini-LED-Blitzlampe ist für die temporäre Kennzeichnung zum Aufstecken auf das Triopan-Faltsignal geeignet. (...) Die durch einen Mikroprozessor gesteuerte Mini-LED-Blitzleuchte wird mit 6 AA-Batterien betrieben und hat eine sehr hohe Lichtstärke von 280 cd. (...) Der Mini-LED-Blitz hat eine Gesamthöhe von nur ca. 14 cm.

Wie werden LED-Bänder gereinigt? FAQ

LED-Bänder ohne Silikonhülle benötigen keine Reinigung. Silikonbänder können mit einem mit Wasser befeuchteten antistatischen Tuch abgewischt werden; Scheuermittel und aggressive Reiniger können die Oberfläche zerstören und die LEDs angreifen.

Wie werden LED-Bänder gereinigt? FAQ

LED-Bänder ohne Silikonhülle benötigen keine Reinigung. Silikonbänder können mit einem mit Wasser befeuchteten antistatischen Tuch abgewischt werden – Scheuermittel und aggressive Reiniger können die Oberfläche zerstören und die LEDs angreifen.

Welche Qualitätsunterschiede gibt es bei Gürteln? FAQ

Als besonders komfortabel gelten Stretch-Gürtel, die sich bei intensiven Arbeitstätigkeiten mitdehnen. Ledergürtel bietenLedergürtel bieten einen besonders guten Halt, wenn man Werkzeug- und Nageltaschen anbringen will. 

Handscheinwerfer für Notfälle Ratgeber

Dieser LED-Handscheinwerfer von Ansmann beispielweise verfügt über eine solche Einschaltautomatik. (...) In unserem Shop finden Sie den LED-Handscheinwerfer von Ansmann mit zwei LEDs. (...) In unserem Shop finden Sie den LED-Scheinwerfer von Varta mit einer solchen Ladezustandsanzeige.

Optimale Sicht mit Baustrahlern und Arbeitsleuchten Ratgeber

Oft ist das natürliche Tageslicht nicht ausreichend, besonders in den Wintermonaten, wenn die Tage kürzer werden, daher kommen verschiedene Lampen und Leuchten zum Einsatz, wie LED-Arbeitsscheinwerfer, LED-Strahler oder Akku-Arbeitsleuchten.

Schluss mit Schweißfüßen und frierenden Zehen in Sicherheitsschuhen Ratgeber

Bei Steitz Secura Sicherheitsschuhen sorgen erstklassige Materialien wie Leder, Mikrofaser und diverse Futtermaterialien sowie GORE-TEX als Klimamembran für eine optimale Fußklimatechnologie. (...) Die Lederbrandsohle im Inneren des Schuhs besteht aus pflanzlich gegerbtem Leder und passt sich dem Fuß individuell an.

Blink- und Dauerleuchten in LED-Ausführung Ratgeber

Bei Blink- und Dauerleuchten kommen heutzutage vorwiegen LED-Leuchtmittel zum Einsatz. (...) Außerdem sind LED-Warnleuchten mit einem Dämmerungsschalter ausgestattet, der dafür sorgt, dass sich die Lampen erst bei Einbruch der Dämmerung einschalten und bei Tageslicht oder Helligkeit ausschalten.

Taktische Taschenlampen Ratgeber

Taktische Taschenlampen sind besonders helle, leistungsstarke und robuste LED-Taschenlampen. (...) Die LED-Lampen verfügen über Lichtfunktionen wie Blitze und Warnsignale. (...) Sie funktioniert mit einer Cree-LED, der Akku ist wiederaufladbar. Zusätzlich verfügt die Lampe über eine Batteriezustandsanzeige und einen taktischen Heckschalter zum Ein- und Ausschalten.

Montage von Warnleuchten auf Absperrprodukten Ratgeber

Bei einigen Ausführungen wie bspw. der Blink-Dauerleuchte H-Plus TL 2000 LED, der Baustellen-Sicherheitsleuchte TL Future LED oder der Baustellen-Sicherheitsleuchte TL Future Blitz kann die Signalleuchte direkt auf die Leitbake bzw. das Absperrgitter gesteckt und mit einer Schraube fixiert werden.

Können Lederhandschuhe Hautreizungen hervorrufen? FAQ

Ja, qualitativ minderwertige Lederhandschuhe können Hautreizungen hervorrufen.

Wieso sind Schweißerschürzen immer aus Leder? FAQ

Leder ist sehr robust und haltbar bei Metallspritzern, die beim Schweißen und Schleifen entstehen, und deshalb sehr beliebt für Schweißerschürzen. 

Die wichtigsten Materialien bei Schutzhandschuhen Ratgeber

Besonders bewährt haben sich Arbeitshandschuhe aus Leder zum Schutz vor mechanischen Gefährdungen. (...) Bei Temperaturen unter 200 °C können Lederhandschuhe eingesetzt werden.

Kann ein LED-Band hinter Acrylglas verwendet werden? FAQ

Ja, ein LED-Band kann hinter Acrylglas verwendet werden, allerdings verstärkt das Acrylglas die Farbunterschiede (Binning) um das 4-Fache, minimale Farbabweichungen werden dadurch deutlicher sichtbar.

Vor welchen Gefahren schützen Schweißerschutzhandschuhe? FAQ
Nachhaltigkeit dank Regulierung und Förderung Ratgeber

LED-Beleuchtung: Österreich konzentriert sich auch auf die Förderung von LED-Beleuchtung, da LEDs im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen und Leuchtstofflampen erheblich energieeffizienter sind.

LED-Beleuchtung vs. Halogen-Beleuchtung – die Vor- und Nachteile Ratgeber

Lichtstrom Lichtausbeute Farbwiedergabe Einsatzdauer Einsatzbereich Halogen-Leuchten 100 bis 44.000 Im 10 bis 25 /m/W sehr gut 5.000 Stunden im Innen- und Außenbereich sowie für Flutlicht LED-Leuchten bis zu 24.000 Im (stark temperaturabhängig) gut bis sehr gut gut bis sehr gut 80.000 Stunden (stark temperaturabhängig) vielfältige Einsatzbereiche Lichtstrom: die Lichtmenge, die eine Lichtquelle abgibt Lichtausbeute: Das Verhältnis des Lichtstroms zur aufgenommenen elektrischen Leistung (Im/W); sie ist ein Maß für die Wirtschaftlichkeit der Lichtquelle. Lichtwiedergabe: die Fähigkeit einer Lichtquelle, Oberflächenfarben originalgetreu wiederzugeben Die Vorteile von LED-Leuchten hohe Lichtausbeute hohe Lebensdauer keine UV- und Infrarotstrahlung gute bis sehr gute Farbwiedergabe vibrationsfest stoßfest keine Zünd-, Hochlauf- und Abkühlzeit kompakter als Halogenscheinwerfer erzeugen deutlich weniger Abwärme als Halogenlampen, daher weniger Verbrennungsgefahr Die Vorteile von Halogen-Leuchten für Netzspannung oder Niedervolt Lebensdauer und Lichtausbeute höher als bei Glühlampen brillantes Licht sehr gute Farbwiedergabe günstiger in der Anschaffung als LEDUm düstere Arbeitsbereiche auf Baustellen oder in Werkstätten zu belichten, eignen sich Halogen-Leuchten oder LED-Leuchten ideal.

Die Vorteile von HAIX-Sicherheitsschuhen Ratgeber

Fokus auf Rohstoffqualität Der wichtigste Bestandteil für HAIX-Sicherheitsschuhe ist Leder. Verwendet wird dabei ausschließlich Leder von ausgewählten Zulieferern aus Deutschland, die hohe Ansprüche an Qualität haben. Die artgerechte Haltung sichert höchste Lederqualität und garantiert, dass keine gesundheitsschädlichen Stoffe im Arbeitsschuh landen.

1-20 von 52 Inhalten