Sie sind nachhaltig und umweltfreundlich in der Herstellung und im Betrieb. Vorteile im Überblick: etwa 40 % Zeitersparnis bei der Verdrahtung für Schaltanlagenbauer einfachere Installation und ergonomischer Kipphebel drahtlose Anschlussmöglichkeiten mit neuestem drahtlosem Hilfskontakt
https://www.haberkorn.com/schneider-electric#topic14172
Ankersysteme bestehen aus mehreren Komponenten: dem Ankerstab, der durch die Schalungen und den Beton hindurchragt, aus Muttern wie Flügelmuttern oder Flanschmuttern, die den Ankerstab auf den Außenseiten der Schalung sichern, und, wenn diese benötigt werden, aus Rohrspreizen. (...) Die Rohrspreize wird um die Ankerstange gelegt und verbleibt im Bauwerk, die Ankerstange kann herausgezogen werden. Nach dem Ausschalen verbleiben Löcher, auch Ankerlöcher genannt, im Bauwerk, die mithilfe von Zapfen bzw.
https://www.haberkorn.com/baubedarf/schalungstechnik/schalungsbefestigungen-betonanker#topic10554
Schulung : Selbstverständlich werden Ihre Mitarbeiter von uns in den Systemen und Abläufen geschult Betreuung : Nachdem wir mithilfe einer maßgeschneiderten Lösung Ihre Beschaffungs- und Bereitstellungsprozesse optimiert haben ist unsere Arbeit noch lange nicht vorbei. (...) Analyse der Umschlagshäufigkeit: Mithilfe der XYZ-Analyse wird die Umschlagshäufigkeit analysiert und damit der Grundstein gelegt, um Lagerbestände und damit gebundenes Kapital zu reduzieren. (...) Sie finden alle Informationen zur Erstellung maßgeschneiderter Beschaffungskonzepte auch in unserer Broschüre .
https://www.haberkorn.com/services/e-business-logistik-loesungen/servicepakete/individuelles-beschaffungskonzept
Gefahren durch Schläuche in fünf Schritten vermeiden Autogenschweißschlauch H-Plus ACE für Acetylen zum Produkt Autogenschweißschlauch H-Plus OXY für Sauerstoff zum Produkt Hochtemperaturschlauch SIL-1 +250°C zum Produkt Schritt 1: Die richtige Schlauchauswahl Grundlegend für die Auswahl des richtigen Schlauches sind vor allem die Einsatzbedingungen. (...) Durch die Verstärkung dieses Bereichs mithilfe von Knickschutzspiralen kann hier Abhilfe geschaffen werden. (...) Gerne unterstützen wir Sie bei der Überprüfung Ihrer Schlauchleitungen und bieten unseren Service "Druck- und Dichtheitsprüfung" inklusive Dokumentation der Prüfergebnisse.
https://www.haberkorn.com/produkte/schlaeuche-armaturen/sicherheit-im-umgang-mit-schlaeuchen
Die Kunststoffschweißtechnik ist äußerst vielseitig und wird in einer breiten Palette von Branchen verwendet. (...) In Bauprojekten wird das Kunststoffschweißen für die Herstellung von Rohrleitungen, Abwassersystemen und Dachbahnen eingesetzt. Darüber hinaus ist die Medizintechnik ein wichtiger Sektor, wo Einwegmedizinprodukte wie Pipettenspitzen und Blutbeutel häufig mithilfe von Kunststoffschweißtechniken hergestellt werden.
https://www.haberkorn.com/schweisstechnik/kunststoffschweisstechnik#topic14538
Wie schnell sich der Schmierstoff verbraucht, hängt nicht zuletzt auch von den Betriebsbedingungen ab. (...) Tropfschmierung: Für diese Art der Schmierung kommt ein Tropföler, ein automatischer Schmierstoffgeber oder ein Zentralschmierstoffgeber bei mittlerer Kettengeschwindigkeit zum Einsatz. (...) Bei diesem Schmiersystem wird mithilfe eines Spezial-Applikators laufend Schmierstoff an den Kettentrieb abgegeben.
https://www.haberkorn.com/maschinenelemente/industrieketten-kettenraeder#topic4965
immer in Ihrer Nähe schnell verfügbare Ersatzteile technische Beratung durch Expertinnen und Experten hohe Qualität Ihre Anfrage Im ersten Schritt senden Sie eine Anfrage an unsere Expertinnen und Experten. (...) Schnelle Hilfe vor Ort Durch unsere zahlreichen Partner in ganz Österreich haben Sie immer eine Spezialistin oder ein Spezialist in Ihrer Nähe. Dadurch ist sichergestellt, dass bei Problemen oder Fragen immer schnell und unkompliziert kompetente Hilfe bereitsteht.
https://www.haberkorn.com/services/produkt-services/hydraulikpartner-in-ganz-oesterreich
Das thermosensible Messgerät FOOTDISC® PRO ermittelt mit Hilfe einer speziellen Folie die jeweilige Fußform und zeigt durch einen individuellen Fußabdruck vorhandenen Problemzonen. Das semi-orthopädische Einlegesohlenkonzept von Elten verspricht: optimale Stabilität spürbare Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten bestmögliche Gewichtsverteilung verbesserten Tragekomfort angenehmes Fußklima Unterstützung des natürlichen Abrollens des Fußes
https://www.haberkorn.com/elten#topic8514
Bei Metallschrauben ist die Schraubenspitze üblicherweise stumpf, da diese durch ein bereits vorgebohrtes Loch gesteckt und mithilfe eines Gegengewindes, bspw. einer Mutter, befestigt werden. (...) Die Bohrspitzen haben je nach Hersteller unterschiedliche Formen.Je nachdem, für welche Anwendung die Schraube verwendet wird, sind unterschiedliche Bohrspitzen sinnvoll.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/schrauben#topic5493
Vor der Anwendung sollten Bauhelme sowie Industrieschutzhelme mithilfe einer Sichtprüfung und eines einfachen Knacktests auf mögliche Schäden untersucht und im Zweifelsfall ausgeschieden werden. (...) Zu beachten gilt, dass nur vom Helmhersteller empfohlene Zubehöre in der von ihm angegebenen Art und Weise befestigt werden dürfen.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/helme#topic4587
Atmosphärische Gefahren brennbare, entflammbare und explosive Stoffe gesundheitsgefährdende Schadstoffe in der Luft wie Gase, Dämpfe, Staub oder Rauch Sauerstoffmangel und Hitze Ertrinken biologische Gefahrenstoffe Mithilfe von tragbaren Gasmessgeräten können diese Gefahren schon vor dem Einstieg in den beengten Raum entdeckt und dementsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. (...) Im Inneren arbeiten: Eine kontinuierliche Überwachung der Umgebungsluft ist notwendig, um sicherzustellen, dass sich die Sauerstoff- oder Gefahrstoffkonzentration nicht ändert. Rettung: Vor dem Betreten eines engen Raumes ist ein Rettungsplan zu erstellen.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/gasmesstechnik#topic5508
Wir bieten Ihnen ein umfassendes Sortiment von PVC-freier Schalungstechnik: Abstandhalter Rohrspreizen Dreikantleisten Rohrdurchführungen Ankermaterial Sicherheitsprodukte Fugenbänder Trapezleisten SchalungshilfsmittelFast alle relevanten Komponenten in der Schalungstechnik sind auch als PVC-freie Alternative erhältlich Abgesehen von diesem breiten PVC-freien Sortiment unterstützt Haberkorn Sie auch mit langjährigem Know-how.
https://www.haberkorn.com/baubedarf/schalungstechnik#topic5304
Es sind weder aufwendige Hilfsmittel noch zeitintensive Vorarbeiten oder Energiequellen auf dem Bau erforderlich. Mit einem einfachen Schraubenschlüssel können die Lindapter®-Teile montiert werden – schnell, einfach und vor allem kostengünstig.Verbindungs- und Klemmsysteme bieten viele Vorteile 12 Gründe für die Verwendung von Lindapter®-Stahlträgerverbindungen Schnelle und Montage mit daraus resultierenden geringen Arbeitskosten auf der Baustelle einstellbar zur präzisen Positionierung kein Schweißen oder Bohren auf der Baustelle keine Beschädigung der Stahlkonstruktion und des Korrosionsschutzes vormontierbar, um die Installationszeit zu verringern mit unterschiedlichsten Halterungen kombinierbar für nahezu alle Hohl- und Stahlprofile geeignet für temporäre und dauerhafte Verbindungen verschiedene Werkstoffe und Beschichtungen erhältlich nationale und internationale Zulassungen von unabhängigen Instituten geprüfte Traglasten zusätzliche Zertifikate: TÜV, ICC ES, Lloyds Register etc.
https://www.haberkorn.com/lindapter#topic5133