Kommt eine Schalung nur einseitig zum Einsatz, da sich auf der anderen Seite bspw. eine Bestandsmauer oder eine Felswand befindet, so wird die freistehende Schalung mithilfe von Felsankern in der Bestandsmauer oder im Felsen fixiert. Der Ankerstab wird nun auf einer Seite im Felsanker und auf der anderen Seite an der Schalung befestigt. Bei einseitigen Schalungen ist auch die Verankerung im Boden bspw. mithilfe von Wellenankern notwendig.
Streckmetalle werden als Putzträger und Trägerelement oder verlorene Schalung verwendet, weil dadurch eine gute Verbindung zwischen den Betonierabschnitten entsteht. (...) Das Streckmetall HIGH-RIP® ist eine Schalung mit hoher Stabilität. Deshalb ist es besonders gut als verlorene Schalung speziell für den Betonbau geeignet.
Die Dreikantleisten ohne Nagelfahne werden direkt in die Schalung genagelt. (...) Die Leisten mit Nagelfahne werden nur seitlich in die Schalung genagelt, daher gibt es keinen Nagelabdruck im Beton.
Der beim Betonieren noch flüssige Beton übt starken Druck auf die senkrecht stehende Schalung aus. Die Schalungen müssen daher gut miteinander verbunden werden, damit sie vom Beton nicht weggedrückt bzw. verschoben werden können. (...) Ankersysteme bestehen aus mehreren Komponenten: dem Ankerstab, der durch die Schalungen und den Beton hindurchragt, aus Muttern wie Flügelmuttern oder Flanschmuttern, die den Ankerstab auf den Außenseiten der Schalung sichern, und, wenn diese benötigt werden, aus Rohrspreizen.
Wer mit Sichtbeton baut, weiß: Hier sind alle Ungenauigkeiten in der Schalung zu sehen. (...) Die Vorsatzkonen sind fix aufgespritzt und brechen erst beim Spannen der Schalung an der dafür vorgesehenen Sollbruchstelle. (...) Nach dem Entfernen der Schalung kann man die Vorsatzkonen einfach herausziehen.
Der Schalungsanschlag EXZENTER ist geeignet für einseitige Schalungen oder Anwendungen, bei denen ein durchgehender Schalungsanschlag aufgrund des Fugenbandes nicht möglich ist. (...) Er ist auch für einseitige Schalungen oder Anwendungen geeignet, bei denen durch das Fugenband kein durchgehender Schalungsanschlag möglich ist.
Streckmetalle werden als Putzträger und Trägerelement oder verlorene Schalung verwendet, weil dadurch eine gute Verbindung zwischen den Betonierabschnitten entsteht. Um eine richtige Positionierung der Schalung auf der Bodenplatte zu erreichen, werden Schalungsanschläge am Beton fixiert.
Es besteht zudem die Gefahr, dass der Kunststoff durch zu festes Spannen der Schalung zusammengedrückt wird. (...) Sonderanfertigungen für Sichtbetonflächen OKTAGON®-PLUS mit bereits aufgeklebter Dichtscheibe wird verwendet, damit bei Ungenauigkeiten der Schalung kein Feinmörtel austritt.
Die Schalung kann von der anderen Seite herangespannt werden. Zum Befestigen einer einseitigen Schalung sollten bei einem Bohrloch von Ø 34–37 mm folgende Bohrlochtiefen eingehalten werden: mindestens 0,20 m für die Verankerung in Beton mindestens 2,00 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 2,0 kN/cm² mindestens 2,50 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 1,5 kN/cm² mindestens 3,00 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 0,0 kN/cm²Einsatz und Aufbau von Felsankern
Im Regelfall müssen Wandanschlusseisen im Sinne der Arbeitssicherheit umgebogen sein. Ist das beispielsweise aufgrund einer Hohlwandmontage nicht gewünscht, müssen die Eisen mit Schutzkappen versehen werden. Durch die große Kopffläche der Schutzkappen ist eine bessere Schut...