Menu

308 Ergebnisse für „schalung“

Ankermaterial für einseitige Schalungen Ratgeber

Kommt eine Schalung nur einseitig zum Einsatz, da sich auf der anderen Seite bspw. eine Bestandsmauer oder eine Felswand befindet, so wird die freistehende Schalung mithilfe von Felsankern in der Bestandsmauer oder im Felsen fixiert. Der Ankerstab wird nun auf einer Seite im Felsanker und auf der anderen Seite an der Schalung befestigt. Bei einseitigen Schalungen ist auch die Verankerung im Boden bspw. mithilfe von Wellenankern notwendig.

Streckmetalle für Putzträger und verlorene Schalung Ratgeber

Streckmetalle werden als Putzträger und Trägerelement oder verlorene Schalung verwendet, weil dadurch eine gute Verbindung zwischen den Betonierabschnitten entsteht. (...) Das Streckmetall HIGH-RIP® ist eine Schalung mit hoher Stabilität. Deshalb ist es besonders gut als verlorene Schalung speziell für den Betonbau geeignet.

Was ist der Unterschied zwischen Dreikantleisten mit Fahne und ohne Fahne? FAQ

Die Dreikantleisten ohne Nagelfahne werden direkt in die Schalung genagelt. (...) Die Leisten mit Nagelfahne werden nur seitlich in die Schalung genagelt, daher gibt es keinen Nagelabdruck im Beton.

Aufgabe und Funktionsweise von Schalungsankern Ratgeber

Der beim Betonieren noch flüssige Beton übt starken Druck auf die senkrecht stehende Schalung aus. Die Schalungen müssen daher gut miteinander verbunden werden, damit sie vom Beton nicht weggedrückt bzw. verschoben werden können. (...) Ankersysteme bestehen aus mehreren Komponenten: dem Ankerstab, der durch die Schalungen und den Beton hindurchragt, aus Muttern wie Flügelmuttern oder Flanschmuttern, die den Ankerstab auf den Außenseiten der Schalung sichern, und, wenn diese benötigt werden, aus Rohrspreizen.

Die intelligente Schalungsspannstelle für Sichtbeton Ratgeber

Wer mit Sichtbeton baut, weiß: Hier sind alle Ungenauigkeiten in der Schalung zu sehen. (...) Die Vorsatzkonen sind fix aufgespritzt und brechen erst beim Spannen der Schalung an der dafür vorgesehenen Sollbruchstelle. (...) Nach dem Entfernen der Schalung kann man die Vorsatzkonen einfach herausziehen.

Schalungsanschläge aus Kunststoff zum einfachen Positionieren der Schalungen Ratgeber

Der Schalungsanschlag EXZENTER ist geeignet für einseitige Schalungen oder Anwendungen, bei denen ein durchgehender Schalungsanschlag aufgrund des Fugenbandes nicht möglich ist. (...) Er ist auch für einseitige Schalungen oder Anwendungen geeignet, bei denen durch das Fugenband kein durchgehender Schalungsanschlag möglich ist.

Schalungshilfen für optimale Ergebnisse Ratgeber

Streckmetalle werden als Putzträger und Trägerelement oder verlorene Schalung verwendet, weil dadurch eine gute Verbindung zwischen den Betonierabschnitten entsteht. Um eine richtige Positionierung der Schalung auf der Bodenplatte zu erreichen, werden Schalungsanschläge am Beton fixiert.

Verbleiben Wassernasenprofile im Beton? FAQ

Ja, die Wassernase wird in der Schalung fixiert und verbleibt im Beton.

Verbleiben Trapezprofile im Beton? FAQ

Trapezprofile werden in der Schalung fixiert. Beim Ausschalen wird auch die Trapezleiste wieder entfernt.

Was ist ein Doppelkopfnagel? FAQ
Probleme bei herkömmlichen Systemen Ratgeber

Es besteht zudem die Gefahr, dass der Kunststoff durch zu festes Spannen der Schalung zusammengedrückt wird. (...) Sonderanfertigungen für Sichtbetonflächen OKTAGON®-PLUS mit bereits aufgeklebter Dichtscheibe wird verwendet, damit bei Ungenauigkeiten der Schalung kein Feinmörtel austritt.

Abtropfkanten herstellen Ratgeber

Sie werden auf die Schalung genagelt, die überstehenden Nagelenden sind nach dem Ausschalen zu entfernen.

Der richtige Einbau von Felsankern Ratgeber

Die Schalung kann von der anderen Seite herangespannt werden. Zum Befestigen einer einseitigen Schalung sollten bei einem Bohrloch von Ø 34–37 mm folgende Bohrlochtiefen eingehalten werden: mindestens 0,20 m für die Verankerung in Beton mindestens 2,00 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 2,0 kN/cm² mindestens 2,50 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 1,5 kN/cm² mindestens 3,00 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 0,0 kN/cm²Einsatz und Aufbau von Felsankern

Abtropfprofile aus Kunststoff Ratgeber

Das Abtropfprofil wird mit der Dreikantleiste stirnseitig angelegt und auf der Schalung angenagelt, es bleibt jedoch nicht im Beton.

Was ist der Unterschied zwischen einem innenliegenden und einem außenliegenden Fugenband? FAQ

Außenliegende Fugenbänder werden direkt auf die Sauberkeitsschicht verlegt oder direkt an der Schalung fixiert.

Herstellung von Spannstellen und Spreizen zwischen den Schalungen Ratgeber

Um in der Schalung die richtige Betonwandstärke zu erreichen, müssen Spannstellen hergestellt werden.

Gebrochene Kanten bei Betonbauteilen Ratgeber

Die sogenannten gebrochenen Kanten werden durch das Einlegen von Dreikantleisten in die Ecken der Schalung erreicht.

Wie funktioniert ein Verpressschlauch? FAQ

Die Enden pro Kreis werden mittels Schalungspacker in der Schalung fixiert.

Wann werden bei Schalungen Schutzkappen verwendet? FAQ

Im Regelfall müssen Wandanschlusseisen im Sinne der Arbeitssicherheit umgebogen sein. Ist das beispielsweise aufgrund einer Hohlwandmontage nicht gewünscht, müssen die Eisen mit Schutzkappen versehen werden. Durch die große Kopffläche der Schutzkappen ist eine bessere Schut...

Kombispreize OKTAGON®-PLUS mit 2 Stopfen, PVC-frei, für Sichtbeton Ratgeber

Dies ist auf Wunsch auch mit Dichtscheiben möglich, die bereits aufgeklebt sind, damit bei Ungenauigkeiten der Schalung kein Feinmörtel austritt.

1-20 von 21 Inhalten