Menu

28 Ergebnisse für „Riemenscheibe“

Schnelle und sichere Montage Ratgeber

Mit Taperlockbuchsen lassen sich Riemenscheiben und Kettenräder besonders schnell auf Wellen montieren. (...) Taperlockbuchsen arbeiten reibschlüssig und werden über eine konische Vorbohrung im Kettenrad oder in der Riemenscheibe montiert.

Wie kann der Verschleißzustand der Riemenscheiben beurteilt werden? FAQ

Der Verschleißzustand von Riemenscheiben kann mithilfe von Keilriemen- und Rillenlehren beurteilt werden. 

Was ist ein Schlupf? FAQ

Unter Schlupf versteht man eine Abweichung zwischen der Umfangsgeschwindigkeit des Keilriemens und der Umfangsgeschwindigkeit der Riemenscheibe.

Welchen Durchmesser muss die Spannrolle haben? FAQ

Zu kleine Spannrollen können zu einer reduzierten Lebensdauer des Riemens und der Riemenscheibe führen.

Riemenscheiben montieren Ratgeber

Bei der Montage von Riemenscheiben ist vor allem auf eine korrekte Ausrichtung der Scheiben zueinander zu achten. (...) Die Ausrichtung der Scheiben sollte nicht nur bei der Erstinstallation erfolgen – im Zuge der Wartung sollte auch regelmäßig die Ausrichtung der Riemenscheiben überprüft und ggf. nachkorrigiert werden. Vorteile korrekt installierter Riemenscheiben: geringerer Energiebedarf verminderter Verschleiß geringeres Betriebsgeräusch erhöhte Lebensdauer

Wie wird die Scheibenflucht überprüft? FAQ

Riemenscheiben sollten immer in Flucht zueinander montiert werden. Das vermindert Verschleiß und das Betriebsgeräusch.

Die passende Zahnriemenscheibe für Ihren Zahnriemen Ratgeber

Für den optimalen Betrieb der Anlage oder des Antriebs ist es wichtig, auf die passenden Riemenscheiben zu setzen.

Optibelt-Sortiment bei Haberkorn Ratgeber

Sie erhalten ein umfangreiches Sortiment – von Antriebsriemen (wie Zahnriemen, Keilriemen …) über Riemenscheiben bis hin zu Kupplungen.

Zahnriemen-Kompetenz von Kunststoff bis Gummi Ratgeber

Im Gegensatz zu Keilriemen, die die Drehbewegung nur durch Reibung übertragen, ist es bei Zahnriemen der Formschluss zwischen den Zähnen des Riemens und den Zähnen der Riemenscheibe, der für die Leistungsübertragung verantwortlich ist.

Das richtige Montagematerial, damit Ihr Riemen gespannt bleibt Ratgeber

Auch beim Verschleiß von Keilriemen oder Riemenscheiben gibt es einige Dinge, auf die Sie achten können.

Riemenspannung messen Ratgeber

Halten Sie dazu den Sensor des Messgerätes zwischen zwei Riemenscheiben in geringem Abstand über den Riemen und bringen Sie dann den Riemen in Schwingung – am besten schlagen Sie den Riemen dazu leicht mit einem Finger an.

Welche Riemenscheiben sind für Hochleistungszahnriemen geeignet? FAQ

Abhängig von der Riementype eignen sich AT-Scheiben oder Scheiben vom Typ PolyChain bzw. CTD. Aufgrund der hohen Leistungsübertragung und des harten Laminats auf der Zahnseite der Hochleistungsriemen wird empfohlen, nicht die Standardscheiben aus dem gängigen Material Alumi...

Überlastsicherung durch Rutschnaben Ratgeber

Unsere Rutschnaben bieten die Möglichkeit, ein Antriebselement wie ein Kettenrad, eine Riemenscheibe oder ein Zahnrad zu montieren.

Riemenspannung richtig wählen Ratgeber

In die Berechnung der korrekten Spannung von Keilriemen fließen viele Faktoren ein: zu übertragende Leistung Drehzahl des Antriebes Geometrie des Riemenlaufs Anzahl und Größe der Riemenscheiben Umgebungsbedingungen (Temperatur, Schmutz, Vibrationen etc.)

Verschleiß beurteilen Ratgeber

Das heißt, die Umfangsgeschwindigkeit der Riemenscheibe unterscheidet sich leicht von der Riemengeschwindigkeit.

In wenigen Schritten zum passenden Zahnriemen Ratgeber

Riemenprofil bestimmen: Riemenprofile sind nicht nur in der Größe, sondern auch in der Zahnform des Zahnriemens und der Riemenscheibe zu unterscheiden.

Edelstahl-Spannsätze Ratgeber

Mit einem Spannsatz ist es sehr einfach, diverse Bauteile wie Kettenräder, Kupplungsnaben oder Riemenscheiben auf einer Welle zu montieren und zu demontieren.

Bauformen, Normen und Leistungsklassen von Keilriemen Ratgeber

Die Formverzahnung an der Innenseite des Riemens erlaubt es zudem, kleinere Keilriemenscheiben zu verwenden – das spart Bauraum und Kosten für die Riemenscheibe.

1-18 von 18 Inhalten