Gleich wie Schrauben werden auch Muttern gemäß der Norm ab einem Durchmesser von M5 mit der Festigkeitsklasse gestempelt. Bei Durchsteckverbindungen in der Montage muss eine Mutternfestigkeit analog der Schraubenfestigkeit gewählt werden. Kommt beispielsweise eine Schraube mit der Festigkeit 8.8 zum Einsatz, muss auch die verwendete Mutter eine Festigkeit von 8 aufweisen.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/muttern/sechskantmuttern#faqs2154
Der Schraubenanzug mittels Drehmoment oder Drehwinkel stellt sicher, dass eine hohe Qualität der Verschraubung erzielt wird. (...) Der richtige Schraubenanzug macht also Qualität und Sicherheit reproduzierbar und kann mithilfe von Drehmomentwerkzeugen erzielt werden. Dabei ist zu beachten: Auch Schrauben strecken sich und ziehen sich wieder zusammen.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/schrauben#topic5505
Alle Schrauben, die bei Schmid Schrauben „über den Tresen“ gehen, entsprechen zertifizierten Qualitätsnormen; die Serien RAPID® und StarDrive GPR® haben eine europäische technische Zulassung auf Top-Niveau. (...) Auch die Nachhaltigkeit kommt bei Schmid Schrauben nicht zu kurz: Ein stets respektvoller Umgang mit der Umwelt und mit der verwendeten Energie wird aktiv verfolgt.
https://www.haberkorn.com/schmid-schrauben#topic15660
Insgesamt sind Drehmomentschlüssel und Drehmomentschrauber unverzichtbare Werkzeuge in vielen technischen und handwerklichen Bereichen. Sie tragen dazu bei, Sicherheit und Qualität von Konstruktionen und Maschinen zu gewährleisten, indem sie das richtige Drehmoment auf Schrauben und Muttern anwenden. Welches Werkzeug ausgewählt wird, hängt von den spezifischen Anforderungen und Präferenzen der Benutzerinnen und der Benutzer ab, wobei Drehmomentschlüssel oft für manuelle Präzisionsarbeit bevorzugt werden, während Drehmomentschrauber in automatisierten Produktionsprozessen häufiger eingesetzt werden.
https://www.haberkorn.com/werkzeuge-maschinen/schraubwerkzeuge/drehmomentschluessel-drehmomentschrauber#topic14214
Als weltweit einziger Hersteller der genauesten Bügelmessschraube mit einer Genauigkeit von ±0,5 µm und einem Ziffernschrittwert von 0,1 µm nimmt Mitutoyo eine Vorreiterrolle ein. Die an das Instrument abgegebene Körperwärme wird von einer abnehmbaren wärmeisolierenden Griffschale verringert, welche es ermöglicht, die Messschraube nicht nur im Stativ zu verwenden. Somit ist die Bügelmessschraube bestens für Personen geeignet, die präzise Messungen mit einem Handmessgerät vornehmen müssen.
https://www.haberkorn.com/mitutoyo#topic8718
Die Schlaucharmatur muss dem geforderten Betriebsdruck standhalten, darf sich nicht vom Schlauch lösen, bevor der Schlauch platzt, muss den zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Beanspruchungen standhalten, darf keine Kerb- oder Scherbeanspruchungen am Schlauch verursachen, muss die Gefahr von Funken in explosionsgefährdeten Bereichen ausschließen.Schlauchverschraubungen eigenen sich besonders gut zum Aufschrauben von z.
https://www.haberkorn.com/schlaeuche-armaturen/verschraubungen-flansche-schlaucharmaturen#topic5934