Neben den konstruktiven oder Montage bedingten Maßnahmen kann in mechanische oder chemische Schraubensicherung unterteilt werden. Schraubensicherungen und Gewindesicherungen – Highlights Das sollten Sie beachten Bei der Schraubensicherung ist immer das Einsatzgebiet zu berücksichtigen und danach die richtige Auswahl zu treffen! (...) Diese Sicherungselemente beugen den Setz- und Relaxationsverlusten in der Schraubverbindung vor.
https://www.haberkorn.com/produkte/verbindungselemente-schrauben/schraubensicherungen-und-gewindesicherungen
Wir möchten Ihnen einen Überblick der verschiedenen Arten der Schraubensicherungen über das Schmieren von Schraubenverbindungen bis hin zum Umgang mit Drehmomentwerkzeugen geben. (...) Programm 13.00 Uhr Begrüßung 13.15 Uhr Allgemeine Einführung 13.45 Uhr Schraubverbindungen richtig sichern. (...) Informieren Sie sich schon vorab über unsere Schulungen und Seminare zu Verbindungselementen und Schrauben.
https://www.haberkorn.com/services/veranstaltungsdetails/seminar-sicher-verschrauben
Fast alle Schraubwerkzeuge von Markenherstellern wie Wera, Wiha, KS Tools, Gedore, Forum oder Stahlwille werden heutzutage mit Mehrkomponenten-Handgriffen gefertigt. (...) Langfristig ist die Arbeit mit Schraubwerkzeugen, die über einen Mehrkomponenten-Griff verfügen, ermüdungsärmer als bei klassischen Handgriffen. All diese Punkte verbessern die Ergonomie bei der Verwendung von Schraubwerkzeugen.Mehrkomponenten-Griffe bei Schraubwerkzeugen erleichtern dem Anwender die Arbeit enorm und sind gleichzeitig sehr ergonomisch.
https://www.haberkorn.com/werkzeuge-maschinen/schraubwerkzeuge#topic4785
Eingesetzt werden diese Sicherungen dann, wenn es in erster Linie darum geht, die Festigkeit der Schraube sicherzustellen. Würde ein etwaiges Lösen der Schraube keinen größeren Schaden verursachen, können diese Sicherungen gut eingesetzt werden. Muttern mit Klemmteil DIN 980 Muttern mit Klemmteil DIN 982 Muttern mit Klemmteil DIN 985 Sicherungshut-Muttern mit Klemmteil DIN 986 gewindefurchende Schrauben DIN 7500 Setzsicherungen Ist eine Schraubverbindung dem Einfluss von Vibration ausgesetzt, geht die Vorspannkraft zur Gänze verloren und führt zu einem selbsttätigen Losdrehen der Schraubverbindung.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/scheiben-sicherungselemente#topic5526
Mit dem Gabelschlüssel können Vierkant- oder Sechskantschrauben und -muttern gedreht werden. (...) Je nach Winkel wird der Schraubenschlüssel in verschiedenen Situationen verwendet. (...) Beim Schlagmaulschlüssel wird ein Ende verstärkt, durch den Schlag eines Hammers kann die Krafteinwirkung ruckartig erhöht werden.Schraubenschlüssel erleichtern die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen.
https://www.haberkorn.com/werkzeuge-maschinen/schraubwerkzeuge/schraubenschluessel#topic12339
So kann rund um den Globus mit denselben Schrauben und dazugehörigen Werkzeugen gearbeitet und der internationale Warenverkehr vereinfacht werden. (...) Während bei metrischen Schrauben die geometrische Gestaltung, die Festigkeitswerte, die Anwendungen und weitere Parameter durch die jeweilige DIN oder ISO geregelt sind, stellt der Begriff Holzbauschraube lediglich den vorgesehenen Verwendungszweck dar. Sämtliche statischen Werte, Dimensionen, Kopfformen, Spitzen etc. sind bei Holzbauschrauben in der bauaufsichtlichen Zulassung beschrieben.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/schrauben#topic5499
Die „Tool Rebels“, sprich: die Werkzeugspezialisten bei Wera, haben sich den Ruf als Top-Innovatoren verdient – die vielen Features machen Wera-Produkte einzigartig: Lasertip-Klinge gegen das Herausrutschen aus der Schraube Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln und Stemmen Haltefunktion gegen das Verlieren von Schrauben und Muttern Take-it-easy-Werkzeugfinder zum vereinfachten Finden des richtigen Werkzeugs Hex-Plus-Geometrie gegen das Verrunden von Schrauben Impaktor-System für extreme Anforderungen durch SchlagschrauberFortlaufend werden Produkte verbessert und neu erfunden.
https://www.haberkorn.com/wera#topic6003
Seit der Gründung im Jahr 1934 ist der Name Mitutoyo weltweit ein Synonym für höchste Präzision bei Bügelmessschrauben, Messschiebern und vielen anderen messtechnischen Produkten. (...) Egal ob Sie Messschieber, Bügelmessschrauben, Oberflächen- oder Höhenmessgeräte von Mitutoyo benötigen – im Haberkorn Online-Shop werden Sie bestimmt fündig.
https://www.haberkorn.com/mitutoyo#guide
Als führender Hersteller von HV-Garnituren nach EN 14399 für hochfest vorgespannte Verbindungen im Stahlbau EN 1090 ist die August Friedberg GmbH ein Pionier in Sachen Schraubverbindung. Neben Schrauben für die Automobil- und Windindustrie werden auch Schrauben für den Stahl- und Hochbau „made in Germany“ produziert.
https://www.haberkorn.com/friedberg#guide
Wera hat sich als Schraubwerkzeughersteller weltweit einen Namen gemacht. Bereits seit 1936 produziert das Unternehmen mit Hauptsitz im Wuppertal, Deutschland, Schraubwerkzeug für praktisch jeden Anlass. (...) Das breite Sortiment geht vom typischen Schraubwerkzeug bis hin zu Werkzeugtransportsystemen.
https://www.haberkorn.com/wera#guide
Schrauben mit Gewinde bis Kopf (Vollgewindeschrauben) werden dort eingesetzt, wo die Bauteildicken nicht von Anfang an genau definiert werden können – oder große Toleranzen aufgenommen werden müssen. Weiters haben diese Schrauben den Vorteil, dass die Normvorgabe – mindestens 1 Gewindedurchmesser als freie Gewindelänge zwischen Gewindeauslauf und Mutter – besser eingehalten werden kann.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/schrauben#faqs3009