Mit Taperlockbuchsen lassen sich Riemenscheiben und Kettenräder besonders schnell auf Wellen montieren. (...) Taperlockbuchsen arbeiten reibschlüssig und werden über eine konische Vorbohrung im Kettenrad oder in der Riemenscheibe montiert.
Bei der Montage von Riemenscheiben ist vor allem auf eine korrekte Ausrichtung der Scheiben zueinander zu achten. (...) Die Ausrichtung der Scheiben sollte nicht nur bei der Erstinstallation erfolgen – im Zuge der Wartung sollte auch regelmäßig die Ausrichtung der Riemenscheiben überprüft und ggf. nachkorrigiert werden. Vorteile korrekt installierter Riemenscheiben: geringerer Energiebedarf verminderter Verschleiß geringeres Betriebsgeräusch erhöhte Lebensdauer
Im Gegensatz zu Keilriemen, die die Drehbewegung nur durch Reibung übertragen, ist es bei Zahnriemen der Formschluss zwischen den Zähnen des Riemens und den Zähnen der Riemenscheibe, der für die Leistungsübertragung verantwortlich ist.
Halten Sie dazu den Sensor des Messgerätes zwischen zwei Riemenscheiben in geringem Abstand über den Riemen und bringen Sie dann den Riemen in Schwingung – am besten schlagen Sie den Riemen dazu leicht mit einem Finger an.
Abhängig von der Riementype eignen sich AT-Scheiben oder Scheiben vom Typ PolyChain bzw. CTD. Aufgrund der hohen Leistungsübertragung und des harten Laminats auf der Zahnseite der Hochleistungsriemen wird empfohlen, nicht die Standardscheiben aus dem gängigen Material Alumi...
In die Berechnung der korrekten Spannung von Keilriemen fließen viele Faktoren ein: zu übertragende Leistung Drehzahl des Antriebes Geometrie des Riemenlaufs Anzahl und Größe der Riemenscheiben Umgebungsbedingungen (Temperatur, Schmutz, Vibrationen etc.)
Riemenprofil bestimmen: Riemenprofile sind nicht nur in der Größe, sondern auch in der Zahnform des Zahnriemens und der Riemenscheibe zu unterscheiden.
Mit einem Spannsatz ist es sehr einfach, diverse Bauteile wie Kettenräder, Kupplungsnaben oder Riemenscheiben auf einer Welle zu montieren und zu demontieren.
Die Formverzahnung an der Innenseite des Riemens erlaubt es zudem, kleinere Keilriemenscheiben zu verwenden – das spart Bauraum und Kosten für die Riemenscheibe.