Menu

289 Ergebnisse für „Riemen“

In welchen Längen sind PU-Zahnriemen verfügbar? FAQ

Flex-Riemen, d. h. endlos gefertigte Zahnriemen, sind bis zu einer Länge von ca. 30 Metern möglich. Gerne fertigen wir in unserer hauseigenen Werkstatt den Riemen in der von Ihnen gewünschten Länge und Breite.

Bauformen, Normen und Leistungsklassen von Keilriemen Ratgeber

Flankenoffene Riemen gibt es sowohl in klassischer Ausführung als auch als Schmalkeilriemen. Die Vorteile dieser Keilriemen liegen in der erhöhten Leistungsfähigkeit und der besonders hohen Laufruhe des Riemens. (...) Die Riemen aus dem mittleren und oberen Leistungsbereich finden meist bei Hauptantrieben im Maschinenbau Verwendung.

Riemenspannung richtig wählen Ratgeber

Was passiert, wenn ich für den Riemen die falsche Vorspannung einstelle? (...) Zudem ist ein starker Verschleiß an den Riemen erkennbar. Zu stark vorgespannte Riemen neigen dazu, den Verschleiß der Wälzlager zu erhöhen, was zu einer verkürzten Lebensdauer und steigenden Kosten führt.

Flexible Längen für Zahnriemenkonstruktionen Ratgeber

Je nach Anwendungsfall bietet BRECO® zwei unterschiedliche Zahnriemenkonstruktionen an: die Meterware und den geschlossenen BRECOFLEX®-Riemen. (...) BRECOFLEX®-Riemen Wenn hohe Zugkräfte und Geschwindigkeiten gefordert sind, ist ein Riemen aus der BRECOFLEX®-Familie genau richtig.

Sollwertermittlung der Riemenspannung Ratgeber

Es ist zwingend notwendig, dass der Anwender den Soll-Wert der Riemenspannung kennt, um den Riemen optimal einstellen zu können. (...) Bei Neukonstruktionen wird der Riemen entsprechend ausgelegt – hierfür bietet Haberkorn Unterstützung bei der Auslegung durch erfahrene Berechnungsingenieure an.

BRECO®-Antriebstechnik: immer in Bewegung Ratgeber

Eine breite Produktpalette sowie vielfältige Möglichkeiten der Riemenkonfektion garantieren den passenden Riemen für jede Anwendung. Ob Standardzahnriemen, Hochleistungszahnriemen BRECOmove®, FDA-Riemen BRECOprotect® oder Transportriemen aus der ATN-Reihe – BRECO® bietet stets die passende Lösung.

Lebensdauer von Keilriemenantrieben Ratgeber

Auch ein Riemenspannungsmessgerät kann zuverlässig Auskunft über den Zustand eines Riemens geben. (...) Bei einem Riemenantrieb bestehend aus mehreren parallel verlaufenden Riemen ist stets der ganze Riemensatz zu wechseln.

Gibt es Zahnriemen aus Polyurethan speziell für den Einsatz in Lebensmittelbereichen oder für Food-Anwendungen? FAQ

Der Riemen hat keine Wickelnasen und beugt so versteckten und schlecht lösbaren Verschmutzungen vor. (...) Der Riemen ist nach VO 1935/2004/EC, 10/2011/EC und 2023/2006/EC getestet und zertifiziert.

Wofür werden Klemmverbinder bei Riemen benötigt? FAQ

Klemmverbinder werden bei Linearantrieben eingesetzt, um den Riemen mit der Maschinenkonstruktion zu verbinden.

Welche Laufzeit hat ein Zahnriemen aus PU? FAQ

Die Laufzeit eines Riemens ist immer von unterschiedlichen Faktoren (Umgebungseinflüsse, Spannung, Temperatur …) abhängig.

Wie viele Zähne sollten bei Klemmverbindern geklemmt werden? FAQ

Die Klemmung sollte immer mindestens sechs Zähne umfassen, um die volle Zugkraft des Riemens übertragen zu können.

Wie definiert sich die Riemenbreite bei PU-Zahnriemen? FAQ

Die üblichsten Breiten bei PU-Riemen sind 16, 25, 50, 75, 100 mm. Für diese Vorzugsbreiten sind Standardriemenräder verfügbar.

Polen Unternehmen

Die Hauptsortimente der Niederlassung sind Maschinenelemente, Riemen, Normelemente, Schalungstechnik, Förderbänder und Maschinenschutz. (...) Powstańców Ślaskich 238 PL - 44-348 Skrzyszów T  +48 32 4597999 Haberkorn​(at)​haberkorn.pl www.haberkorn.pl Facts Gründungsjahr: 2005 Mitarbeiter: 35 Sortimente: Maschinenelemente, Riemen, Normelemente, Schalungstechnik, Förderbänder, Maschinenschutz Geschäftsführung: Ewelina Thaut

Riemen verbinden Ratgeber

Solche Riemen findet man meist in Transportvorrichtungen wie Rollgängen. Die Qualität der Schweißverbindung ist dabei maßgeblich für die Langlebigkeit des Riemens verantwortlich.

Die Einsatzgebiete von Polyurethanzahnriemen oder Gummizahnriemen Ratgeber

In der Regel bestimmt die Anwendung, welcher Riemen eingesetzt wird. Aufgrund der Eigenschaften der Grundmaterialien ergeben sich bevorzugte Einsatzgebiete. (...) Auch die Möglichkeit, aus offener Meterware Riemen auf beliebige Längen zu verschweißen, macht das System für Transportanwendungen sehr attraktiv – insbesondere bei langen Transportstrecken.

Welchen Durchmesser muss die Spannrolle haben? FAQ

Zu kleine Spannrollen können zu einer reduzierten Lebensdauer des Riemens und der Riemenscheibe führen.

Sind Zahnriemen aus Neopren für den Einsatz in ATEX-Zonen geeignet? FAQ
Vorteile bei korrekter Vorspannung Ratgeber

Bei einer zu hohen Vorspannung fällt der Riemen durch die erhöhte Belastung und den höheren Verschleiß früher aus. (...) Um den Riemen richtig einstellen zu können, ist es zwingend notwendig, den Soll-Wert der Riemenspannung zu kennen. (...) Bei Neukonstruktionen wird der Riemen entsprechend ausgelegt – hierfür bietet Haberkorn Unterstützung durch erfahrene Berechnungsingenieure an.

In wenigen Schritten zum passenden Zahnriemen Ratgeber

Bei umlaufenden Antrieben werden geschlossene Riemen verwendet. Und für Linearanwendungen reicht üblicherweise offene Meterware aus. (...) Bei der Auslegung der Riemen unterstützen wir Sie gerne. Nehmen Sie dazu mit uns Kontakt auf oder verwenden Sie das Auslegungsformular. Sonderausführungen und Beschichtungen: Speziell bei PU-Zahnriemen für Transportaufgaben kann aus einer Vielzahl an zusätzlichen Veredelungen gewählt werden – angefangen von Rückenbeschichtungen und dem Aufbringen von Transportprofilen bis hin zu mechanischen Bearbeitungen des Riemens, um nur wenige Beispiele zu nennen.

Design Power App von Gates® Ratgeber

Mit dieser webbasierten App (alternativ auch für mobile Endgeräte verfügbar) können Sie in wenigen Schritten Ihre Riemenantriebssysteme direkt vor Ort oder in der Werkstatt berechnen und den für Sie passenden Riemen auswählen.

21-40 von 63 Inhalten