Menu

142 Ergebnisse für „gehärtet“

Der Unterschied zwischen gebundenen Schleifmitteln und Schleifmitteln auf Unterlage Ratgeber

Je härter das Schleifmittel ist, desto langsamer wird die Scheibe abgenutzt und desto langsamer werden neue Schleifkörner freigelegt. (...) Durch die harten Borsten können aber starke Verunreinigungen leicht entfernt werden.

Unglaubliche Performance beim Schraubprozess Ratgeber

Der harte Griff begünstigt ein schnelles Umgreifen, ohne am Griff kleben zu bleiben.

Schraubendreher aus Edelstahl Ratgeber

Zusätzlich erzeugt eine spezielle Vakuumeishärtung die notwendige Härte für den Schraubendreher.Mit Edelstahlschraubendrehern sind rostfreie Armaturen möglich.

Der unsichtbare Helfer für perfekte Verbindungen Ratgeber

Flussmittel spielen eine entscheidende Rolle beim Lötvorgang, unabhängig davon, ob man Weich- oder Hartlote verwendet.

Was bei Bohrschrauben zu beachten ist Ratgeber

Edelstahlschrauben verfügen über eine bessere Korrosionsbeständigkeit, können aber nicht gehärtet werden.

Funktionsweise von Injektionsschläuchen Ratgeber

Nachdem der Beton ausgehärtet ist, wird ein spezieller Rissfüllstoff in den Schlauch gepresst, der sich durch die Löcher des Schlauches mit Injektionsdruck in die Hohlstellen rund um den Schlauch verteilt.

Die richtige Handhabung von Innenvibratoren Ratgeber

So kann der ausgehärtete Beton die geforderte Festigkeit erreichen. Schalungsflächen und Armierungseisen werden vollständig bedeckt bzw. umschlossen.

Trittschalldämmung in Fußböden Ratgeber

Das verursacht vor allem bei harten Bodenbelägen unangenehmen Lärm, der sich auf andere Räume oder sogar Etagen ausweiten kann.

Schwingungsdämpfung im Antrieb Ratgeber

Durch Zahnkränze in unterschiedlichen Härten (92 bis 98° Shore A) lassen sich die Kupplungen für unterschiedliche Drehmomentbereiche bestücken.

Materialien und Beschichtungen bei Senkern Ratgeber

Üblicherweise sind die Senker aus HSS-Material für die Standardbearbeitung, HSS-Co für Edelstahl-Bearbeitung oder aus VHM für die universelle Bearbeitung auch von harten Materialien.

Der Baucontainer als Pausenort Ratgeber

Pausen sind wichtig für effizientes Arbeiten – vor allem, wenn man wie auf der Baustelle körperlich hart arbeitet.

Matten zum Schutz vor Witterung und Beschädigung Ratgeber

Im Sommer muss umgekehrt ein zu schnelles Verdunsten des Wassers im Frischbeton und im erhärtenden Beton verhindern werden.

Welche Arbeitsschritte sollte ich beim konstruktiven Kleben mit Klebebändern keinesfalls vergessen? FAQ
Warum entstehen Risse im Beton? FAQ

Risse im Beton entstehen, wenn frischer Beton aushärtet und die auftretenden Zugkräfte noch nicht aufnehmen kann.

Wie sollen Atemschutz-Produkte aufbewahrt werden? FAQ

Es gibt auch Hartschalen-Boxen, die optimal gegen Schmutz und äußere Einwirkung schützen.

8 Merkmale eines Spiralbohrers Ratgeber

Der Spitzenwinkel und der Spiralwinkel sind die entscheidendsten Faktoren für die Anwendung in harten oder weichen Werkstoffen. 2. (...) Anschliffarten beim Spiralbohrer Form A (ausgespitzte Querschneide) Anwendung Bohrer mit starkem Kern sowie bei großen Bohrdurchmessern zum Bohren ins Volle für Eisenwerkstoffe und Stähle bis 1.000 N/mm 2 Vorteil gute Zentrierung beim Anbohren und Reduzierung der Vorschubkraft   Form B (ausgespitzte Querschneide mit korrigierter Hauptschneide) Anwendung zum Bohren von Stählen mit hoher Festigkeit, für harte Federstähle und Manganstähle (über 10 %) mit Spitzenwinkel 118° für zähe Werkstoffe (Spanbrechung) mit Spitzenwinkel 130° für hochfeste Werkstoffe über 1.000 N/mm 2 Zugfestigkeit Vorteile unempfindlich gegen Stoß kein Einhaken bei dünnwandigen Teilen   Form C (Kreuzanschliff) Anwendung bei Bohrern mit sehr starkem Kern sowie bei Tieflochbohrern für besonders zähe und harte Werkstoffe sowie Schmiedeteile (Kurbelwellen, Pleuelstangen etc.) (...) Spiralbohrer mit großem (dickem) Kerndurchmesser besitzen eine höhere Stabilität und sind für höhere Drehmomente und härtere Werkstoffe geeignet.

VHM-Bohrer vs. HSS-Bohrer: Bedeutung, Vorteile, Vergleich Ratgeber

Er wird aus dem vollen Material gefräst und gehärtet. Die Spirale sowie die Schneiden werden geschliffen. (...) Die Formgebung ist die gleiche wie bei HSS-G-Bohrern, aber sie verfügen über eine höhere Härte, eine gute Standzeit und ausgezeichnete Hitzebeständigkeit. VHM – Vollhartmetallwerkzeuge VHM-Bohrer unterscheiden sich in der Bauform kaum von HSS-Bohrern.

PQM & Lieferantenmanagement Unternehmen

Das Portfolio der Prüfmöglichkeiten bei Haberkorn:   Prüfung auf Dimension (klassische messende Prüfverfahren, optische Vermessung)  Härteprüfung nach ISO 6507 (Vickers) Bestimmung der Schichtdicke von Beschichtungen nach DIN EN ISO 2178 (magnetinduktiv für Eisen) und DIN EN ISO 2360 (Wirbelstromverfahren für nicht-Eisen) Bestimmung der Shore-Härte von Elastomeren nach DIN ISO 7619-1 Salzsprühtests nach DIN EN ISO 9227 Überprüfung von Schlauchleitungen gem.

Das Unternehmen Dunlop als Haberkorn Partner Ratgeber

Dies geschieht zum Schutz all jener, die mutig genug sind, täglich ihre Stiefel anzuziehen und unter härtesten Bedingungen ihre Arbeit zu verrichten. 

Bohrer für Stein Ratgeber

Steinbohrer unterscheiden sich von Metallbohrern durch eine an der Spitze angelötete Hartmetallplatte.

61-80 von 122 Inhalten