Menu

94 Ergebnisse für „Mutter Stahl verzinkt“

Die verschiedenen Oberflächen von Muttern und ihre Einsatzzwecke Ratgeber

Für gewöhnliche Einsätze werden meist verzinkte Stahlmuttern verwendet. (...) Für den Einsatz ohne starke Bewitterung oder andere korrosionsfördernde Einflüsse reichen in der Regel verzinkte Stahlmuttern aus. (...) Bei extremen Umwelt- oder chemischen Einflüssen kommen Muttern aus Edelstahl zum Einsatz.

Varianten und richtige Auswahl von Muttern Ratgeber

In den meisten Fällen kommen Sechskantmuttern zum Einsatz. Je nach Anwendungsfall kann aber auch eine der vielen anderen Muttern-Varianten für eine Verbindung geeignet sein: Sechskantmuttern Sicherungsmuttern (Flanschmuttern, Sperrzahnmuttern, Muttern mit Klemmteil, Kronenmuttern, Sicherungs-Hutmuttern) weitere Formen (Flügelmuttern/Knebelmuttern, Schweißmuttern, Vierkantmuttern, Einschlagmuttern, Rändelmuttern, Ringmuttern/Bügelmuttern, Käfigmuttern, Nutmuttern) Die Varianten von Muttern(-Formen) sind so vielseitig wie ihre Einsatzmöglichkeiten. (...) Soll hingegen die Montage per Hand und ohne großen Kraftaufwand erfolgen, bietet sich eine Flügelmutter oder Rändelmutter an. (...) Wird also beispielsweise eine verzinkte Stahlschraube der Festigkeitsklasse 8.8 verwendet, so muss auch die Mutter aus Stahl sein, über eine verzinkte Oberfläche verfügen und der Festigkeitsklasse 8 entsprechen.

Schraubensicherungen und Gewindesicherungen Ratgeber

Tellerfedern DIN2093 im Online-Shop Spannscheiben DIN6796 im Online-Shop Sortimentskoffer Sicherungsmuttern, DIN 985, Stahl, verzinkt zum Produkt Sicherungsmuttern DIN 985, Edelstahl A4 zum Produkt Verliersicherungen Bei den Verliersicherungen kommt nach dem anfänglichen Lösen diese Löse-Bewegung zum Stillstand, wenn das weitere Losdrehmoment gleich dem Klemmmoment im Gewinde ist. Beispiele für Verliersicherungen sind: Muttern mit Klemmteil aus Stahl DIN980 Muttern mit Klemmteil aus Kunststoff DIN982 und DIN985 Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil DIN986 gewindefurchende Schrauben DIN7500 Zusätzlich gehören auch Schrauben mit einer speziellen Kunststoffbeschichtung, die sich dann in den Gewindezwischenräumen einklemmt zu den Verliersicherungen. (...) Muttern mit Klemmteil DIN980 im Online-Shop Muttern mit Klemmteil DIN982 im Online-Shop Muttern mit Klemmteil DIN985 im Online-Shop Sicherungs-Hutmuttern mit Klemmteil DIN986 im Online-Shop Gewindefurchende Schrauben DIN7500 im Online-Shop Keilsicherungsscheiben SC, Stahl, zinklamellen zum Produkt Schraubensicherung 1K, LOCTITE® 932, niedrigfest zum Produkt Schraubensicherung 1K, LOCTITE® 262, mittel-/hochfest zum Produkt Losdrehsicherungen Zu den Losdrehsicherungen zählen jene Sicherungselemente bei denen nach anfänglichem Lösen eine Mindest-Restvorspannkraft von min. 80% in der Schraubverbindung erhalten bleibt.

Die unterschiedlichen Schraubenoberflächen und Schraubenbeschichtungen Ratgeber

Schrauben blank Die Oberflächenbezeichnung „Stahl blank“ oder auch „Stahl schwarz“ wird für Oberflächen verwendet, die vollkommen unbehandelt sind. (...) Schrauben verzinkt Galvanisch verzinkte Oberflächen werden im Bereich der Verbindungselemente am häufigsten eingesetzt. (...) Ausnahme sind Verbindungselemente für den Stahlbau nach EN 14399. Hier sind die Schrauben „normal“ geschnitten und die Muttern „überschnitten“.

Was ist bei Muttern mit verzinkter Oberfläche zu beachten? FAQ

Bei Muttern mit verzinkter Oberfläche besteht ab einer Festigkeit von 10 die Gefahr von Wasserstoffversprödung. Dabei diffundiert der im Oberflächenbad enthaltene Wasserstoff in das Werkstoff-Gefüge der Mutter.

Kann eine Edelstahl-Sechskantmutter mit einer Stahl-Schraube kombiniert werden? FAQ

Aufgrund der unterschiedlichen Festigkeiten von Edelstahl und Stahl bzw. der Gefahr von Kontaktkorrosion ist ein Materialmix zu vermeiden.

Aus welchem Material sind Absperrketten gefertigt? FAQ
Die besten Materialien zum Schutz vor Schäden bei Blitzen Ratgeber

Die meistgenutzten Materialien für den äußeren Blitzschutz sind verzinkter Stahl, nicht rostender Stahl, Kupfer und Aluminium. (...) Daher ist der Blitzschutz-Erdungsdraht aus Stahl, feuerverzinkt, ideal dafür geeignet.

Aus welchem Material bestehen Trapezgewindemuttern? FAQ

Die Stahlmuttern werden aus Automatenstahl gefertigt, Standard-Bronzemuttern bestehen aus RG7.

Gibt es verschiedene Arten von Korrosionsschutz für Rollenketten? FAQ

Korrosionsgeschütze Rollenketten können komplett in Edelstahl oder als Stahlkette mit unterschiedlichen Beschichtungen ausgeführt werden; Stahlketten können vernickelt oder verzinkt werden.

Welche Armaturen werden für Lebensmittelschläuche empfohlen? FAQ

Im Lebensmittelbereich werden bevorzugt Edelstahl-Armaturen eingesetzt. Folgende Armaturen werden empfohlen: Mutterteil Milchrohrverschraubung MMS (Edelstahl) Vaterteil Milchrohrverschraubung VMS (Edelstahl) Mutterteil Milchrohrverschraubung Dampf MMD (Edelstahl) Vaterteil Milchrohrverschraubung Dampf VMD (Edelstahl) TriClamp-Schlauchstutzen (Edelstahl) Reinigungs-Schlauchtülle CleanConnect (Edelstahl) Schnellverschlusskupplung CleanConnect (Edelstahl)

Witterungsbeständiges Material Ratgeber

Werden Holzverbinder im Außenbereich angebracht, sollte auf die Verwendung witterungsbeständiger Produkte wie etwa verzinkter Holzverbinder geachtet werden. Auch das Befestigungsmaterial sollte Wind und Wetter trotzen können: Gut beraten sind Sie in diesem Fall mit Edelstahlprodukten.

Materialien von Hydraulikschlauchtrommeln Ratgeber

Unsere Hydraulikschlauchtrommeln bestehen aus verzinktem Stahl und Edelstahl.

Bauweise und Verarbeitung Ratgeber

Es wird hauptsächlich zwischen Sechskant-Schweißmuttern nach DIN 929 und Vierkant-Schweißmuttern nach DIN 928 unterschieden. (...) Wichtig zu beachten: Das Bauteil, an dem die Mutter aufgeschweißt wird, darf keine Lackschicht haben. (...) Schweißmuttern können je nach Anwendungsfall in Stahl – blank oder Edelstahl – ausgeführt werden.

Trapezgewindetriebe Ratgeber

Die Gewindespindeln sind linksgängig oder rechtsgängig und je nach Anwendung aus Stahl oder Edelstahl gefertigt. Die Gewindemuttern werden aus Bronze oder Stahl hergestellt und sind in runden Ausführungen oder mit Außen-Sechskant verfügbar. Zur einfachen Montage bieten sich Gewindemuttern mit Flansch an.

Korrosionsgeschützte Ketten Ratgeber

Ketten, die in korrosiven Umgebungen oder Medien eingesetzt werden, müssen hohe Dauer- und Verschleißfestigkeiten aufweisen, da Ketten aus Standard-Kohlenstoffstahl zu schnell korrodieren. iwis-Rollenketten gibt es in vernickelter und verzinkter Ausführung oder aus rostfreiem Material (Edelstahl).

Stahlbau Norm EN 1090-2 Ratgeber

Stahlbaunorm Mit Verordnung vom 1. Juli 2014 wurde die Stahlbaunorm DIN EN 1090-2  in der EU verbindlich. (...) Mutter) zeigen. Neben dem richtigen Einbau der Scheiben ist auch die Mutter so aufzuschrauben, dass im verbauten Zustand die Kennzeichnung der Mutter sichtbar ist. In der Norm EN 14399-4 sind die Abmessungen für Schrauben und Muttern von M12 bis M36 festgelegt.

Streckmetalle für Putzträger und verlorene Schalung Ratgeber

Die Streckmetalle LOCHRIP® und FLACHRIP® werden aus kaltgewalztem Bandstahl verzinkt gefertigt.

Scheiben – ihre Verwendung und Materialien Ratgeber

Beispiel: Eine M8-Edelstahl-Unterlegscheibe hat eine gewisse Materialdicke und einen bestimmten Außendurchmesser, je nach Norm. (...) Je nach Einsatzgebiet können Scheiben aus Stahl, Edelstahl, Polyamid, Messing oder Aluminium sein. Es wird empfohlen, den Scheibenwerkstoff entsprechend der Schraube/Mutter zu verwenden.

Genormte und nicht genormte Muttern Ratgeber

Nicht genormte Muttern sollten im konstruktiven und wirtschaftlichen Stahlbau nicht benutzt werden. Die geometrische Form des Sechskants und das ideale Verhältnis von Durchmesser zu Mutternhöhe garantieren eine richtig dimensionierte Schraubverbindung. (...) Dazu gehören neben niederen Muttern (DIN 439 bzw. ISO 4035) auch hohe Muttern mit 1,5 d (DIN 6330) und sogenannte Verlängerungsmuttern mit ~3 d  (DIN 6334).

1-20 von 34 Inhalten