Menu

260 Ergebnisse für „bänder“

Können VX-Aufnahmeelemente und VX-Bänder unterschiedlicher Hersteller kombiniert werden? FAQ

Ja, VX-Aufnahmeelemente und VX-Bänder unterschiedlichster Hersteller können kombiniert werden, da sie genormt sind.

Kann ein LED-Band hinter Acrylglas verwendet werden? FAQ

Ja, ein LED-Band kann hinter Acrylglas verwendet werden, allerdings verstärkt das Acrylglas die Farbunterschiede (Binning) um das 4-Fache, minimale Farbabweichungen werden dadurch deutlicher sichtbar.

Wie werden LED-Bänder gereinigt? FAQ

LED-Bänder ohne Silikonhülle benötigen keine Reinigung. Silikonbänder können mit einem mit Wasser befeuchteten antistatischen Tuch abgewischt werden; Scheuermittel und aggressive Reiniger können die Oberfläche zerstören und die LEDs angreifen.

Wie werden LED-Bänder gereinigt? FAQ

LED-Bänder ohne Silikonhülle benötigen keine Reinigung. Silikonbänder können mit einem mit Wasser befeuchteten antistatischen Tuch abgewischt werden – Scheuermittel und aggressive Reiniger können die Oberfläche zerstören und die LEDs angreifen.

Wann werden Endlosbänder bzw. Schellenbänder eingesetzt? FAQ

Endlosbänder bzw. Schellenbänder werden vor allem bei Wasser- und Vielzweckschläuchen mit geringen Betriebsdrücken eingesetzt.

Das Produktsortiment von tesa® und seine Besonderheiten im Überblick Ratgeber

Einen Großteil der tesa®-Produkte finden Sie im Haberkorn Online-Shop: Gewebe-Klebebänder Papier-Krepp-Klebebänder Verpackungsklebebänder Fensterdichtbänder Polyvinylchlorid-Klebebänder (PVC) Filament-Klebebänder Polyethylen-Klebebänder Aluminium-Klebebänder Klebebänder doppelseitig mit Träger Handabroller Tischabroller Für empfindliche, raue Untergründe oder auf wasserverdünnbaren Acryl-Lacken eignet sich das UV-Oberflächenschutzband tesakrepp® 4438. Im Bereich Arbeitsschutz kommt das Anti-Rutsch-Klebeband 60951 für mehr Trittsicherheit und als Sicherheitsmarkierung zum Einsatz. Für schwere Sandstrahl- und Schleifarbeiten wird das Spezial-Abdeckband tesakrepp® 4434 Elefantenhaut verwendet.

Arten von Absperrbändern Ratgeber

Gelb-schwarzes Warnklebeband zur Markierung einer Treppe. Absperrbänder gibt es in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen. Das klassische Folienabsperrband, auch Flatterband genannt, ist im Normalfall aus Kunststoff und zeichnet sich durch hohe Reißfestigkeit aus. (...) Um beispielsweise Absätze oder Stufen am Boden zu markieren, eignet sich auch Anti-Rutsch-Klebeband in den entsprechenden Warnfarben.

Die richtige Wahl des Sägebandes Ratgeber

Die Bandlänge ist abhängig von der Bandsägemaschine, die eingesetzt wird. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Bandbreite: Bei horizontalen Maschinen wird die Bandbreite vom Hersteller angegeben. (...) Die Stabilität des Sägebandes ist abhängig von der Bandbreite, denn je größer diese ist, desto höher ist die Stabilität.

Was sind Sägebänder aus Bi-Metall? FAQ

Bei Bi-Metall-Sägebändern bestehen die Zahnspitzen aus hochhartem Schnellarbeitsstahl (M42) und das Trägerband aus Federstahl. Dadurch sind die Sägebänder sehr flexibel und können vielseitig eingesetzt werden.

Einfaches Abdichten Ratgeber

Fugenbänder bestehen meist aus thermoplastischem oder elastomerem Werkstoff. (...) Die Dichtungswirkung von einbetonierten Fugenbändern erfolgt nach dem Umlaufverlängerungsprinzip. (...) Das Umlaufverlängerungsprinzip lässt sich sowohl bei Elastomer- als auch bei PVC-P-Fugenbändern anwenden, wenn sie eine gerippte Oberfläche haben.

Nachhaltig verpacken mit Tesa News

Der deutsche Klebeprodukte-Hersteller Tesa legt immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit - etwa mit der neuen Reihe Verpackungsklebebänder . Alle diese neuen Produkte sind im Haberkorn Online-Shop erhältlich: Etwa das neue, nachhaltige Mehrzweck-Verpackungsband Tesa 60412 oder auch Packbänder von Tesa auf Papierbasis. Die nachhaltigen Verpackungsbänder von Tesa in unserem Online-Shop sind für leichte bis mittelschwere Packgüter geeignet und sind außerdem recyclingfreundlich nach der INGEDE-Methode 12 - was bedeutet, dass das Band ganz einfach mit dem Karton in der Papiertonne entsorgt werden kann.

3M™ VHB™ Klebebänder – eine starke Verbindung Ratgeber

Die Vorteile von 3M™ VHB™ Klebebändern Aufgrund ihres viskoelastischen Aufbaus sind 3M™ VHB™ Klebebänder gewöhnlichen Schaumstoff-Klebebändern hinsichtlich Einsatzbereich, Klebekraft und Haltbarkeit deutlich überlegen. (...) Die Vorteile von 3M™ VHB™ Klebebändern gegenüber Schaumstoff-Klebebändern: sind dauerhaft und extrem elastisch können Energie aufnehmen und kompensieren sind durch und durch aus Klebstoff fließen in die Oberfläche ein und bleiben dabei flexibel bauen eine 100%ige Benetzung aufDie 3M™ VHB™ Klebebänder (rechts) sorgen im Vergleich zu herkömmlichen Schaumstoff-Klebebändern (links) für spannungsfreie Verklebungen, wobei auch die Oberflächenrauigkeit durch das Einfließen des Klebstoffs in die Oberfläche kompensiert wird. (...) Für jede Anwendung das richtige 3M™ VHB™ Klebeband Die Anforderungen an Klebebänder sind je nach Anwendungsfall sehr unterschiedlich.

Fugenbänder für Arbeitsfugen Ratgeber

Arbeitsfugen werden mit Fugenbändern abgedichtet, die innen oder außen liegen. Innenliegende Arbeitsfugenbänder dürfen keinesfalls auf Scherung beansprucht werden: Schon kleinste Fugenbewegungen, die quer zum Band verlaufen, führen zur Abscherung und somit zur Demolierung des Bandes, wenn kein Fugenraum vorhanden ist.

Welche unterschiedlichen Messanfänge gibt es bei Rollmetern? FAQ

Beim Bandmaß gibt es: Bandanfang A: Das Maß beginnt 10 cm hinter dem Ring/Haken. Bandanfang B: Das Maß beginnt am Beschlag. Bandanfang C: Das Maß beginnt an der Außenseite des Ringes.

Wofür werden Fugenbandklammern benötigt? FAQ

Fugenbandklammern werden am Rand auf das Fugenband aufgeschoben und dienen dazu, das Fugenband in der richtigen Lage zu halten.

Farbkombinationen bei Absperrbändern Ratgeber

Absperrband rot-weiß gestreift Rot-weiß gestreifte Absperrbänder werden für temporäre Einsätze verwendet. (...) Absperrband gelb-schwarz gestreift Gelb-schwarz gestreifte Absperrbänder werden für permanente Einsätze verwendet. (...) Absperrband mit Firmenlogo Auf Wunsch können Absperrbänder auch mit einem Firmennamen oder mit dem individuellen Kundenlogo produziert werden.

Bänder: kraftvolle Verbindung unter anderem für Türen und Fenster Ratgeber

Bänder müssen im Holzbau robuste Verbindungselemente sein, die Türen, Fenster und Klappen in Holzkonstruktionen drehbar machen. Hier sind einige der Schlüsselanwendungen von Bändern im Holzbau: Türbänder ermöglichen das Öffnen und Schließen von Türen, Fensterbänder hingegen sorgen für die Beweglichkeit von Fenstern und regulieren damit sowohl die Belüftung als auch den Lichteinfall in Räumen. Es gibt auch Bänder, die für die Funktionalität von Klappmechanismen in Möbelstücken wie im Möbelbau verantwortlich sind und für eine platzsparende Gestaltung essentiell sind.ProductBoxWidget::{"products":[{"id":1106730,"partNumber":"G04368"},{"id":102017,"partNumber":"L22384"},{"id":102028,"partNumber":"L21140"}],"title":""} Funktionsweise von Bändern: Sie ermöglichen das Öffnen und Schließen von Türen, Fenstern, Klappen und anderen beweglichen Teilen, indem sie eine Schwenkbewegung um eine Achse ermöglichen.

Was sind die Vorteile von Endlosbändern? FAQ

Endlosbänder bieten den Vorteil, dass sie sich an die vorgegebene Einbausituation durch ihre hohe Flexibilität exakt anpassen und zugleich sehr stabil und reißfest sind. Überdies bietet ein Endlosband eine perfekte Kraftübertragung, da es keinerlei Schwachstellen wie ein verbundenes Band aufweist. Endlosbänder sind die perfekte Alternative für herkömmliche Schlauchschellen.

Was ist der Unterschied zwischen einem innenliegenden und einem außenliegenden Fugenband? FAQ

Die innenliegenden Fugenbänder werden mittig in der Fuge verlegt. Die Position der Fugenbänder muss auch während des Betoniervorgangs sichergestellt sein. Durch die Versteifungselemente sind die Fugenbänder formstabiler und benötigen kaum noch eine zusätzliche Fixierung bzw. (...) Außenliegende Fugenbänder werden direkt auf die Sauberkeitsschicht verlegt oder direkt an der Schalung fixiert.

Fugenbänder für Dehnungsfugen Ratgeber

Fugen mit Scher- oder Dehnbewegungen werden mit Fugenbandformen, die einen Mittelschlauch haben, abgedichtet. Bewegungsfugenbänder – oder auch Dehnfugenbänder genannt –  bestehen aus einem Dicht- und einem Dehnteil. (...) Abgedichtete Teile verhindern, dass Wasser um die einbetonierten Fugenbandschenkel zirkulieren kann.

1-20 von 191 Inhalten