Menu
Schalung auf einer Baustelle

Schalungstechnik

Mit der richtigen Schalungstechnik gelingt vieles leichter. Haberkorn bietet Top-Lösungen – auch für Sichtbeton und ökologisches Bauen.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Schalungstechnik.

Rohrspreize geraut | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Rohrspreize geraut

Rohrspreizen, Kombispreizen

Abstandsrohr für die Selbstherstellung von Schalungsspannstellen in bekannt guter Qualität. Kann auf jeder Baustelle mit Hand- oder Kreissäge auf das gewünschte Maß abgelängt werden.

Montageplatte ohne Schlitz, PVC-frei | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Montageplatte ohne Schlitz, PVC-frei

Schalungshilfsmittel

Für die Montage und Justierung von Fertigteilen. Die Platten sind aus hochwertigem Kunststoff. Keine Korrosion, keine Nachbehandlung. Nicht für Dauerbelastung vorgesehen. Ohne Schlitz.

Distanzstreifen | Bewehrungen, Distanzstreifen
angesehen
Gekauft
Distanzstreifen

Bewehrungen, Distanzstreifen

Die Abstandhalter aus Draht sind für Decken, Wände und Betonfertigteile ideal geeignet. Liegen zwischen der unteren und der oberen Bewehrung in Decken bzw. zwischen der inneren und äußeren Bewehrung von Wänden. Hohe Stabilität und Standfestigkeit durch die Schlangenform.

Stopfen OKTAGON/OKTAGON®-PLUS, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Stopfen OKTAGON/OKTAGON®-PLUS, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Verschluss-Stopfen für das dichte und flächenbündige Verschließen von Konen, passend für Kombispreize OKTAGON® und OKTAGON®-PLUS. Durch den langen Stopfen einfache und schnelle Arbeitsweise.

Top-Marken in Schalungstechnik
Alle Marken
Schalungstechnik PVC-frei
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Schalungstechnik für höchste Ansprüche

Haberkorn bietet ein breit gefächertes Sortiment an Schalungstechnik an, vom Abstandhalter bis zu Schalrohren. Beim Schalen wird bereits entschieden, wie das Ergebnis später aussieht. Hier kann man vor allem im Bereich Sichtbeton große Fehler machen, wenn man die falsche Schalungstechnik verwendet. Auch im Bereich Ökologie sind mittlerweile die Ansprüche von Bauträgern, aber auch von Förderstellen stetig gewachsen. Mit den PVC-freien Produkten von Haberkorn ist das kein Problem. Schlussendlich spielt natürlich auch die Lagerverfügbarkeit eine große Rolle: Hier punkten unsere Produkte der Haberkorn Exklusivmarke H-Plus: Höchste Qualität und ab Lager lieferbar, das ist hier die Devise.

Auf einen Blick
    Rohrspreize in einer Schalung
    Qualitativ hochwertige Schalungstechnik erleichtert die Arbeit enorm und ermöglicht perfekte Ergebnisse.

    Ökologisch bauen heißt mit PVC-freier Schalungstechnik bauen

    Kombispreize Oktagon und „PVC-frei“-Logo auf orangem Hintergrund

    Der Trend zu mehr Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein beim Bauen und Wohnen nimmt weiterhin stark zu. Eine zentrale Bedeutung beim Bauen gewinnt dabei die Auswahl der Baustoffe nach ökologischen Kriterien. Immer mehr Ausschreibungen forcieren daher PVC-freie Schalungstechnik-Produkte am Bau.

    Unabhängig von Vorschriften steigt die Nachfrage nach PVC-freier Schalungstechnik stetig an. Wir bieten Ihnen ein umfassendes Sortiment von PVC-freier Schalungstechnik:

    Verschiedenen PVC-freie Schalungstechnik-Produkte
    Fast alle relevanten Komponenten in der Schalungstechnik sind auch als PVC-freie Alternative erhältlich

    Abgesehen von diesem breiten PVC-freien Sortiment unterstützt Haberkorn Sie auch mit langjährigem Know-how. Gerne beraten wir Sie über PVC-freie Alternativen.

    Franz Berzsenyi

    Einfach da.

    Franz Berzsenyi
    Lead Einkäufer Baubedarf

    Die Pluspunkte unserer Eigenmarke H-Plus

    Bei der Schalungstechnik ist neben der Top-Qualität auch der Preis wichtig. Schließlich braucht man davon auf jeder Baustelle eine Menge, und da summieren sich dann Preisunterschiede.

    Wenn Sie das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis für Faserbeton suchen, hat Haberkorn die Lösung dafür. Unsere Eigenmarke H-Plus bietet ein kompaktes Sortiment an Schlangen, Knochen und Dreikantprofilen. Das H-Plus Leistungsversprechen: Top-Qualität plus optimales Preis-Leistungs-Verhältnis plus höchste Verfügbarkeit kann nur ein Plus ergeben. Nämlich ein H-Plus.

    Was bei der Schalungstechnik von unserer Exklusivmarke noch dazukommt: Alle Faserbetonprodukte sind natürlich PVC-frei – für ein ökologisches und nachhaltiges Bauen. Am besten gleich hier zum Sortiment gelangen und bestellen.

    Ein Frau schreibt die Vorteile von H-Plus auf ein Glas
    Schalungstechnik von H-Plus bietet ein gutes Preis-Leistungsverhältnis sowie beste Verfügbarkeit

    Die intelligente Schalungsspannstelle für Sichtbeton

    Wer mit Sichtbeton baut, weiß: Hier sind alle Ungenauigkeiten in der Schalung zu sehen. Wir bieten speziell für Sichtbetonschalungen ein Sortiment von Distanzhaltern und Konen , die einen perfekten Abschluss gewährleisten. Optimal geeignet sind hier die Spannstellen Oktagon-Plus und Oktagon-Plus mit Dichtscheibe.

    Die Vorteile:

    • Das sehr aufwendige und ungenaue Abschneiden von Abstandrohren entfällt, da Oktagon-Plus immer in einem Stück mit der exakt gleichen Länge geliefert wird – in Standardlängen von 150 mm Wandstärke bis zu 500 mm.

    Distanzhalter Oktagon-Plus mit einem Meterstab

    • Die Vorsatzkonen sind fix aufgespritzt und brechen erst beim Spannen der Schalung an der dafür vorgesehenen Sollbruchstelle. Dies gewährleistet den immer sauberen Abschluss.

    Abbildung des Vorsatzkonus des Distanzhalters Oktagon-Plus

    • Nach dem Entfernen der Schalung kann man die Vorsatzkonen einfach herausziehen. Es verbleibt ein scharfkantiges Spannstellenprofil, das mit verschiedenen Stopfen aus Kunststoff, Edelstahl oder Beton verschließbar ist. Damit ragt nichts über die Betonoberfläche, es gibt keine optischen Beeinträchtigungen und auch keinen Mehraufwand beim Verputzen oder Streichen.

    Mit einem Schaleisenstück wird der Vorsatzkonus aus einer Betonwand ausgebrochen

    • Sonderanfertigungen für optisch anspruchsvolle Sichtbetonflächen: Oktagon-Plus mit einer bereits aufgeklebten Dichtscheibe. Diese verhindert das Austreten von Feinmörtel bei geringen Ungenauigkeiten oder bei leichter Schrägstellung der Schalung.

    Abbildung der aufgeklebten Dichtscheibe des Distanzhalters Oktagon-Plus

    • Sonderanfertigungen für zusätzliche Dichtheit um dieSchalungsspannstelle: Oktagon-Plus mit zusätzlichem Quellband (Abdichtungsband). Falls es zu keiner ordentlichen Verdichtung des Betons im Bereich der Spannstelle kommt, dient das Abdichtungsband als zusätzliche Sicherheit für die Dichtheit um die Spannstelle herum.

    Abbildung des Quellbands der Sonderanfertigung Oktagon-Plus für zusätzliche Dichtheit

    • Alle Oktagon-Plus-Teile inkl. der Konen und Stopfen sind PVC-frei.