Menu
Schraubwerkzeug

Schraubwerkzeuge

Mit guten und qualitativ hochwertigen Schraubwerkzeugen macht es richtig Spaß, Schrauben ein- und auszudrehen.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Schraubwerkzeuge.

Steckschlüssel-Einsatz 1/4" kurz, Forum | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Steckschlüssel-Einsatz 1/4" kurz, Forum

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Bit-Nuss mit Rändelung am hinteren Ende und Kugelfangrille, für Hand- und Maschinenbetätigung.

Winkelschraubendreher, für Innensechskantschrauben | Sechskantschlüssel
angesehen
Gekauft
Winkelschraubendreher, für Innensechskantschrauben

Forum Professional Solutions | Sechskantschlüssel

Schlüsselenden gefast, vernickelt.

Doppelmaulschlüssel, verchromt, Forum | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Doppelmaulschlüssel, verchromt, Forum

Forum Professional Solutions | Schraubenschlüssel

Maulschlüssel mit flachen Köpfen und griffigem Schaft.

Ringmaulschlüssel abgewinkelt, Gedore | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Ringmaulschlüssel abgewinkelt, Gedore

Gedore | Schraubenschlüssel

Abgewinkelt mit Hohlschaft, verchromt.

Schraubwerkzeuge für sicheres und einfaches Verschrauben

Schrauben sind in Industrie und Handwerk nur ein winziges Bindeglied – und dennoch ist eine sichere Verbindung essenziell. Die richtigen Schraubwerkzeuge müssen einerseits stets schnell greifbar sein, um unnötige Zeitverzögerungen zu vermeiden, und andererseits muss das Sortiment an Schraubwerkzeugen die benötigten Anwendungen abdecken. Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Sechskantschlüssel, Steckschlüssel, Drehmomentschlüssel oder Bits – nicht jedes Schraubwerkzeug eignet sich für jede Anwendung gleich gut. Mit dem richtigen Werkzeug in guter Qualität wird die Arbeit an sich nicht unnötig mühsam für den Anwender.

Auf einen Blick
    Verschiedene Arten von Schraubwerkzeugen auf einer Werkbank
    Verschiedene Varianten von Schraubwerkzeugen sollten bei der Arbeit immer griffbereit sein. Nur so ist sichergestellt, dass jede Schraube problemlos angezogen oder gelöst werden kann.

    Ergonomische Schraubwerkzeuge dank Mehrkomponenten-Griff

    Fast alle Schraubwerkzeuge von Markenherstellern wie Wera, Wiha, KS Tools, Gedore, Forum oder Stahlwille werden heutzutage mit Mehrkomponenten-Handgriffen gefertigt.

    Schraubwerkzeuge mit Mehrkomponenten-Handgriffen ermöglichen durch ihre Form ein deutlich besseres Griffgefühl, da sie auf die Form der Hand abgestimmt sind. Mit diesen Griffen geht der „Grip“ auch bei der Verwendung mit verschmutzen Händen nicht verloren, dadurch lassen sich ganz einfach wesentlich höhere Drehmomente übertragen. Langfristig ist die Arbeit mit Schraubwerkzeugen, die über einen Mehrkomponenten-Griff verfügen, ermüdungsärmer als bei klassischen Handgriffen. All diese Punkte verbessern die Ergonomie bei der Verwendung von Schraubwerkzeugen.

    Mann zieht mit einem Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Griff eine Schraube an.
    Mehrkomponenten-Griffe bei Schraubwerkzeugen erleichtern dem Anwender die Arbeit enorm und sind gleichzeitig sehr ergonomisch. Das Werkzeug liegt gut in der Hand und perfekter Grip ist garantiert.

    Schraubwerkzeuge für schnelles Schrauben mit Feingefühl

    Es gibt auch heutzutage noch viele Anwendungen, wo mit passenden Schraubwerkzeugen manuell geschraubt werden muss. Dazu gehören beispielsweise Verschraubungen in der Elektrik, im Beschlagbereich oder auch bei Wendeplatten. Beim Einsatz von Akkuschraubern fehlt hier das nötige Feingefühl, die Verschraubung wäre zu fest und das Material würde beschädigt.

    Aus diesem Grund überlegen sich die Hersteller von Schraubwerkzeugen immer wieder Möglichkeiten, wie beim Schrauben Schnelligkeit mit Feingefühl kombiniert werden kann.

    • Schraubwerkzeuge mit Wera-Turbo-HandgriffDurch einen kleinen Tastendruck wird bei Wera-Schraubwerkzeugen mit Turbo-Handgriff ein Planetengetriebe mit 4-facher Übersetzung dazugeschaltet. Das ermöglicht ein schnelles Eindrehen bis zum gewünschten Punkt, das finale Anziehen wird dann aber ohne Getriebe und mit Handgefühl gemacht.

    • speedE-Schraubendreher von WihaDer speedE-Schraubendreher von Wiha funktioniert mit Batterie, ist aber dennoch nicht mit einem Akkuschrauber zu vergleichen. Durch einen Tastendruck werden Schrauben elektrisch und dadurch schnell eingedreht. Am Ende wird mit einem klassischen Schraubendreher von Hand fertig angezogen. Das Ergebnis ist ein bis zu zweimal schnelleres und gleichzeitig feinfühliges Anziehen.

    Mann schraubt mit dem speedE von Wiha.
    Mit dem Schraubendreher speedE von Wiha kann auf Knopfdruck geschraubt werden – und das sowohl schnell als auch mit Gefühl.

    Schraubwerkzeuge für unterschiedliche Anwendungen

    Auch wenn es am Ende meist darum geht, eine Schraube festzuziehen oder zu lösen, gibt es doch die unterschiedlichsten Anforderungen an Schraubwerkzeuge und aus diesem Grund auch eine Vielzahl von unterschiedlichen Produkten.

    Schraubendreher

    Schraubendreher, auch Schraubenzieher genannt, sind die Allrounder in jedem Werkzeugkoffer. Sie sind erhältlich für alle gängigen Schraubenabtriebe inklusive kleiner Größen.

    Sechskantschlüssel

    Sechskantschlüssel, auch bekannt als Inbusschlüssel oder Winkelschraubendreher, werden hauptsächlich zum Eindrehen und Lösen von Innensechskantschrauben oder Torx®-Schrauben verwendet. Durch die L-Form sind sie auch an engen Stellen verwendbar. Lange Ausführungen von Sechskantschlüsseln bieten außerdem mehr Hebelkraft.

    Bits

    Bits sind die universellen Helfer bei der Arbeit. Mit einem entsprechenden Handgriff können sie wie ein Schraubendreher eingesetzt werden. Mit Bithaltern oder einer entsprechenden Aufnahme sind sie in Elektroschraubern oder Akkuschraubern einsetzbar – spezielle Ausführungen auch in Schraubmaschinen in der Serienproduktion oder als schlagfeste Version in Schlagschraubern. Bits gibt es in allen denkbaren Abtrieben, Aufnahmen und Materialien. Dabei nehmen sie aufgrund der geringen Größe nur sehr wenig Platz im Werkzeugkoffer in Anspruch und decken trotzdem alle Eventualitäten ab.

    Schraubenschlüssel

    Schraubenschlüssel sind die Klassiker für das Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben. Sie sind in unterschiedlichen Varianten erhältlich, bspw. als Maulschlüssel oder Rollgabelschlüssel für den seitlichen Ansatz am Schraubenkopf, als Ringschlüssel zur Anwendung von oben auf den Schraubenkopf oder als Kombinationen. Die vielen unterschiedlichen Profile ermöglichen noch besseren Grip am Schraubenkopf.

    Steckschlüssel

    Steckschlüssel ersetzen nahezu alle bereits erwähnten Varianten von Schraubwerkzeugen. Verwendet mit einer Knarre kombinieren sie die Hebelwirkung von Schraubenschlüsseln mit der Vielseitigkeit von Bits und ermöglichen gleichzeitig ein sehr schnelles Anziehen auf engstem Raum. Von Varianten mit Sechskantaufsatz bis zu Schraubendreheraufsätzen ist alles erhältlich. Dazu gibt es Steckschlüssel in Größen von ¼“ für sehr feine Arbeiten bis zu 1“ für große Abmessungen, die viel Kraft benötigen. Die Vielfalt ist riesig, genau wie das Anwendungsspektrum.

    Drehmomentwerkzeug

    Es gibt kaum eine Schraubanwendung, bei der das Drehmoment nicht vorgeschrieben ist, deswegen gibt es Schraubendreher und Knarren auch als Drehmomentwerkzeuge. Mit diesen Drehmomentschlüsseln können das Anziehmoment und die Reproduzierbarkeit gewährleistet werden.


    Qualität bei Schraubwerkzeugen

    Qualität sieht man Schraubwerkzeugen leider nicht auf den ersten Blick an. Richtig zur Geltung kommt minderwertige Qualität erst beim Einsatz, wenn die Klingen abrutschen, brechen oder sich sehr schnell abnutzen. Das verursacht oft Folgekosten, und somit bleibt am Ende von der Ersparnis bei der Anschaffung nichts mehr übrig. Bei Schraubwerkzeugen sollte man sich auf die Marken oder Handelsmarken verlassen, die sich über viele Jahre hinweg ihren Ruf verdient haben. Diese Marken haben genaueste Prüfverfahren, die eine gleichbleibende Qualität sicherstellen. In unserem Sortiment finden Sie Produkte von Top-Herstellern wie Wera, Wiha, KS Tools, Gedore, Forum oder Stahlwille.