Menu

427 Ergebnisse für „Flanschverbindung“

Komponenten von Hydrauliksystemen: Vielseitigkeit durch Verschraubungen, Adapter und Flansche Ratgeber

In Hydrauliksystemen ermöglichen Verschraubungen und Adapter die effiziente Übertragung von Flüssigkeiten und bieten flexible Verbindungen zwischen unterschiedlichen Komponenten. Flansche sichern robuste Verbindungen bei hohen Druckanforderungen. All diese Elemente sind unerlässlich für die Leistung und Vielseitigkeit solcher Systeme.

Was sind Flanscharmaturen? FAQ

Rohrleitungen, die mit einem Vorschweißflansch ausgestattet sind, benötigen zur Verbindung mit Schlauchleitungen sogenannte Flansche mit Schlauchstutzen. Flanschverbindungen werden dann verwendet, wenn die Verbindungen nur selten gelöst werden müssen. (...) Die Verwendung zumindest eines Losflansches (drehbarer Flansch) pro Schlauchleitung ermöglicht die einfachere und präzisere Montage und verhindert die verschleißfördernde Torsion der Schlauchleitung.

Hydraulikflansche: robuste Verbindungen für hochdruckbeständige Hydrauliksysteme Ratgeber

Hydraulikflansche werden verwendet, um eine starke, dichte Verbindung zwischen größeren Komponenten oder Abschnitten eines Hydrauliksystems herzustellen. Sie werden oft in Situationen gebraucht, in denen eine hohe Druckbelastung besteht und eine besonders starke Verbindung benötigt wird. Flansche sind normalerweise aus robustem Material wie Stahl oder Edelstahl gefertigt und können geschweißt oder verschraubt werden, um eine dauerhafte Verbindung zu erzeugen.

Flanschmutter mit Sperrverzahnung (SER) auf der Flanschseite Ratgeber

Wenn Vibrationen im verschraubten Bauteil auftreten und sich dadurch die Verbindung lösen könnte, dann wirken Verzahnungen auf dem Flansch dagegen. Die Zähne graben sich oberflächlich im Bauteil ein und verhindern neben dem Lockern der Verbindung auch das vollständige Lösen.

Auflageflächen vergrößern Ratgeber

Grund dafür kann zum einen sein, dass sich der Schraubenkopf nicht im Durchgangsloch oder Langloch eingraben soll, und zum anderen, dass die Unterkopfreibung erhöht und so ein Lockern oder Lösen der Verbindung bei Vibrationen verhindert werden soll. Um bei der Montage nur ein Verbindungsmittel zu verschrauben, werden die aufliegenden Kopfformen, sogenannte Flansche, angepresst. Es wird zwischen Sechskantschrauben mit Flansch und Linsenkopfschrauben mit Flansch unterschieden.

Flanschmuttern – das Vergrößern der Auflagefläche Ratgeber

Das wird einerseits gemacht, damit sich die Mutter nicht im Durchgangsloch oder Langloch eingräbt, und andererseits, um die Unterkopfreibung zu erhöhen, um ein Lockern der Verbindung bei Vibrationen zu verhindern. Um bei der Montage nur ein Verbindungsmittel zu verschrauben, werden an die aufliegenden Kopfformen sogenannte Flansche angepresst. Als Konstruktionsfaustregel gilt: Wenn die Schraube eine vergrößerte Auflagefläche durch einen Flansch hat, dann muss auch die Mutter entsprechend ausgebildet sein.

Hydraulikrohranschlüsse – vielfältige Optionen für sichere und effiziente Hydrauliksysteme Ratgeber

Zu den gängigen Anschlusstypen gehören Flansche, der Schneidring VOSS M-Ring, der VOSS-ES-4-Schneidring, VOSS Form und VOSS Bördel BV-10. Flansche werden oft verwendet, um größere Rohre zu verbinden oder an Geräte anzuschließen, während Gewindeanschlüsse häufiger für mittlere und kleinere Rohre und Schläuche benutzt werden. Schneidringverschraubungen stellen eine dichte Verbindung zwischen Rohr und Anschluss sicher.

Conti® Ultimate – das robuste Förderschlauchsystem Ratgeber

Die Dichtung verhindert, dass das geförderte Material mit dem Flansch in Berührung kommt. (...) Der Conti® Ultimate Flansch Der selbstentwickelte und von beiden Seiten zupackende Flansch mit hochbelastbarer, rostfreier und seewasserbeständiger Aluminiumlegierung ermöglicht die perfekte Verbindung zweier Schlauchenden. (...) Wenn die Verbindung zu locker erscheint, ziehen Sie etwas fester an. Wenn Sie zwei komplette Schlauchleitungen miteinander verbinden, lassen Sie einen Spalt von 16–20 mm zwischen den Stirnflächen der Flansche frei.

Die verschiedenen Varianten von Schlaucharmaturen Ratgeber

Verbinden der Armaturenteile, da nur das Schrauben von dreieinhalb Gewindegängen notwendig ist. (...) Flanscharmaturen: Rohrleitungen, die mit einem Vorschweißflansch ausgestattet sind, benötigen bei der Verbindung mit Schlauchleitungen Flansche mit Schlauchstutzen. (...) Die Verwendung zumindest eines Losflansches (drehbarer Flansch) pro Schlauchleitung ermöglicht die einfachere und präzisere Montage und verhindert die verschleißfördernde Torsion der Schlauchleitung.

Scharniere: die Achse von Holz-, Metall- und Glaskonstruktionen Ratgeber

Scharniere für den Holzbau sind präzise gefertigte Drehpunkte, die Holzelemente miteinander verbinden und zugleich Bewegung ermöglichen. (...) Funktionsweise von Scharnieren: Scharniere sind ebenfalls Verbindungselemente, die eine Schwenkbewegung ermöglichen. Sie bestehen aus zwei Platten oder Flanschen, die sich um einen gemeinsamen Bolzen drehen.

Muttern als Sicherungselemente Ratgeber

Dies ist der Verbindung jedoch optisch nicht anzusehen. Losdrehsicherung ·         Sechskantmuttern mit Flansch und Unterkopf-Verzahnung DIN 6923, DIN 6926 Diese Muttern bewirken, dass nach anfänglichem Lösen eine Mindest-Restvorspannkraft von mindestens 80 % in der Schraubverbindung erhalten bleibt.

Auswahl und Wartung von Hydraulikarmaturen Ratgeber

Die Spezifikation der Armaturen an den Enden der Schlauchleitungen richtet sich in der Regel nach den Verbindungen an der Maschine, an die die Schlauchleitung angeschlossen wird. (...) Trotz zahlreicher Bemühungen, diese Verbindungen zu standardisieren und zu rationalisieren, existieren immer noch viele unterschiedliche Verbindungssysteme. (...) Komatsu kegelige Außengewinde BSP/NPT Rohstutzen metrisch Flansche 3.000/6.000 PSI und CAT-Flansche Ringnippel BSP bzw. metrisch

Montage von Verzahnungsteilen Ratgeber

Bei Welle-Nabe-Verbindungen wird zwischen kraftschlüssigen, formschlüssigen und stoffschlüssigen Verbindungen (siehe unten) unterschieden. (...) Beispiele: Presspassung, Klemmnaben, Spannbuchsen Formschlüssige Verbindungen Für Anwendungen zur Übertragung höherer Drehmomente wird eine formschlüssige Verbindung empfohlen. (...) Keilnaben sind in Ausführungen mit Flansch und ohne Flansch verfügbar sowie als Klemmring zum axialen Fixieren der Keilwellenverbindung erhältlich.

Was ist der Unterschied zwischen Sechskantmuttern und Sicherungsmuttern? FAQ

Ein weiteres Sicherungselement sind angepresste Flansche, die mit oder ohne zusätzliche Verzahnung die Unterkopfreibung der Mutter zum Bauteil vergrößern und dadurch die Verbindung vor dem Lösen sichern.

Schraubensicherungen und Gewindesicherungen Ratgeber

So hält Ihre Verbindung Wenn zwei oder mehrere Bauteile durch eine Schraubverbindung miteinander verbunden werden, können im Einsatz Setzerscheinungen bzw. (...) Mit dem "Junkertest" gemäß DIN65151 wird aufgezeigt, wann bzw. wie schnell sich eine Verbindung unter Vibrationseinwirkung löst. (...) Zu dieser Art von Sicherung gehören: Sechskantmuttern mit Flansch und Unterkopf-Verzahnung DIN6923, DIN6926 Sechskantschrauben mit Flansch und Unterkopf-Verzahnung DIN1665 Keilsicherungsscheiben bzw. 

1-15 von 15 Inhalten