Menu

28 Ergebnisse für „Bohrmaschine“

Vorschübe von Bohrmaschinen Ratgeber

Je nachdem, ob eine Bohrmaschine einen manuellen, einen automatischen oder einen elektromagnetischen Vorschub hat, gibt es Unterschiede im Aufbau.Stationäre Bohrmaschinen sind aus vielen Betrieben nicht mehr wegzudenken. Das ist eine Bohrmaschine mit manuellem Vorschub. Bohrschutz Spindelhülse Tiefenmaß Schalter Notausschalter Schalthebel (2 Stück) GetriebeDas ist eine Bohrmaschine mit automatischem Vorschub. Bohrschutz Spindelhülse Tiefenmaß Schalter Notausschalter Schalthebel (2 Stück) Getriebe Vorschubgetriebe Rad (Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit) Schauglas, ÖlfüllöffnungDas ist eine Bohrmaschine mit elektromagnetischem Vorschub.

Was Sie über stationäre Maschinen wissen müssen Ratgeber

Zu den stationären Maschinen zählen unter anderem Sägemaschinen und Bohrmaschinen. (...) Bei Bohrmaschinen ist vorweg zu beachten: Es gibt sie mit manuellen, automatischen oder elektromagnetischen Vorschüben.

Richtig dübeln heißt richtig bohren Ratgeber

Wichtig ist, die Bohrmaschine im 90-Grad-Winkel anzusetzen. Ist das Bohrloch schief geraten, ist es im Zweifel immer besser, dies so zu belassen, da die Öffnung ansonsten an den Rändern ausfransen kann. (...) Es ist wichtig, die Bohrmaschine beim Bohren im 90-Grad-Winkel anzusetzen.

Was für Ständerbohrmaschinen gibt es? FAQ

Bei einer Getriebebohrmaschine handelt es sich um eine Bohrmaschine, mit der sowohl gebohrt als auch geschraubt werden kann. (...) In der Industrie werden diese Bohrmaschinen oft fest verankert eingesetzt, um so Schwingungen und ungenaues Bohren auszugleichen.

Senker für einen bündigen Abschluss Ratgeber

Das kann mittels Handsenkern oder Versenkern für die Bohrmaschine gemacht werden.

Keilriemenantrieb als wahrer Tausendsassa Ratgeber

Was Keilriemenantriebe allesamt gemeinsam haben, ist, dass sie zu den vielseitigsten Kraftübertragungsriemen zählen und in Autos, Bohrmaschinen und Mischern ebenso Anwendung finden wie in Fräsmaschinen oder Ventilatoren – wahre Multitalente quasi.

Druckluftwerkzeuge – auf lange Sicht eine gute Wahl Ratgeber

Egal ob Druckluftschleifer, Druckluftsägen, Druckluft-Bohrmaschinen oder Druckluftnagler, fast alle Werkzeuge sind auch mit Luft-Power statt Strom erhältlich.

Gibt es automatische Vorschübe bei Bohrmaschinen? FAQ

Ja, um Material gleichmäßig abtragen zu können, gibt es verschiedene Varianten von automatischen Vorschüben.

Was ist eine Morsekegel-Aufnahme bei Bohrmaschinen? FAQ

Werkzeugaufnahmen dienen dazu, Werkzeuge aufzunehmen und die Verbindung zur Maschine herzustellen. Ein wichtiges Aufnahmesystem ist hier der Morsekegel. Der Morsekegel zeichnet sich durch seine selbsthemmende Funktionsweise aus, wodurch die Fixierung reibschlüssig im Kegel...

1-9 von 9 Inhalten