Menu

894 Ergebnisse für „Akku“

Akkuwerkzeuge vs. Werkzeuge mit Kabel Ratgeber

Laufleistung Je nach Anwendung und Gerät kann es sein, dass Akku-Werkzeuge so viel Energie brauchen, dass auch modernste Akkus schnell leer ist. Dieses Problem tritt bspw. häufig bei dauerhaften Schleifarbeiten mit einem Akku-Winkelschleifer auf. (...) Kosten Akkugeräte sind meist immer noch etwas teurer als die entsprechenden Netzgeräte.

Wie lange benötigen Ladegeräte, um Akkus aufzuladen? FAQ

Akkus haben eine Kapazität, die ebenfalls in Ah angegeben ist. Lädt ein Ladegerät mit 4 Ah/Stunde einen Akku mit 2 Ah Kapazität, so ist der Akku in einer halben Stunde vollgeladen. Ein Akku mit 8 Ah würde demnach zwei Stunden brauchen. Die Rechenformel ist also: Akkukapazität/Ladeleistung

STIHL Akku-System PRO Ratgeber

Schutzfunktionen der Akkus Datenaustausch zwischen Akkumulator und Ladegerät Temperatursensor Spannungsüberwachung der Einzelzellen STIHL Akku-System PRO – Tipps und Tricks zur Anwendung Um eine sichere Anwendung, hohe Arbeitsqualität und schnellen Arbeitsfortschritt zu gewährleisten, müssen gewisse "Spielregeln" im Umgang mit den Akkus und den Geräten befolgt werden. Auch wenn die STIHL-Akkugeräte bei Regen verwendet werden können, sollten Sie sicherstellen, dass die Akkus im Normalfall vor Nässe, Feuchtigkeit, Hitze, Feuer und direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. (...) Lagern Sie Reserve-Akkus nicht unbenutzt, sondern wechseln Sie von Zeit zu Zeit.

Ist ein Akku-Winkelschleifer zu empfehlen? FAQ

Was die eigentliche Leistung betrifft, stehen Akku-Winkelschleifer den Netzvarianten keinesfalls nach. Der große Vorteil ist, dass Akku-Winkelschleifer sehr flexibel sind, der Nachteil ist jedoch die Dauerleistung: Wenn sehr lange am Stück geschliffen wird, halten die Akkus oft nicht lange genug. Für alle anderen Arbeiten ist ein Akku-Winkelschleifer sehr gut geeignet.

Akku-Heckenscheren Ratgeber

Akku-Heckenscheren sind leise, aber dennoch besonders kraftvoll und mobil. Unsere Akku-Heckenscheren der 36-V-Klasse erreichen durch den kraftvollen Lithium-Ionen-Akku eine hohe Hubzahl. (...) Im Haberkorn Online-Shop finden Sie Akku-Heckenscheren wie HSA 86 oder HSA 94 von STIHL.

Gibt es bei Akku-Werkzeugen und Elektrowerkzeugen Unterschiede bezüglich der Leistung? FAQ

Durch neue Akkutechnologien sind Akku-Werkzeuge in Bezug auf die Leistung mittlerweile mit Elektrowerkzeugen gleichzusetzen. Unterschiede gibt es nur noch bezüglich der Laufzeit, da die Akku-Kapazität beschränkt ist, der Flexibilität sowie im Preis.

Was bedeuten Volt und Ah in Bezug auf Werkzeug-Akkus? FAQ

„Ah“ ist die Kapazität, also der Energiegehalt des Akkus. Je höher die Kapazität, desto länger kann mit einer Maschine gearbeitet werden, ohne den Akku aufladen zu müssen.

Qualitativ hochwertige Produkte von STIHL Ratgeber

Im Haberkorn Produktkatalog 2023 für STIHL-Motorgeräte und -Zubehör finden Sie für jede Anwendung das passende Gerät: Akku-Geräte, Motorgeräte, Heckenscheren, Saug-, Blas- und Sprühgeräte und vieles mehr. Neben Benzin-Geräten bietet STIHL auch akkubetriebene Motorgeräte an. Diese können durch die einwandfreie Akku-Power und dadurch zuverlässige Leistung sowohl für den privaten als auch für den professionellen Einsatz verwendet werden.

Welche Vorteile haben Druckluftwerkzeuge? FAQ

Druckluftwerkzeuge sind wesentlich robuster und verschleißärmer als Elektro- oder Akkuwerkzeuge, da weniger bewegliche Komponenten verbaut sind. (...) Mit einem fest installierten Leitungssystem lassen sich Druckluftwerkzeuge unkompliziert an diversen Arbeitsplätzen nutzen – ganz ohne Extra-Kabel oder Akku-Ladestationen.

Akku-Motorsensen Ratgeber

Akku-Motorsensen haben eine kraftvolle Motorleistung durch die Akkus der 36-V-Klasse.

Akku-Motorsägen Ratgeber

Akku-Motorsägen sind die Kraftpakete in der 36-V-Klasse. Sie können ideal zum Brennholzsägen, bei der Grundstückspflege, im Gartenbau oder auch beim Sägen in geschlossenen Räumen verwendet werden. (...) Akku-Motorsägen wie MSA 140, MSA 160, MSA 200, MSA 220 oder MSA 300 finden Sie bei uns im Haberkorn Online-Shop.

Akku-Geräte von STIHL Ratgeber

Für Profis muss ein Akku-Gerät unterschiedlichsten Herausforderungen standhalten und vieles bieten: konstant hohe Leistung, lange Laufzeit, größtmögliche Energieeffizienz, Ergonomie sowie Flexibilität in der Anwendung. Die vier Akku-Linien von STIHL (AS-System, AI-Linie, AK-System, AR-System, AP-System) sowie die vielen dazugehörigen Geräte bieten hierfür die perfekte Lösung – kein Kraftakt, kein Motorknattern, kein Kabelsalat.

Baustrahler und ihre Ausführungen Ratgeber

Zusätzlich ist zu entscheiden, welche Baustrahler-Modelle eingesetzt werden: Baustrahler mit Stativ, Baustrahler ohne Gestell, Baustrahler mit Akku oder auch Scheinwerfer mit Bewegungsmelder. (...) Akku-Strahler können sofort eingesetzt werden – ideal bei häufig wechselndem Einsatzort. Um Unterbrechungen und leeren Akku zu vermeiden, sollte immer ein Ersatz-Akku bzw. das Ladegerät mitgeführt werden.

Wie müssen Akkus entsorgt werden? FAQ

Bei Akkus und Batterien handelt es sich um gefährliche Abfälle. Diese müssen immer beim Recyclinghof entsorgt werden.

Was sind die Vorteile von Akku-Werkzeugen? FAQ

Akkugeräte sind in Bezug auf die Leistung mittlerweile mit Elektrowerkzeugen geleichzusetzen.

Welche Setzgeräte werden für die Montage der Blindnieten benötigt? FAQ

Es gibt mechanische Handnietzangen oder Akku-Geräte, die den Setzvorgang elektrisch ausführen.

Was ist das Besondere bei Kombigewindebohrern? FAQ

Kombigewindebohrer sind in Bitform erhältlich und daher ideal geeignet für Akkuschrauber, allerdings sind die Multitalente üblicherweise nur in kleinen Durchmessern erhältlich.

Handscheinwerfer für Notfälle Ratgeber

Die Ladegeräte sind deshalb für die Dauerladung ausgelegt und schädigen den Akku nicht. (...) Hochwertige Geräte verfügen über eine besonders hohe Akkukapazität, mit der eine Verwendung über mehrere Stunden möglich ist. Bei niedrigem Ladezustand gibt eine LED-basierte Ladezustandsanzeige ein Signal, dass der Akku geladen werden muss.

Ergonomie und Technologie bei Elektrowerkzeugen und Akku-Werkzeugen Ratgeber

Um das zu vermeiden, verbauen die Hersteller von Elektrowerkzeugen und Akku-Werkzeugen Sicherheitsmechanismen, die diesen KickBack verhindern. Absaugung von gesundheitsgefährdendem Staub Staub entsteht bei fast allen Arbeiten mit Elektrogeräten oder Akku-Geräten. (...) Dafür sind an vielen Werkzeugen spezielle Absaugmöglichkeiten angebracht – der richtige Atemschutz ist allerdings trotzdem immer zu tragen.Viele Hersteller von Akku-Werkzeugen und Elektrowerkzeugen achten immer mehr auf die Gesunderhaltung der Anwender.

Handscheinwerfer vs. herkömmliche Taschenlampe Ratgeber

In den meisten Fällen werden Handscheinwerfer durch eine Batterie oder einen Akku mit Strom versorgt.

1-20 von 50 Inhalten