Menu

16 Ergebnisse für „Abstandhalter“

Die Vielfalt der Abstandhalter Ratgeber

Abstandhalter aus Kunststoff Abstandhalter die aus Kunststoff bestehen, werden für unkompliziertere Bauteile im trockenen bzw. im Indoor-Bereich gerne verwendet. Da Abstandhalter aus Kunststoff meistens preiswerter sind, sind sie eine gute Wahl zu herkömmlichen Abstandhaltern aus Gießbeton oder Faserbeton. Abstandhalter aus Gießbeton Abstandhalter, die aus Gießbeton bestehen, haben mehrere Vorteile.

Nachhaltig bauen mit Abstandhaltern aus Kunststoff (PVC-frei) Ratgeber

Ob Sie Drupak Abstandhalter, Ringabstandhalter oder Konusse suchen, Haberkorn hat eine große Auswahl in fast allen Bereichen der Schalungstechnik inklusive PVC-freie Produkte. (...) Abstandhalter Drupak 1 und 2 (PVC-frei) Der Abstandhalter Drupak 1 und 2 ist großflächig und extra stabil, denn dieser Abstandhalter ist optimal für die untere Bewehrung.

Braucht es eine Unterkonstruktion für Terrassendielen? FAQ

Durch zusätzliche Abstandhalter lässt sich die Auflage ganz vermeiden. Diese Abstandhalter vermindern auch das Abscheren der Schrauben. Zusätzlich sollte der Untergrund eine Drainage oder ein Gefälle von ca. 3–5 Prozent aufweisen, um keine Staunässe zu bilden.

Abstandhalter, Fugenprofile und Drunterleisten–Helfer beim Betonieren Ratgeber

Damit beim und nach dem Betonieren alles rund läuft, werden verschiedenste Abstandhalter aus Kunststoff, Gießbeton oder Faserbeton verwendet.

Worauf muss bei der Verwendung von Faserbeton-Knochenabstandhaltern geachtet werden? FAQ

Knochenabstandhalter haben den Vorteil, dass mit einem Abstandhalter drei verschiedene Betondeckungen realisiert werden können.

Was muss bei der Verwendung von Faserbetonabstandhaltern berücksichtigt werden? FAQ

Wenn der Abstandhalter im nassen Zustand eingebaut wird, trocknet er mit der Betonage gleichmäßig aus und zeichnet sich nicht ab.

Probleme bei herkömmlichen Systemen Ratgeber

Nach dem Ausschalen geht er wieder in die ursprüngliche Lage zurück – und der Abstandhalter ragt um bis zu 3 mm heraus. Das Gleiche passiert beim schrägen Einbauen des Abstandhalters. Bei der weiteren Bearbeitung der Betonwand kann es Probleme mit der Verbindung zwischen Kunststoffscheibe und Putz oder Spachtelmasse geben.

Wann verwendet man Abstandhalter aus Faserbeton? FAQ

Wenn eines der folgenden Kriterien zutrifft, wird die Verwendung von Abstandhaltern aus Faserbeton empfohlen: Bewehrung ist sehr schwer Anforderung „weiße Wanne“ oder „braune Wanne“ ist gegeben Es handelt sich um eine Sichtbetondecke.

Schalungstechnik für alle Schalungsaufgaben Ratgeber

Das Ankermaterial dient dabei einerseits als Abstandhalter, es gibt also Form und Dicke des Bauteils an, und andererseits zur Verbindung und Verankerung von Betonschalungen und Gerüsten sowie vereinzelt auch zur Verankerung im Boden.

Fugenprofile, Drunterleisten und Einzelabstandhalter Ratgeber

Drunterleisten aus PVC sind Abstandhalter mit Aussparungen, die linienförmig verlaufen und den optimalen Betondurchfluss fördern sowie den Beton optimal verteilen. (...) Abstandhalter aus Faserbeton werden für besonders schwere Bewehrung eingesetzt.

Schalungstechnik für höchste Ansprüche Ratgeber

Haberkorn bietet ein breit gefächertes Sortiment an Schalungstechnik an, vom Abstandhalter bis zu Schalrohren.

Die Befestigung der Terrassendielen Ratgeber

Ein weiterer Tipp: Damit die Terrassendielen nicht direkt auf der Holz-Unterkonstruktion aufliegen, werden Abstandhalter empfohlen.

Ökologisch bauen heißt mit PVC-freier Schalungstechnik bauen Ratgeber

Wir bieten Ihnen ein umfassendes Sortiment von PVC-freier Schalungstechnik: Abstandhalter Rohrspreizen Dreikantleisten Rohrdurchführungen Ankermaterial Sicherheitsprodukte Fugenbänder Trapezleisten SchalungshilfsmittelFast alle relevanten Komponenten in der Schalungstechnik sind auch als PVC-freie Alternative erhältlich Abgesehen von diesem breiten PVC-freien Sortiment unterstützt Haberkorn Sie auch mit langjährigem Know-how.

Terrassenplanung? Wir helfen Ihnen schnell! Produktservices

Eine Möglichkeit ist der Einsatz von Abstandhaltern wie zum Beispiel der Dista-Leiste 2.0.

Tipps & Tricks zur Anwendung Ratgeber

Grate und Kanten müssen ebenfalls entfernt werden; Rödeldrähte und Abstandhalter sollten oberflächig gekappt werden.

1-15 von 15 Inhalten