Menu

98 Ergebnisse für „Vibration“

Neuer Haberkorn Service: Vibrationen- und Schallpegelmessungen News

Lärm und Vibrationen bei der Arbeit können die Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefährden. (...) Informationen zu unserem neuen Service „Arbeitsplatzmessungen: Vibrationen und Schallpegelmessungen“ finden Sie auf unserer Service-Seite. In unserem Infoblatt haben wir unsere drei neuen Services - Messungen elektromagnetischer Felder, Schadstoffmessungen sowie Vibrationen und Schallpegelmessungen - für Sie zusammengefasst.

Arbeitsplatzmessungen: Vibrationen- und Schallpegelmessungen Produktservices

Wenn eine solche Gefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, sind Lärm und Vibrationen zu messen. (...) Vibrationen- und Schallpegelmessungen – Pflichten im Gesundheitsschutz Lärm und Vibrationen bei der Arbeit können die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden gefährden. (...) Das und mehr regelt die „Verordnung Lärm und Vibrationen" (VOLV/ASchG).

Wie beeinflussen Vibrationen und Schockbelastungen die Lebensdauer von Sicherheitskupplungen? FAQ

Vibrationen und Lastspitzen reduzieren die Lebensdauer einer Kupplung und müssen beim Einstellen des Überlastmoments berücksichtigt werden.

Die richtige Handhabung von Innenvibratoren Ratgeber

Mit einem Elektromotor wird eine Unwucht, die sich in der Rüttelflasche befindet, angetrieben und das erzeugt Vibrationen. Diese Vibrationen werden auf den Frischbeton übertragen, was zur dichteren Lagerung der Gesteinskörner und somit zu einem Entweichen von Luft und Überschusswasser aus dem Beton führt.

Frequenzumformer – Wechselstrom in Drehstrom Ratgeber

Die typische und für eine ausreichende Vibrationsleistung erforderliche Vibrationsfrequenz liegt bei Betonrüttlern bei etwa 200 Hz.

Getzner – mehr Lebensqualität durch den Einsatz von Polyurethan-Werkstoffen Ratgeber

Seit 1969 fertigt das Unternehmen Werkstoffe aus Polyurethan (PUR), um Vibrationen und Körperschall gezielt entgegenzuwirken. (...) Primäres Ziel ist es, Vibrationen und Geräusche zu verringern. Ein weiterer positiver Aspekt ist die gesteigerte Lebensdauer der gelagerten Komponenten und die Reduktion von Wartungs- und Instandhaltungskosten.

Wozu dienen Sicherungsbleche für Nutmuttern? FAQ

So kann sich die Nutmutter im Betrieb durch Vibrationen nicht ungewollt lösen.

Sicherheit durch Rohrbefestigungen in Hydrauliksystemen Ratgeber

Sie stellen sicher, dass die Schläuche an der richtigen Stelle bleiben und nicht durch Vibrationen oder Bewegungen beschädigt werden. (...) Sie müssen stark genug sein, um die Last des Schlauches oder Rohres zu tragen, und robust genug, um den Betriebsbedingungen standzuhalten, etwa Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen.Moderne Rohrbefestigungen sichern die Integrität von Hydrauliksystemen durch zuverlässige Fixierung und Schutz vor Vibrationen und gewährleisten so die Stabilität und Sicherheit der Anlagen.

Trittschalldämmung für weniger Lärmbelastung Ratgeber

Um Belästigungen durch Trittschall oder sonstige Vibrationen zu minimieren, ist der Einsatz einer Trittschalldämmung essenziell.

Welchen Vorteil bieten spiralverzahnte Kegelräder? FAQ

Spiralverzahnte Kegelräder bieten durch den kontinuierlichen Zahneingriff ein leiseres und vibrationsärmeres Betriebsverhalten als die geradverzahnten Kegelräder.

Welche Vorteile bieten Gleitlager gegenüber anderen Lagerungen? FAQ

Aufgrund der dämpfenden Wirkung sind Gleitlager relativ unempfindlich gegenüber Stößen, Erschütterungen und Vibrationen.

Ergonomie und Technologie bei Elektrowerkzeugen und Akku-Werkzeugen Ratgeber

Hand-Arm-Vibrationen vermeiden Bei vielen Arbeiten, bspw. dem Schleifen mit Schleifmaschinen, aber auch bei der Arbeit mit Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmern, treten mehr oder weniger starke Vibrationen auf, die das Handgelenk schädigen können. Um dem entgegenzuwirken, haben einige Hersteller Werkzeuge mit Vibrationsdämpfungen.

Schwingungstechnik und ihre Einsatzbereiche Ratgeber

Schwingungsdämpfer kommen bei einer Vielzahl industrieller Anwendungen zum Einsatz, helfen Vibrationen zu reduzieren, und verringern den dadurch entstehenden Lärm. (...) Schwingungstechnik in der Industrie Durch die von Maschinen erzeugten Schwingungen entstehen Vibrationen und Lärm. (...) Sylomer® FR wurde eigens für die elastische Waggonbodenlagerung entwickelt und reduziert Vibrationen im Fahrzeuginnenraum deutlich.

Welchen Einfluss hat die Wellenausrichtung auf die Lagerstelle? FAQ

Verspannungen, erhöhte Wärmebelastungen und Vibrationen sind die Folge und führen zu reduzierter Lebensdauer bei Wälzlagern.

Technische Berechnung der Schwingungstechnik Produktservices

passende Lösungen zur Vermeidung von Vibrationen und Lärm Auslegung von einfach- und doppelelastischen Lagerungen für Klein- und Großmaschinen, Klima-, Kälte- und Lüftungsgeräte sowie Sondermaschinen Erstellung von Verlege- und Montageplänen Auslegung von Fundamentlagerungen Entwicklung von Sonderlösungen individuell auf Ihre Anwendung ausgelegt Formular ausfüllen Im ersten Schritt tragen Sie die Auflageflächen und Lasten in das elektronische Formular von Getzner-FreqCalc ein. (...) Zitat „Unnötige Vibrationen gibt es bei uns nicht. Wir haben für Sie immer eine die individuell optimale Lösung.“ – Franz Berzsenyi, Lead-Einkäufer Hoch- und Tiefbau

Auflageflächen vergrößern Ratgeber

Grund dafür kann zum einen sein, dass sich der Schraubenkopf nicht im Durchgangsloch oder Langloch eingraben soll, und zum anderen, dass die Unterkopfreibung erhöht und so ein Lockern oder Lösen der Verbindung bei Vibrationen verhindert werden soll.

Flanschmutter mit Sperrverzahnung (SER) auf der Flanschseite Ratgeber

Wenn Vibrationen im verschraubten Bauteil auftreten und sich dadurch die Verbindung lösen könnte, dann wirken Verzahnungen auf dem Flansch dagegen.

Flanschmuttern – das Vergrößern der Auflagefläche Ratgeber

Das wird einerseits gemacht, damit sich die Mutter nicht im Durchgangsloch oder Langloch eingräbt, und andererseits, um die Unterkopfreibung zu erhöhen, um ein Lockern der Verbindung bei Vibrationen zu verhindern.

Frenzelit – umweltfreundlich von der Produktion bis zum Versand Ratgeber

Frenzelit stellt zudem hohe Qualitätsanforderungen in den Bereichen Sicherheit, Temperatur- und Vibrationsbeständigkeit, Abriebfestigkeit sowie Konfektionierbarkeit.

ROSTA-Gummifederelemente für optimierte Schwingungsdämpfung und Maschinenlebensdauer Ratgeber

Sie reduzieren unerwünschte Vibrationen, verlängern die Lebensdauer von Geräten und erhöhen den Betriebskomfort.

1-20 von 68 Inhalten