Lärm und Vibrationen bei der Arbeit können die Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefährden. (...) Informationen zu unserem neuen Service „Arbeitsplatzmessungen: Vibrationen und Schallpegelmessungen“ finden Sie auf unserer Service-Seite. In unserem Infoblatt haben wir unsere drei neuen Services - Messungen elektromagnetischer Felder, Schadstoffmessungen sowie Vibrationen und Schallpegelmessungen - für Sie zusammengefasst.
Wenn eine solche Gefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, sind Lärm und Vibrationen zu messen. (...) Vibrationen- und Schallpegelmessungen – Pflichten im Gesundheitsschutz Lärm und Vibrationen bei der Arbeit können die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden gefährden. (...) Das und mehr regelt die „Verordnung Lärm und Vibrationen" (VOLV/ASchG).
Mit einem Elektromotor wird eine Unwucht, die sich in der Rüttelflasche befindet, angetrieben und das erzeugt Vibrationen. Diese Vibrationen werden auf den Frischbeton übertragen, was zur dichteren Lagerung der Gesteinskörner und somit zu einem Entweichen von Luft und Überschusswasser aus dem Beton führt.
Seit 1969 fertigt das Unternehmen Werkstoffe aus Polyurethan (PUR), um Vibrationen und Körperschall gezielt entgegenzuwirken. (...) Primäres Ziel ist es, Vibrationen und Geräusche zu verringern. Ein weiterer positiver Aspekt ist die gesteigerte Lebensdauer der gelagerten Komponenten und die Reduktion von Wartungs- und Instandhaltungskosten.
Sie stellen sicher, dass die Schläuche an der richtigen Stelle bleiben und nicht durch Vibrationen oder Bewegungen beschädigt werden. (...) Sie müssen stark genug sein, um die Last des Schlauches oder Rohres zu tragen, und robust genug, um den Betriebsbedingungen standzuhalten, etwa Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen.Moderne Rohrbefestigungen sichern die Integrität von Hydrauliksystemen durch zuverlässige Fixierung und Schutz vor Vibrationen und gewährleisten so die Stabilität und Sicherheit der Anlagen.
Spiralverzahnte Kegelräder bieten durch den kontinuierlichen Zahneingriff ein leiseres und vibrationsärmeres Betriebsverhalten als die geradverzahnten Kegelräder.
Hand-Arm-Vibrationen vermeiden Bei vielen Arbeiten, bspw. dem Schleifen mit Schleifmaschinen, aber auch bei der Arbeit mit Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmern, treten mehr oder weniger starke Vibrationen auf, die das Handgelenk schädigen können. Um dem entgegenzuwirken, haben einige Hersteller Werkzeuge mit Vibrationsdämpfungen.
Schwingungsdämpfer kommen bei einer Vielzahl industrieller Anwendungen zum Einsatz, helfen Vibrationen zu reduzieren, und verringern den dadurch entstehenden Lärm. (...) Schwingungstechnik in der Industrie Durch die von Maschinen erzeugten Schwingungen entstehen Vibrationen und Lärm. (...) Sylomer® FR wurde eigens für die elastische Waggonbodenlagerung entwickelt und reduziert Vibrationen im Fahrzeuginnenraum deutlich.
passende Lösungen zur Vermeidung von Vibrationen und Lärm Auslegung von einfach- und doppelelastischen Lagerungen für Klein- und Großmaschinen, Klima-, Kälte- und Lüftungsgeräte sowie Sondermaschinen Erstellung von Verlege- und Montageplänen Auslegung von Fundamentlagerungen Entwicklung von Sonderlösungen individuell auf Ihre Anwendung ausgelegt Formular ausfüllen Im ersten Schritt tragen Sie die Auflageflächen und Lasten in das elektronische Formular von Getzner-FreqCalc ein. (...) Zitat „Unnötige Vibrationen gibt es bei uns nicht. Wir haben für Sie immer eine die individuell optimale Lösung.“ – Franz Berzsenyi, Lead-Einkäufer Hoch- und Tiefbau
Das wird einerseits gemacht, damit sich die Mutter nicht im Durchgangsloch oder Langloch eingräbt, und andererseits, um die Unterkopfreibung zu erhöhen, um ein Lockern der Verbindung bei Vibrationen zu verhindern.
Grund dafür kann zum einen sein, dass sich der Schraubenkopf nicht im Durchgangsloch oder Langloch eingraben soll, und zum anderen, dass die Unterkopfreibung erhöht und so ein Lockern oder Lösen der Verbindung bei Vibrationen verhindert werden soll.
Frenzelit stellt zudem hohe Qualitätsanforderungen in den Bereichen Sicherheit, Temperatur- und Vibrationsbeständigkeit, Abriebfestigkeit sowie Konfektionierbarkeit.