Menu

295 Ergebnisse für „Dübel“

Welches Gewicht kann ein Dübel tragen? FAQ

Für jeden Dübel wird auf der Verpackung die Tragfähigkeit angegeben. Nehmen Sie das Gesamtgewicht, das mit dem Dübel befestigt werden soll, als Richtwert. (...) Wie stark ein Dübel belastet werden kann, hängt nicht zuletzt vom Wandmaterial ab.

Verschiedene Größen von Dübeln – und den dazu passenden Schrauben Ratgeber

Klassische Kunststoffdübel gibt es in verschiedenen Größen, wobei die gängigsten Größen 6er-, 8er- und 10er-Dübel sind. (...) Zu beachtende Faktoren sind aber auch das Wandmaterial sowie die Kräfte, die auf den Dübel wirken. Pauschal kann gesagt werden, dass die Stabilität mit der Länge und der Dicke der Schraube und des Dübels steigt.

fischer – für jede Wand den passenden Dübel Ratgeber

Dübel für Beton und Vollstein Die hohe Tragfähigkeit von Beton und Vollstein bietet beste Voraussetzungen für Dübel – selbst kleinste Dübel wie der Dübel S von fischer können mit bis zu 28 kg belastet werden. (...) Dübel für Porenbeton Porenbeton ist wegen seines Gewichts und seiner hohen Stabilität ein beliebter Baustoff, um Dübel anzubringen – allerdings ist hier auf ein mögliches Ausbrechen der Bohrlöcher zu achten. (...) Dübel für gedämmte Wände Sollen Dübel in einer gedämmten Wand angebracht werden, ist es wichtig, die Dämmstärke zu kennen.

Welche Kräfte wirken auf einen in der Wand oder Decke befestigten Dübel ein? FAQ

Die Zugkraft wirkt in Längsrichtung auf den Dübel, wenn dieser für Aufhängungen an der Decke genutzt wird. Die Querkraft wirkt auf den Dübel in Querrichtung. Das ist die Kraft, die senkrecht zum Dübel wirkt, wenn dieser z. (...) Die Kraft wirkt dann nicht allein senkrecht nach unten (Querkraft) auf den Dübel, sondern zieht diesen auch aus der Wand heraus (Zugkraft).

In jedem Fall fest verankert Ratgeber

Loch bohren, Dübel anbringen, Objekt befestigen: so weit die Theorie. In der Praxis erweist es sich aber als essenziell, zumindest das kleine Einmaleins rund um den Dübel zu beherrschen. (...) Dübel, Anker und Mörtel inklusive der dazugehörigen Werkzeuge sowie Zubehör für die Verarbeitung wie Auspresspistolen, Ausbläser oder Kleb- und Dichtstoffe: Bei Haberkorn gibt es alles aus einer Hand.

Richtig dübeln heißt richtig bohren Ratgeber

Um richtig dübeln zu können, ist es unerlässlich, zunächst korrekt zu bohren – zumindest dann, wenn sich der Dübel nicht einschlagen oder eindrehen lässt. Nur so findet der Dübel auch den Halt, den er benötigt. Der Durchmesser des Bohrers sollte gleich wie der Durchmesser des Dübels sein. (...) Ebenso muss stets darauf geachtet werden, dass das Loch vor Einsetzen des Dübels staubfrei ist – etwa mithilfe von Staubsauger, Reinigungsbürste oder Ausbläser.

Welcher Bohrer wird für Dübellöcher verwendet? FAQ

Der Durchmesser des Dübels sollte gleich wie der Durchmesser des Bohrers sein. (...) Ist der Dübel also beispielsweise 5 mm breit, würde ein 4-mm-Bohrer zum Einsatz kommen. So sitzt der Dübel fester in der Wand und neigt nicht so leicht dazu, sich beim Eindrehen der Schraube mitzudrehen.

Welche Schraube wird für den EXPANDO-T-Einzeldübel benötigt? FAQ

Für den EXPANDO-T-Dübel wird eine M-4-Gewindeschraube benötigt (metrisches ISO-Gewinde). Außerdem muss die Schraube mindestens 4 mm in den EXPANDO-T-Dübel hineinragen.

Hohlprofilbefestigung Hollo-Bolt® Ratgeber

Die Dübel haben eine ETA-Zulassung, eine CE-Kennzeichnung und sind TÜV-geprüft bzw. haben sogar eine ICC-ES-Zulassung für seismische Einwirkungen. (...) Die Dübel werden mit Sechskantschrauben geliefert. Je nach Anforderung an den Korrosionsschutz reicht die Palette von der verzinkten (JS500) über die feuerverzinkte bis zur Edelstahlausführung.Spreizdübel mit Sechskantschraube für Verbindungen an Hohlprofilen.

Die Arten von Dübeln Ratgeber

Grundsätzlich lassen sich Dübel wie folgt unterscheiden: Standarddübel: Hierzu zählen Allzweckdübel und Spreizdübel. (...) Welcher Dübel für welche Befestigung geeignet ist, hängt ab von den Eigenschaften des Untergrunds, der Beschaffenheit der Schraube und der Last, die in den Untergrund geleitet werden soll. Wenn nur einer dieser Faktoren nicht zum Dübel passt, ist die Traglast eingeschränkt – oder nicht gegeben.

Verankerungslösungen für schwere Lasten Ratgeber

Die von fischer für diese Anwendungen geprüften und zugelassenen Produkte und Dübel-Systeme bieten hier die optimale Lösung – auch bei extremen Baustellenbedingungen wie Nässe, Kälte oder Hitze.

Worauf muss beim Bohren von Löchern für Dübel geachtet werden? FAQ

Wenn Löcher für Dübel gebohrt werden, dann sollte immer ein gewisser Abstand zum Rand und zu den Kanten der Wand eingehalten werden.

Übersicht Holzverbinder Ratgeber

Nicht zu vergessen sind auch für Holzverbinder optimierte Schrauben und Dübel in verschiedenen Stärken und Längen.

Der richtige Einbau von Felsankern Ratgeber

Felsanker sind eine Art Dübel, nämlich Spreizdübel. Die Ankerstange wird ganz in den Felsanker geschraubt (ein, zwei Gewindegänge sollten überstehen), beides wird danach mit dem Felsanker voraus in das bereits vorgebohrte Loch in der Bestandsmauer geschoben.

1-14 von 14 Inhalten