Anschluss Schneidringverschraubung leichte und schwere Reihe Zölliges Gewinde NPT-Gewinde Schweißenden und Schweißkegel UNC/UNF-Einschraubgewinde Schottverschraubung Steckmuffen und Stecknippel Rohrverschraubung Druckstufe bis PN 500 barBlockkugelhähne von Pister
https://www.haberkorn.com/pister#topic14715
Muttern – auch Schraubenmuttern genannt – sind das Gegenstück zu den Schrauben und kommen zum Einsatz, wenn zwei oder mehrere Bauteile ohne Gewinde mithilfe einer Schraubverbindung miteinander verbunden werden sollen. Sie verfügen über das notwendige Innengewinde, in das die Schrauben mit Außengewinde eingedreht werden. Dank einer korrekten Paarung von Schraubengewinde und Mutterngewinde sowie einer definierten Montage spricht man von einer sicheren Verbindung.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/muttern#guide
Schlauchverschraubungen bestehen einerseits aus einem Schlauchstutzen mit Außengewinde (auch Vaterteil, Gewindestutzen oder 1⁄3-Verschraubung genannt) und andererseits aus einem Schlauchstutzen mit Überwurfmutter und Innengewinde (auch Mutterteil oder 2⁄3-Verschraubung genannt). Vater- und Mutterteil miteinander verschraubt werden als komplette Schlauchverschraubung oder auch 3⁄3-Verschraubung bezeichnet.
https://www.haberkorn.com/schlaeuche-armaturen/verschraubungen-flansche-schlaucharmaturen#faqs2070
Bei metrischen Schrauben kann allgemein gesagt werden, dass üblicherweise der Werkstoff, aus dem die verwendete Schraube gefertigt ist, der gleiche sein sollte wie der Werkstoff, aus dem das zu verschraubenden Bauteil ist. Diese Aussage gilt nicht für Holzschrauben. Schrauben aus Stahl: Sie verfügen über ein besonders stabiles Gewinde, was die Anwendung ohne Vorbohren ermöglicht. (...) Schrauben aus Kunststoff: Sie werden für Kunststoffverschraubungen verwendet, damit die Werkstücke nicht ausreißen.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/schrauben#topic5475
Der Drahtgewindeeinsatz wurde ursprünglich als Reparaturgewindeeinsatz entwickelt. Dafür kann ein defektes Innengewinde ausgebohrt und mit einem speziellen Gewindeschneider ein Aufnahmegewinde hergestellt werden. (...) In diesem Fall werden die Drahtwindungen zur gleichmäßigen Verteilung der aufgebrachten Vorspannkraft über die Einschraubtiefe der Schraube verwendet; die Spannungsspitzen am Gewindeeinlauf werden abgeflacht.So sieht der Spannungsverlauf in einer Schraubverbindung aus.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/muttern/gewindeeinsaetze#topic14157
Anschluss Schneidringverschraubung leichte und schwere Reihe Zölliges Gewinde NPT-Gewinde Schweißenden und Schweißkegel UNC/UNF-Einschraubgewinde Schottverschraubung Rohrverschraubung Druckstufe Bis PN 400 barKontaktieren Sie unseren Experten
https://www.haberkorn.com/pister#topic14721
Anschluss Schneidringverschraubung leichte und schwere Reihe Zölliges Gewinde NPT-Gewinde Schweißenden und Schweißkegel UNC/UNF-Einschraubgewinde Schottverschraubung Steckmuffen und Stecknippel Rohrverschraubung Druckstufe bis PN 500 barKontaktieren Sie unseren Experten
https://www.haberkorn.com/pister#topic14718
Bei einem Vollgewinde läuft das Gewinde (fast) bis zum Kopf. Zu beachten ist hier, dass der technische Auslauf des Gewindes an der Kopfseite die tatsächliche Nutzlänge des Gewindes reduziert. Bei Teilgewinden wird die Gewindelänge (b) in der Norm definiert. Diese Schrauben werden auch als „Schaftschrauben“ bezeichnet.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/schrauben#faqs3006
Schrauben mit Gewinde bis Kopf (Vollgewindeschrauben) werden dort eingesetzt, wo die Bauteildicken nicht von Anfang an genau definiert werden können – oder große Toleranzen aufgenommen werden müssen. Weiters haben diese Schrauben den Vorteil, dass die Normvorgabe – mindestens 1 Gewindedurchmesser als freie Gewindelänge zwischen Gewindeauslauf und Mutter – besser eingehalten werden kann.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/schrauben#faqs3009
Erstere sind die erste Wahl im täglichen Gebrauch – sie können für viele Materialien verwendet werden, etwa für Beton, massive Ziegel oder auch Holz, wenn es gilt, ein metrisches Gewinde einzudrehen. (...) Charakteristisch für Spreizdübel ist, dass sich an ihrem Ende Stifte befinden, die sich – wie der Name vermuten lässt – beim Eindrehen der Schraube aufspannen und so im Material verankern. (...) Welcher Dübel für welche Befestigung geeignet ist, hängt ab von den Eigenschaften des Untergrunds, der Beschaffenheit der Schraube und der Last, die in den Untergrund geleitet werden soll.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/duebel-anker-moertel#topic5724
Bei den VermoTec-Schrauben finden Sie garantiert genau die Ausführung, die Sie für Ihre Anwendung benötigen. (...) Leichteres Versenken, sogar in Astholz durch 6 schräg angeordnete Unterkpffräsrippen Gleitbeschichtung mit Korrosionsschutz für leichteres Eindrehen und extra langen Schutz vor Korrosion Abgestimmte Optik blau bzw. weiß verzinkt mit farblicher Abstimmung auf andere Verbindungsmittel Leichteres Eindrehen bis zum Schluss durch Reibteil am Übergang Gewinde-Schaft Anwendungsgerechte Gewindelängen für Stirnholzverschraubung und OSB-Befestigung Schnell, aber schonend. (...) Mehr Biss beim Ansetzen durch ausgewalztes Gewinde bis zur SpitzeSo ist eine VermoTec-Schraube aufgebaut.
https://www.haberkorn.com/h-plus-haberkorn-markenqualitaet#topic14496
Im Gegensatz zu Sechskantmuttern verfügen Sicherungsmuttern über zusätzliche Elemente, die ein Lösen von Schraubverbindungen verhindern sollen. (...) Bei diesen Kunststoffringen wird während der Montage das Schraubengewinde eingeschnitten und hat daher kein Spiel zwischen den Gewindeflanken. Ganzmetall-Sicherungsmuttern haben ein unrundes Innengewinde und erhöhen damit die Reibung zwischen Muttern- und Schraubengewinde.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/muttern/sicherungsmuttern#faqs2166
Für Schlauchverschraubungen gibt es folgende Dichtungsarten: Flachdichtend: Es handelt sich um eine ebene Dichtfläche mit Dichtring aus Gummi oder anderen Werkstoffen. Konisch dichtend: Es werden ein konisch fein geschliffener Dichtkegel und ein fein geschliffener Konus durch Verschrauben aufeinandergepresst. Konisch dichtende Gewinde: Die Abdichtung erfolgt im Gewinde, z. B. durch konische Gewindearten, PTFE-Dichtband, Hanf oder sonstige Dichtmittel.
https://www.haberkorn.com/schlaeuche-armaturen/verschraubungen-flansche-schlaucharmaturen#faqs2076
Welche Schraubenoberfläche metrische Schrauben und Holzschrauben haben müssen, hängt maßgeblich vom Verwendungszweck und vom Einsatzort des verschraubten Bauteils ab. (...) Feuerverzinkte Schrauben sind beständig gegen Wind und Wetter. ACHTUNG: Aufgrund der dicken Schichtstärken dieser Oberflächenart (mind. 40 bis 120 µm) müssen Schrauben „unterschnitten“ werden, damit die Gewinde nach der Beschichtung in feuerverzinkte Muttern passen. (...) Aufgrund der dünnen Schichtstärke (6–10 µm) eignet sich diese Beschichtung auch für kleine Gewindedurchmesser.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/schrauben#topic5478