Menu

163 Ergebnisse für „Kupplung Stahl“

Kupplungssysteme für erhöhte Hygienevorschriften Ratgeber

Bei der Förderung kritischer Medien, aber auch bei bestimmten Hygienevorschriften sind temperaturbeständige, aber vor allem hochwertige Materialien und sichere Kupplungen und Armaturen gefragt.Die CleanConnect-Kupplungen aus Edelstahl werden dann eingesetzt, wenn erhöhte Hygieneanforderungen gefragt sind. Mit dem CleanConnect-Programm hat Lüdecke genau dafür hervorragende Edelstahlkupplungen produziert. Ob in der Medizin-, Lebensmittel-, Chemieindustrie etc. oder im Anlagen- und Maschinenbau – die Edelstahlkupplungen können vielseitig eingesetzt werden.

Wie wichtig ist die thermische Belastbarkeit von Antriebskupplungen? FAQ

Bei Kupplungen ist immer auch die zulässige Temperaturgrenze zu beachten. Bei Kupplungstypen mit Kunststoffteilen liegt diese meist deutlich niedriger als bei reinen Stahlkupplungen.

Was sind die technischen Vorteile von Hebelarmkupplungen? FAQ

glatter Durchgang verhindert Strömungsverluste schnelles, einfaches und sicheres Kuppeln und Entkuppeln ohne zusätzliches Werkzeug Verschraubungen flachdichtend (DIN-Ausführung) keine Positionierung der Kupplungsteile notwendig sämtliche Anbauteile (Bolzen, Hebel, Ringe) aus Edelstahl Schlauchstutzen mit Sicherungsbund für Halbschaleneinband möglich hohe Qualität und Festigkeit durch Auswahl hochwertiger Verarbeitungsverfahren Rostunempfindlichkeit durch elektropolierte Oberflächen bei Edelstahl Verwendung hochwertiger Dichtungen austauschbar mit weltweit handelsüblichen Typen

Die unterschiedlichen Materialien bei Hydraulikkupplungen Ratgeber

Je nach Anwendung und Einsatzbedingungen kommen unterschiedliche Kupplungsmaterialien zum Einsatz. (...) Durch diese Eigenschaften sind Hydraulikkupplungen aus Stahl universell einsetzbar. Hydraulikkupplungen aus Edelstahl: Sie sind sehr korrosionsbeständig und hart, allerdings sind sie nur bedingt magnetisch.

Für jede Anwendung die richtige Kupplung Ratgeber

Aufgrund der Zahnform und der Werkstoffpaarung (Stahlnabe und Polyamidhülse) ermöglichen diese Kupplungen selbst bei Dauerbetrieb einen wartungsfreien Einsatz. (...) Zwischen den beiden Kupplungshälften befindet sich der Kupplungsstern aus Elastomer, über den das Moment formschlüssig übertragen wird. (...) Drehstarre Kupplung Drehstarre Kupplungen dienen zum Verbinden zweier Wellen.

Die verschiedenen Varianten von Schlauchkupplungen und ihre Einsatzzwecke Ratgeber

Kamlok-Kupplungen pharmazeutische Industrie, Anlagenbau, Kraftwerksbau, Bergbau, Speditionen, chemische Industrie, petrochemische Industrie, Nahrungsmittelindustrie, Stahlindustrie, Betankungsanlagen, Schiffsbau, Landwirtschaft DIN 14420-2 (vormals DIN 2817) DIN 14420-7 (vormals DIN 2828) US-MIL-Norm (MIL-C-27487) Storz-Kupplungen allgemeine industrielle Anwendungen für Flüssigkeiten und Feststoffe, Silofahrzeuge, Bauwesen, Feuerwehr, Wasserhydranten Kupplungen für den Einsatz beim Feuerlöschen müssen eine DIN-Nummer tragen, die mit „14“ beginnt.

Was muss für den sicheren Umgang mit Hebelarmkupplungen beachtet werden? FAQ

Die technischen Vorteile dieser Kupplung sind vor allem ein glatter Durchgang (der Strömungsverluste verhindert) sowie ein schnelles, einfaches und sicheres Kuppeln und Entkuppeln der Armatur ohne jegliches Werkzeug. (...) Hierzu ist die Verwendung von Hebelarmkupplungen aus Edelstahl und/oder Hebelarmkupplungen aus Messing notwendig. (...) Die Kupplungen sind auch mit einem Sicherheitsverschluss, der ungewolltes Öffnen verhindert, erhältlich.

Schlauchkupplungssysteme für den Bau Ratgeber

Schlauchkupplungen aus Stahl: Drehteile aus Chrom-VI-freiem Automatenstahl überzeugen durch ideale Schweißbarkeit, gute Einsatzhärte-Eigenschaften sowie hohe Standzeiten. Schlauchkupplungen aus Aluminium: Der große Vorteil von Aluminium ist das geringe Gewicht und die dadurch leichtere Handhabung der Kupplungen. (...) Schlauchkupplungen aus Edelstahl: Edelstahl wird vor allem bei spezifischen Hygienevorschriften sowie zur Förderung kritischer Medien verwendet.Für die harten Bedingungen am Bau kommen robuste Schlauchkupplungen zum Einsatz – denn nur so ist sichergestellt, dass Sicherheitsrisiken und Ausfallzeiten durch kaputte Kupplungen vermieden werden.

Welche Kamlok-Kupplung eignet sich für welche Anwendung? FAQ

Hebelarmkupplungen aus Edelstahl Sie werden vor allem in der Lebensmittelindustrie, in der chemischen und petrochemischen Industrie, in der Medizintechnik, im Schiffsbau, in der kunststoffverarbeitenden Industrie sowie bei aggressiven Medien eingesetzt. (...) Hebelarmkupplungen aus Messing Sie werden in allgemeinen Industrieanwendungen, in der Stahlindustrie, in der kunststoffverarbeitenden Industrie und in der Landwirtschaft eingesetzt. (...) Mechanisch und thermisch sind sie nicht so belastbar wie Kamlok-Kupplungen aus Metall.

Zwei Profis in Sachen Hydraulik – STAUFF und Haberkorn Ratgeber

Zwei Profis in Sachen Hydraulik – STAUFF und Haberkorn – Highlights Schneidring D, STAUFF zum Produkt STAUFF Hydraulik-Verschraubungen STAUFF setzt bei der Verarbeitung der Rohrverschraubungen aus Stahl konsequent auf die bewährte STAUFF Zink-Nickel-Oberfläche. (...) Metrische Rohrverschraubung nach DIN 2353 im Online-Shop Flansch nach ISO 6162-1 und 6162-2 im Online-Shop STAUFF Kupplungen Die hohe Qualität der Kupplungen von STAUFF ist das Ergebnis von ständiger Produktpflege, bei der auch die Erfahrungen und Feedbacks der Anwender immer berücksichtigt werden, sowie des hohen Fertigungsstandards. Diese Kupplungen sind ideal für den Einsatz in der Hydraulik geeignet.

Edelstahl-Spannsätze Ratgeber

Im Bereich rostfreier Konstruktionen bietet gerade Edelstahl unterschiedliche Möglichkeiten. (...) Mit einem Spannsatz ist es sehr einfach, diverse Bauteile wie Kettenräder, Kupplungsnaben oder Riemenscheiben auf einer Welle zu montieren und zu demontieren. (...) Spannsatz BK 80, Edelstahl zum Produkt Das neue Edelstahlspannsatz-Sortiment bei Haberkorn Es handelt sich hierbei um spielfreie Welle-Nabe-Verbindungen in korrosionsgeschützter Ausführung.

Semperflex®: Industrie- und Hydraulikschläuche Ratgeber

Bei Haberkorn erhalten Sie exklusiv alle Längen von den gängigsten Dimensionen, auf Ihre Einsatzlänge zugeschnitten und auf Wunsch auch fertig assembliert und einbaufähig montiert mit den passenden SIGMA®-Kupplungen. (...) MSHA-genehmigte Decke: MSHA IC-8/19 EPDM/SBR schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpressionen CR schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, öl-, witterungsbeständig, Stoffimpression SIGMA®-System Neben dem kompletten Kupplungsysstem für alle SIGMA®-Produkte bietet Haberkorn auch passende Dichtungen an. (...) Langlebigkeit: Die ohnehin schon lange Lebensdauer kann durch Faktoren wie individuell zugeschnittene Systemkomponenten oder durch das Verhindern von einseitigem Verschleiß durch das Drehen des Schlauches verlängert werden. reduzierter Geräuschpegel: Werden Feststoffe transportiert, kommt es im Vergleich zu Stahlrohrleitungen zu einem erheblich niedrigeren Lärmpegel.

Maschinenelemente Ratgeber

Mehr Informationen zum Thema Antriebstechnik und zu unseren Produkten Zahnriemen und Zahnriemenscheiben im Online-Shop Keilriemen und Keilriemenscheiben im Online-Shop Ketten und Kettenräder im Online-Shop Verzahnungsteile im Online-Shop Kupplungen im Online-Shop Spannsätze im Online-Shop Rillenkugellager FAG Baureihe 6 zum Produkt Nadellager INA Baureihe NK mit Borden ohne Innenring zum Produkt Wälzlager Wenige Bauteile sind in der industriellen Maschinenfertigung bzw. in der Instandhaltung so wichtig wie das Wälzlager – denn nur wenn die eingesetzten Produkte den hohen Anforderungen entsprechen, ist die Funktionalität von Anlagen gewährleistet. (...) Mehr Informationen zum Thema Wälzlager und zu unseren Produkten Wälzlager im Online-Shop Lineartechnik im Online-Shop Sterngriff DIN 6336, Gewinde-Sackloch, Duroplast/Messing zum Produkt Handkurbel DIN 468, mit Innenvierkant, Grauguss/Stahl zum Produkt Bügelgriff MS, Montage Rückseite mit Gewindebuchse, Duroplast/Messing zum Produkt Kugelsperrbolzen mit elastischem Griff zum Produkt Normelemente Die Anwendungsmöglichkeiten von Normelementen sind vielfältig und erstrecken sich über alle Branchen. (...) Mehr erfahren Produkt im Fokus Mayr-Kupplungen und -Bremsen Wir führen das komplette Produktprogramm der Überlastkupplungen, Sicherheitsbremsen und Wellenkupplungen von Mayr im Sortiment.

Die verschiedenen Varianten von Schlaucharmaturen Ratgeber

Rund-Innen-Gewinde in hochwertigem Edelstahl lieferbar. Schalenarmaturen: Schalenarmaturen verfügen auf der Schlauchseite über einen Schlauchstutzen mit Haltekragen für das Einhängen der Halbschalen und auf der Anschlussseite über einen Anschluss je nach Bedarf (Gewinde, Flansch, Kupplung …).

Schläuche und Armaturen für die kunststoffverarbeitende Industrie Ratgeber

Zur richtigen Verbindung können Sie bei uns aus einer Vielzahl von passenden Armaturen wählen – von der Hebelarmkupplung über Flanschlösungen bis hin zu sicherheitsrelevanten Kupplungen wie z. (...) Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Schnellverschluss-Kupplungssystemen für Temperieranwendungen  in der kunststoffverarbeitenden Industrie. (...) Durch hochwertige FKM-Dichtungen sind die Kupplungen vor allem bei hohen Temperaturen ideal. weiter Vielzweckschlauch H-Plus EUROPE 2000 zum Produkt Schneckengewindeschelle H-Plus W1 zum Produkt Hebelarmkupplung-Mutterteil mit Tülle für Halbschalen, Form CC, Edelstahl zum Produkt Zubehör – die richtige Verbindung Die Verbindung von Schläuchen und vorhandenen Systemen erweist sich oft als Herausforderung.

Conti® Ultimate – das robuste Förderschlauchsystem Ratgeber

Platzieren Sie nun die Stirnfläche der Kupplung provisorisch an der zuvor markierten Linie und nutzen Sie sie als Markierungshilfe. (...) Ziehen Sie die Stahlwendel mindestens um eine Viertel-Teilung (ein Viertel der Schnittfläche des Schlauches) vom Hauptschlauchkörper ab.

1-16 von 16 Inhalten