Menu

309 Ergebnisse für „Lebensmittelschl%C3%A4uche“

Was ist bei der Montage von Gleitlagern zu beachten? FAQ

Gerollte Buchsen werden fertigungsbedingt mit einer gewissen Unrundheit und einer offenen Stoßfuge geliefert. (...) Verwenden Sie zum Einpressen von Gleitlagern unbedingt einen Montagedorn und zusätzlich einen Montagering bei Buchsen mit einem Durchmesser >50 mm.  (...) Bei Lagerbuchsen sollte diese 15°-30° betragen, bei Bundbuchsen größenabhängig zwischen 1,0 x 45° und 2,0 x 45°. 

Schnelle und sichere Montage Ratgeber

Mit Taperlockbuchsen lassen sich Riemenscheiben und Kettenräder besonders schnell auf Wellen montieren. (...) Taperlockbuchsen arbeiten reibschlüssig und werden über eine konische Vorbohrung im Kettenrad oder in der Riemenscheibe montiert. Abhängig vom eingesetzten Wellendurchmesser gibt es die Buchsen mit unterschiedlichen Bohrungsdurchmessern.

Spannsätze als Hilfe zur Montage Ratgeber

Spannbuchsen und Spannsätze dienen zum Montieren von z. B. Riemenrädern, Kettenrädern oder Zahnrädern auf der Welle. Haberkorn bietet Ihnen eine Vielfalt an Spannsätzen und Spannbuchsen.

Worin unterscheiden sich wartungsfreie Rollenketten von herkömmlichen Rollenketten? FAQ

Sinterbuchsen, die das Öl in der Kette halten, oder Gleitlagerbuchsen aus Kunststoff verringern dabei den Schmierstoffbedarf der Kette erheblich.

Können Spannbuchsen in Anwendungen mit variabler Drehzahl und Last eingesetzt werden? FAQ

Ja, Spannsätze sind grundsätzlich für variable Drehzahlen und Lasten geeignet. Es sind jedoch die zulässigen Grenzen der jeweiligen Produkte zu beachten.

Wie beeinflusst die Oberflächenbeschaffenheit der Welle und der Spannbuchse die Leistung? FAQ

Die Oberfläche beeinflusst die Reibkraft, die der Spannsatz aufbringen kann. Um die gewünschte Leistungsfähigkeit des Produktes zu erreichen, ist die Herstellerangabe hinsichtlich Oberflächenbeschaffenheit jedenfalls einzuhalten.

Was bedeutet der Buchstabe in der Typenangabe von Entgratwerkzeugen? FAQ

Der Buchstabe in der Typenangabe (bspw. E100) sagt aus, welchen Klingen-Durchmesser das Entragtwerkzeug hat.

Müssen Gleitlagerbuchsen beim Einbau eingefettet werden? FAQ

Es wird empfohlen, die Lagersitzfläche vor dem Einbau der Buchse einzufetten, um den Einbau zu erleichtern.

Klimafreundliche Mobilität bei Haberkorn
 
News

Eine positive Entwicklung gibt es auch bei der Buchung von EcoPoints: Die Belegschaft von Haberkorn hat seit dem Jahr 2019 die Möglichkeit, sanfte Anreisen zum Arbeitsplatz zu erfassen und damit sogenannte EcoPoints zu sammeln, die wiederum gegen Gutscheine eingelöst werden können. Im Jahr 2019 wurden österreichweit rund 24.500 EcoPoints-Buchungen vorgenommen. 2023 waren es bereits 31.035 EcoPoints-Buchungen.

Taperlock zum Nachrüsten Ratgeber

Wählen Sie einfach die gewünschte Nabe und verwenden Sie eine Taperlockbuchse mit derselben Buchsen-Nummer und Ihrem gewünschten Wellendurchmesser.

Was ist eine Toleranz? FAQ

Der große Buchstabe bezeichnet die Bohrung, der kleine Buchstabe die Welle.

Wie wird ein Kettentrieb mit einer Welle verbunden? FAQ

Kettenräder mit einer Taperlockbohrung sorgen für eine einfache Montage des Kettenrades mittels Taperlockbuchse.

Welche Vorteile bieten Linearkugellagerführungen? FAQ

Kugellagerführungen („Kugelbuchsen“) haben eine hohe Tragfähigkeit bei gleichzeitig kompakter Bauweise.

Wie werden die Lineargleitlager abgedichtet? FAQ

Die Buchsen der Lineargleitlager besitzen stirnseitig zwei schleifende Lippendichtungen.

Die richtige Riemenauslegung Ratgeber

Passend zu den Keilriemen und Kraftbändern liefern wir entsprechende Keilriemenscheiben in unterschiedlichen Größen und Ausführungen – vorgebohrt, mit Taperlock-Buchse oder lt.

Linearkugellagerführungen und Lineargleitlagerführungen Ratgeber

Die Laufbuchsen können entweder als Lineargleitlager oder als Linearkugellager ausgeführt sein. (...) Diese Einheiten sind besonders anwenderfreundlich – sie bestehen aus der einbaufertigen Kombination aus vormontierter Lagerbuchse im steifen Gehäuse.

Was bedeuten die Leistungsstufen Typ A, Typ B, Typ C bei Chemikalienschutzhandschuhen der Norm EN ISO 374:2016? FAQ

Diese drei Chemikalien werden mit ihrem jeweiligen Buchstaben angegeben. (...) Diese sechs Chemikalien werden mit ihrem jeweiligen Buchstaben angegeben.

Welche Bauarten von Lineargleitführungen gibt es? FAQ

Buchsen mit oder ohne Flansch gibt es jeweils in geschlossenen Ausführungen oder mit Segmentausschnitt zum Betrieb auf Tragschienen.

Verbleiben Trapezprofile im Beton? FAQ

Durch die dadurch entstandene Einbuchtung rinnt das Wasser kontrolliert ab.

Was ist eine Lineargleitführung? FAQ

Dabei wird eine mit Fett oder Öl geschmierte Buchse entlang einer Welle geführt.

1-20 von 73 Inhalten