Als Abdichtungsmaterial kommen Sperrschichten und Anstriche zum Einsatz. Abdichtungen können auf der Positiv- oder Negativseite des Bauwerks angebracht werden. Bei der Positivseite drückt das Wasser die Abdichtung gegen das Bauwerk, bei der Negativseite wird die Abdichtung vom Bauwerk weggedrückt.
Kugellager können in den unterschiedlichsten Ausführungen – und damit Abdichtungen – bestellt werden. (...) Die Abdichtung kann aber auch über die Umgebungskonstruktion erfolgen, z. (...) Die Abdichtung wird über das Nachsetzzeichen in der Herstellerbezeichnung definiert – fragen Sie unsere Experten gerne nach der für Sie optimalen Variante und Ausführung.
Es ist wichtig, Abdichtmittel zuverlässig und genau zu verarbeiten. Falls die Abdichtung flüssig ist, sollte die Schichtdicke dokumentiert werden. Im Normalfall lassen sich außenliegende Abdichtungen besser kontrollieren. (...) Mit Bauwerksabdichtungen kann man nur bis zu 3 mm ausgleichen, deshalb sollte vor dem Auftragen der Abdichtung die Fläche mit Zementsockelputz ausgeglichen werden.
Sie kommen zum Einsatz bei der Abdichtung von Arbeitsfugen (Betonierfugen) und Bewegungsfugen (Dilatationsfugen), bei der Grundwasserabdichtung sowie im Stollen-und Tunnelbau.
Ablösungen zwischen Beton und Einbauteilen lassen sich durch Verpressschläuche ebenfalls abdichten. (...) Dort wird er zu einer permanent abdichtenden Masse und die Fuge ist abgedichtet.
Das System dient dazu, bei eventuellen Schäden der Abdichtungsebene (Fugenband, Feuchtigkeitsisolierung usw.) diese nachträglich ohne großen Aufwand abzudichten.
Je nach Ventilart erfolgt das Abdichten unterschiedlich. Kegelventil: Das Abdichten des Ventils erfolgt gleich zweifach, bei niedrigen Drücken dichtet die Weichdichtung, z. (...) Im Stecker funktioniert das Abdichten wie bei einem Zylinder-Kolben-System.
Im Gegensatz zu alternativen Abdichtungsformen mit Quellfugenbändern basiert es auf einem verlängerten Wasserumlaufweg und auf mehrmaliger Richtungsänderung.
Beim Hausbau entstehen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verschiedenste Bau- und Dehnungsfugen, beispielsweise beim Bau von Fertigteilhäusern. Um diese Fugen abzudichten und zu hinterfüllen, kommen Rundschnüre aus extrudiertem Polyethylen-Schaum, auch Fugenfüllprofi...
Nur mit einer dauerhaft wirksamen und einwandfrei ausgeführten Abdichtung kann sichergestellt werden, dass keine Folgeschäden entstehen – beispielsweise durch gesundheitsgefährdende Schimmelpilze, eine geschädigte Bausubstanz oder eine Verminderung der Isolierfähigkeit des Gebäudes.