Water Proof (Wasserdichtigkeit beim Untertauchen) Die Wasserdichtigkeit beim Untertauchen wird in Metern gemessen. (...) Water Resistance (Wasserdichtigkeit) Hierbei wird die Wasserdichtigkeit gegen Sprühwasser aus verschiedenen Winkeln getestet.
S5-Sicherheitsstiefel haben eine wasserdichte und komplett geschlossene Schaftkonstruktion bis zum Unterschenkel, eine Zehenschutzkappe und einen Durchtrittschutz in der Sohle.
Rohrspreizen werden zur Herstellung verschiedener Spannstellen verwendet und müssen gewissen Anforderungen gerecht werden: Anforderungen wie Wasserdichtheit, Luftschalldämmung, der richtige Brandschutz, aber auch Faktoren wie Trinkwasser-Tauglichkeit, aggressive Gewässer und allgemein Sichtbeton spielen eine große Rolle.
Das IQ-TEX®-Laminat hat eine ultrahohe Luftdurchlässigkeit und ist gleichzeitig wasserdicht. Zusätzlich ist es PTFE-frei und leicht recycelbar.Die Schuhe der Respiro-Kollektion sind die atmungsaktivsten Sicherheitsschuhe auf dem Markt Die Technologie: atmungsaktiv und wasserdicht immer dann, wenn es nötig ist. (...) Bei feuchten Bedingungen schwellen die Polymere des Respiro-Laminats an und machen den JALAS® Respiro wasserdicht.
Berufsstiefel haben weder Zehenschutzkappe noch Durchtrittschutz, können jedoch Schutzfunktionen wie Rutschhemmung, Wasserdichtheit und Schmutzschutz bieten. (...) Sicherheitsstiefel sind mit Zehenschutzkappen ausgestattet und bieten Zusatzfunktionen wie Wasserdichtheit und durchtrittsichere Sohlen.
Dem Piktogramm folgen drei Zahlen, die die Ergebnisse der Prüfung auf definierte Belastungen in Leistungsstufen (konvektive Kälte 0–4, Kontaktkälte 0–4, Wasserdichtheit 0–1) darstellen.
Es hängt davon ab, wofür die Spannstelle verwendet wird und welchen Anforderungen sie genügen muss: Brandschutz, Wasserdichtheit oder Luftschalldämmung, soll sie PVC-frei sein oder trinkwassertauglich, wird sie in aggressiven Gewässern oder Sichtbeton eingesetzt.
Um die Spannstelle wasserdicht zu verschließen bzw. Brandschutz-Anforderungen gerecht zu werden, sind an beiden Seiten mindestens zwei Stopfen einzukleben.
Die größte Herausforderung ist es, neben der Wasserdichtheit auch die Atmungsaktivität nicht zu vernachlässigen. (...) Auch Bekleidung mit 3.000 oder 5.000 mm Wertdruck sind somit wasserdicht, halten unter Belastung, z. (...) Tabelle Wasserdichtheit undAtmungsaktivität Für Wetterschutzkleidung wird die Wasserdichtheit in einer Wassersäule in Millimeter ausgedrückt, die Atmungsaktivität in Wasserdampfwiderstand (Ret) m² Pa/W.
Sioen testet hausintern die Bekleidung auf Schwerentflammbarkeit, Wasserdichtheit und chemische Beständigkeit, Farbechtheit, Alterung oder Reiß- und Bruchfestigkeit, um einen hohen Schutz zu gewährleisten.
Rostbildung kann jedoch verhindert werden, wenn eine wasserdichte Schicht – wie beispielsweise für glatte Oberflächen ein Ölfilm oder eine Lackschicht aus einem nicht rostenden Material – aufgezogen wird.