Formal wird die hohe Prozessqualität durch die ISO-Zertifizierung 9001 bestätigt. (...) Das Portfolio der Prüfmöglichkeiten bei Haberkorn: Prüfung auf Dimension (klassische messende Prüfverfahren, optische Vermessung) Härteprüfung nach ISO 6507 (Vickers) Bestimmung der Schichtdicke von Beschichtungen nach DIN EN ISO 2178 (magnetinduktiv für Eisen) und DIN EN ISO 2360 (Wirbelstromverfahren für nicht-Eisen) Bestimmung der Shore-Härte von Elastomeren nach DIN ISO 7619-1 Salzsprühtests nach DIN EN ISO 9227 Überprüfung von Schlauchleitungen gem.
https://www.haberkorn.com/unternehmen/pqm-lieferantenmanagement
Diese Werte werden nach der ISO 14589 „Blindniete – Mechanische Prüfung“ genormt und überprüft. Abgesehen von Kopfform, Klemmbereich und den wirkenden Kräften sind folgende Blindnietvarianten möglich: spezifischer und Standard-Blindniet nach DIN EN ISO Presslaschen-Blindniet Mehrbereichs-Blindniet Magazin-Niet fließlochformender Blindniet FDR – GESIPA-Patent Spreiz-Blindniet Dicht-Blindniet hochfester Blindniet – konusförmiger Dornkopf hochfester Blindniet – runder Dornkopf Unsere breite Auswahl an Blindnieten finden Sie hier.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/drahtstifte-naegel-haken-nieten/nieten#topic8859
Kontaktwärmewiderstand (Prüfverfahren gemäß EN ISO 12127-1): Hier wird der Kontaktwiderstand innerhalb eines Temperaturbereichs getestet. (...) Wasserundurchlässigkeit (Prüfung nach EN ISO 15383): Es wird getestet, wie lange kein Wasser in den Arbeitshandschuh eindringt. (...) Kennzeichnung von Handschuhen mit elektrostatischen Eigenschaften Mit der EN ISO 21420 wurde ein neues ESD-Piktogramm eingeführt.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/arbeitshandschuhe#topic5457
Durch eine Neufassung der Norm EN 388:2016 für Schutzhandschuhe gibt es nun eine zweite Testmethode, um die Schnittfestigkeit festzustellen. (...) Bei Materialien mit sogenannten abrasiven Fasern kommt nun die neue TDM-Testmethode nach EN ISO 13997 zum Einsatz. (...) Die ersten vier Ziffern der Kennzeichnung bleiben gleich, an fünfter Stelle befindet sich nun der Buchstabe der Leistungsstufe laut TDM-Methode.EN 388:2016 - Die gültige Norm für Schnittschutzhandschuhe
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/arbeitshandschuhe/schnittschutzhandschuhe#topic8913
So werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus erster Hand über die aktuellsten Themen informiert: ob die Neufassung der Handschuh-Norm EN 388, ein neues Testverfahren für Schnittschutzhandschuhe oder die Aktualisierung der Chemikaliennorm EN ISO 374 – mit uns sind Sie immer auf den neuesten Stand.
https://www.haberkorn.com/ansell#topic4698
Einige der relevanten Normen und Vorschriften, die in Österreich für Schneidgeräte gelten, sind: ÖNORM EN ISO 9013: Diese Norm legt die Anforderungen an die Qualität von geschnittenen Kanten für thermisches Schneiden von Metallen fest. (...) ÖNORM EN ISO 9012: Diese Norm behandelt die Qualifikation und Zertifizierung von Bedienerinnen und Bedienern von thermischen Schneidgeräten, einschließlich Plasmaschneidgeräten und Brennschneidgeräten.
https://www.haberkorn.com/schweisstechnik/plasmaschneidgeraete-brennschneidgeraete#topic14454
Verbindungselemente und Schrauben – Highlights Sechskantschrauben EN 14399-4, Stahl 10.9, feuerverzinkt zum Produkt Verbindungselemente im Stahl- und Metallbau Mit der Stahlbauverordnung EN 1090-2 werden Verbindungselemente in folgende Verbindungsarten unterteilt. „nicht planmäßig vorgespannte Garnituren“; SB – Garnituren nach EN 15048 „planmäßig vorgespannte Garnituren“; HV – Garnituren nach EN 14399 Was es zu beachten gibt, haben wir für Sie auf unserer Landingpage zusammengestellt. weiter Zum Online-Shop Zur Info-Broschüre Schraubensicherungen und Gewindesicherungen Diverse Einflüsse können bei Schraubverbindungen ein Lockern oder sogar Lösen der Schraubverbindung zur Folge haben. (...) Unsere Lieferanten Der Haberkorn Experte Wolfgang Drexel Sortimentsmanager Schrauben, Verbindungs- elemente Der Haberkorn Experte Wolfgang Drexel Sortimentsmanager Schrauben, Verbindungs- elemente „Ein großes Sortiment und unterschiedlichste Dienstleistungen zeichnen uns im Bereich Schrauben aus.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Patentierte Holzverbinder sparen wertvolle Zeit Jetzt anzeigen Umstellung DIN auf ISO Übersicht – Verbindungselemente Jetzt anzeigen Zum Download Center Keine News verfügbar.
https://www.haberkorn.com/produkte/verbindungselemente-schrauben
Servicecenter In unserem modern eingerichteten Montage- und Prüfcenter fertigen und prüfen wir für Sie unter anderem die folgenden Schlauchleitungsarten: Dampfschlauchleitungen nach DIN EN ISO 6134 Chemieschlauchleitungen nach EN 12115 PTFE-Schlauchleitungen Lebensmittelschlauchleitungen Industrieschlauchleitungen Teerspritzschlauchleitungen Mörtelförderschlauchleitungen Produktförderschlauchleitungen Feuerwehrschlauchleitungen nach ÖNORM und DIN Treviraschlauchleitungen Schlauchaufroller mit entsprechenden Schlauchleitungen Die Prüfintervalle sind im Zuge einer Gefährdungsbeurteilung grundsätzlich durch den Anwender selbst festzulegen. (...) Dichtflächen Prüfung der Einbindung bzw. des Sitzes der Armaturen Dokumentation der Prüfergebnisse (nach DIN EN 10204) Anbringung der Prüfbänder (optional bei Schlauchleitungen nach EN/DIN) Bitte beachten Sie, dass wir bereits im Einsatz befindliche Schlauchleitungen nur frei von Durchflussmedien und Kontaminierung zur Überprüfung übernehmen.
https://www.haberkorn.com/services/produkt-services/druck-und-dichtheitspruefung-fuer-sichere-schlauchleitungen
Schläuche oder Schlaucharmaturen allein sind keine Druckgeräte nach dieser Richtlinie.Sicherheit im Betrieb durch Haberkorn Unsere zertifizierten Produkte Dampfschlauchleitungen nach EN ISO 6134 Chemieschlauchleitungen nach EN 12115:2011 Hebelarmkupplungen nach DIN EN 14420-7 Tankwagen-Kupplungen nach DIN EN 14420-6 diverse Gasschläuche nach EN ISO 3821:2010 Trinkwasserschläuche geprüft gemäß KTW-und DVGW Lebensmittelschläuche Feuerwehrschläuche nach ÖNORM F2105 und DIN 14811 u. v. a.
https://www.haberkorn.com/services/produkt-services/auf-neuestem-stand-bei-gesetzen-und-normen-fuer-schlaeuche
Ansonsten entsprechen die Sicherheitsschuhe nicht mehr der Norm EN ISO 20345. (...) Die Vorteile von Ergo-Med®-Einlegesohlen zertifiziert für alle ATLAS®-Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial hervorragende Dämpfung Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten aktive Bewegungsunterstützung antistatisch und somit auch für ESD-Schuhe geeignet Die Ergo-Med®-Einlegesohlen sind in drei verschiedenen Stärken erhältlich: Ergo-Med® green, Ergo-Med® blue und Ergo-Med® red.
https://www.haberkorn.com/atlas#topic9027
Eigenes Servicecenter für Schlauchmontagen und -prüfungen In unserem modern eingerichteten Montage- und Prüfcenter fertigen und prüfen wir für Sie unter anderem die folgenden Schlauchleitungsarten: Dampfschlauchleitungen nach DIN EN ISO 6134 Chemieschlauchleitungen nach EN 12115 PTFE-Schlauchleitungen Lebensmittelschlauchleitungen Industrieschlauchleitungen Teerspritzschlauchleitungen Mörtelförderschlauchleitungen Produktförderschlauchleitungen Feuerwehrschlauchleitungen nach ÖNORM und DIN Treviraschlauchleitungen Metallschlauchleitungen Schlauchaufroller mit entsprechenden SchlauchleitungenSpeziell geschulte Facharbeiter und Facharbeiterinnen sorgen für einbaufertige Schlauchleitungen. (...) Sitz der Armaturen Dokumentation der Prüfergebnisse (nach DIN EN 10204) Anbringung der Prüfbänder (optional bei Schlauchleitungen nach EN/DIN) Bitte beachten Sie, dass wir bereits im Einsatz befindliche Schlauchleitungen nur frei von Durchflussmedien und Kontaminierung zur Überprüfung nehmen.
https://www.haberkorn.com/services/produkt-services/assembling-und-montage-von-schlauchleitungen-sicherheit-fuer-sie-und-ihre-mitarbeiterinnen-und-mitarbeiter
Die EN ISO 12100 hilft Ihnen bei der Risikobeurteilung und dabei, die Gefahren (zum Beispiel mechanischen, elektrischen oder thermischen Ursprungs) zu identifizieren. (...) Auch die EN 82079-1 ist eine Hilfestellung. Auch wenn dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, so gilt doch, dass alle sicherheits- und gesundheitsrelevanten Informationen inklusive Datum in Papierform mit der Maschine mitgeliefert werden müssen. (...) Dies ist in der Norm EN ISO 13849-2 vorgeschrieben. Die Maschinenanalyse Bei der Maschinenanalyse wird hinterfragt, ob die Maschine noch den aktuellen Anforderungen der Maschinensicherheit entspricht.
https://www.haberkorn.com/produkte/pneumatik/maschinensicherheit-so-gehen-sie-auf-nummer-sicher