Hautschutzsysteme
Die Haut muss gut geschützt, gereinigt und gepflegt werden – und das vor, während und nach der Arbeit.
Die Haut muss gut geschützt, gereinigt und gepflegt werden – und das vor, während und nach der Arbeit.
Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Hautschutzsysteme.
SC Johnson Professional | Hautpflege nach der Arbeit
Reichhaltige Pflegecreme mit hoher Pflegewirkung und feuchtigkeitsspendendem Glyzerin zur Hautberuhigung bei trockener und strapazierter Haut.
SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit
Wasserfestes und parfümfreies Sonnenschutzmittel mit LSF 50+. Bietet maximalen Schutz vor dem gesamten UV-Spektrum der Sonnenstrahlung sowie industrieller Verfahren.
SC Johnson Professional | Spendersysteme
Spender für Hautschutz-, Hautreinigungs-, Hautpflege- und Handhygienemittel in der 1.000-ml- oder 2.000-ml-Softflasche.
SC Johnson Professional | Hautreinigung nach der Arbeit
Lösemittelfreie, kraftvolle Handreinigungspaste mit sanfter Reinigungswirkung und Hautschutzkomplex.
Besonders für Menschen, die mit ihren Händen schwere Arbeiten verrichten oder oft starker UV-Belastung ausgesetzt sind, ist der Schutz der Haut enorm wichtig, um ihr größtes Organ trotz der täglichen Belastungen dauerhaft gesund und leistungsfähig zu halten. Im Idealfall wird die Haut vor der Arbeit vor dem Eindringen von Schmutz, gesundheitsschädlichen Stoffen oder Feuchtigkeit geschützt und nach der Arbeit gut gereinigt und mit qualitativ hochwertigen Produkten gepflegt.
Seit 2014 sind Hautschutzsysteme Teil der persönlichen Schutzausrüstung, sie haben zum Ziel, bei der Arbeit entstehende Erkrankungen und Schädigungen der Haut zu vermeiden. Der §13 der PSA-V legt fest, dass der Arbeitgeber unter bestimmten Umständen die erforderlichen Hautmittel zur Verfügung stellen muss, und zwar im Besonderen, wenn eine oder mehrerer dieser Gefahren bestehen:
Gefahren durch gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe, insbesondere bei direktem Kontakt
Gefahren durch biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 2, 3 oder 4, insbesondere bei direktem Kontakt
Gefahren durch optische Strahlung
Gefahren durch Einwirkung von Feuchtigkeit, Nässe oder Witterung
Gefahren durch Einwirkung von Kälte
Gefahren durch starke Verunreinigungen
Gesundheitsgefahren durch länger andauerndes Tragen von Schutzhandschuhen
Der Arbeitgeber muss die Ermittlung und Beurteilung von Gefahren schriftlich festhalten und im Zuge dessen festlegen, bei welchen Arbeitsvorgängen und welchen Arbeitsbereichen welche Mittel für die Haut (Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege) anzuwenden sind. Dabei sind die Produktnamen sowie die Informationen über Art, Zeitpunkt und Intervall der Anwendung anzugeben.
Insbesondere sind zudem die Hersteller- und Inverkehrbringerangaben zu beachten. Die Unterweisung hat das richtige Aufbringen der Hautmittel und die Festlegungen entsprechend der Hautgefährdung zu umfassen.
Ein optimales Hautschutzprogramm besteht aus drei einander ergänzenden Maßnahmen. Nur alle drei Maßnahmen gemeinsam führen zum gewünschten Effekt – nämlich zu gesunder Haut.
Hautschutz vor der Arbeit: Um die Haut bei der Arbeit mit Materialien wie Öl, Fett, Nässe, Kühlschmiermittel, Lack oder Chemikalien zu schützen, ist der Einsatz von Hautschutzprodukten wichtig. Hautschutz vor der Arbeit erleichtert die Hautreinigung enorm. Außerdem schützt er die Haut vor wasserlöslichen oder wasserunlöslichen Arbeitsstoffen und vermindert das Aufquellen der Haut beim Tragen von Arbeitshandschuhen. Bewährte Hautschutzcremes und Hautschutzmittel wie Travabon® und Stokoderm® von Deb-Stoko verhindern, dass Schadstoffe in Ihre Haut eindringen.
Verschmutzungsspezifische Hautreinigung/Handhygiene während oder nach der Arbeit: Für saubere Hände und um Hauterkrankungen zu vermeiden ist eine effiziente Hautreinigung nach oder während der Arbeit wichtig. Effiziente Hautreinigungsprodukte wie Handwaschpasten sollen die Haut gründlich, aber trotzdem schonend reinigen. Flüssigreiniger sind ideal für den Einsatz bei leichten Verschmutzungen, stärkere Verschmutzungen können mit Grobhandreiniger mit Reibemittel entfernt werden. Für Verschmutzungen bspw. durch Lacke oder Klebstoffe sind Spezialreinigungsmittel erhältlich. In hygienesensiblen Arbeitsumgebungen kommen außerdem Handhygieneprodukte zum Einsatz.
Regenerierende Hautpflege nach der Arbeit: Die regelmäßige Anwendung von Hautpflegeprodukten wie Hautpflegecremes oder Hautpflegelotions wie bspw. Stokolan® versorgt die Haut aufgrund ihrer hochwertigen Inhaltsstoffe wie Aloe Vera und Creatin mit wichtigen Stoffen wie Lipiden, Feuchtigkeit und anderen Substanzen. Das unterstützt die Regeneration der Haut und erhält die natürliche Hautbarriere sowie ihre Schutzfunktion. Die Hautpflege ist keine kosmetische, sondern eine präventive Arbeitsschutzmaßnahme. Die Auswahl des richtigen Produkts hängt immer von der Hautbelastung sowie vom Hauttyp ab.
Im Hautschutzplan werden die Gefahren für die Haut am jeweiligen Arbeitsplatz sowie die zu verwendenden Hautschutzmittel, Hautreinigungsmittel und Hautpflegemittel aufgeführt. So ein Hautschutzplan ist gesetzlich vorgeschrieben und muss ausgehängt werden. Außerdem ist er Teil der regelmäßigen Unterweisung. Die im Plan aufgeführten Produkte sind vom Arbeitgeber kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Wir helfen Ihnen sehr gerne bei der Auswahl der passenden Produkte und erstellen mit Ihnen gemeinsam einen auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Hautschutzplan. Kontaktieren Sie uns!
Mehr zum Service Hautschutzpläne.
UV-Strahlung ist für Menschen lebensnotwendig – unter anderem für die Vitamin-D3-Erzeugung. Zu hohe Strahlungsintensität stellt jedoch ein großes Gefahrenpotenzial für die Haut dar, die Folge sind negative Effekte wie Schädigungen der Haut und der Augen. Typische Erkrankungen aufgrund zu hoher UV-Belastung sind Sonnenbrand, Hornhaut-Entzündung der Augen, grauer Star, Katarakt, beschleunigte Hautalterung und Hautkrebs.
Gerade bei Arbeiten im Freien wird die Eigenschutzzeit der Haut vor allem von April bis Ende September meistens um ein Vielfaches überschritten und dem Thema Sonnenschutz viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Wichtig wäre vor allem, dass man die hohen UV-Belastungen um die Mittagszeit nach Möglichkeit meidet und sich entsprechend schützt. Die Eigenschutzzeit hängt unter anderem vom Hauttyp ab, wie in nachstehender Grafik ersichtlich:
Außerdem gilt es, folgende Schutzmaßnahmen zu beachten:
Durchführung der gesetzlich verpflichtenden Arbeitsplatzevaluierung
Erstellen eines Präventionsprogramms
Vorsorge für Erste Hilfe
Unterweisung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Aufsichtspersonen
technische Schutzmaßnahmen, z. B. das Aufstellen von Schattenspendern wie Sonnenschirmen oder -segeln
organisatorische Schutzmaßnahmen, z. B. Arbeitszeiten anpassen, häufigere Erholungspausen etc.
Einschränkung der Arbeit, z. B. von körperlicher Schwerarbeit, Arbeit in engen Räumen etc.
arbeitsmedizinische Betreuung
Information der Beschäftigten über Schutzmaßnahmen und Verhaltensweisen bei starker UV-Belastung
geeignete Persönliche Schutzausrüstung verwenden
Haberkorn beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Lösungen für Arbeitsplätze mit hoher UV-Belastung und bietet ein großes Sortiment an UV-Schutz-Produkten wie UV-Bekleidung, UV-Schutzbrillen und hochwertigen Sonnencremes zum Schutz der Haut.
Entscheidend für die Auswahl des geeigneten UV-Schutzes ist neben dem individuellen Hauttyp auch die Sonnenintensität. Der internationale UV-Index (UVI) gibt Aufschluss über die Strahlungsintensität vor Ort. Der UV-Index ist neben der Tageszeit auch von der geografischen Breite und Höhe, der Jahreszeit, dem Zustand der Ozonschicht und der Bewölkung abhängig. Reflexionen von Sand und Schnee haben ebenfalls Einfluss auf die Höhe des UV-Index. Er soll helfen, die Grenzwerte der Sonnenstrahlung einzuschätzen und sich mit geeigneten Maßnahmen vor der gefährlichen Strahlung zu schützen. Je höher der Indexwert, desto schädlicher ist die Strahlung und desto geringer ist die Eigenschutzzeit der Haut. Der tägliche UV-Index lässt sich online z. B. auf www.uv-index.at beobachten.
Um den UPF zu ermitteln, wird Arbeitskleidung extremer Belastung (z. B. starker Dehnung, Nässe oder mechanischen Einflüssen) ausgesetzt. Auf dieser Basis wird der niedrigste Schutzfaktor ermittelt. Der Ultraviolet Protection Factor (UPF) gibt an, um welchen Faktor sich die Eigenschutzzeit der Haut verlängert, ohne dass es zu Hautrötung oder Sonnenbrand kommt. Standard für Bekleidung ist der UV-Standard 801 UPF80+.
Zusätzliche Informationen finden Sie in der Sicherheitsinformation der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt „UV-Strahlung und Arbeiten im Freien – Ein Ratgeber für Outdoor-Worker“.
Durch regelmäßiges und richtiges Händewaschen und Händedesinfizieren lassen sich Infektionen wirksam bekämpfen. Handdesinfektionsmittel sind ideal zum Schutz vor Bakterien, Viren oder Pilzen. Damit bleiben Sie selber, aber auch Ihre Umgebung sauber und gesund. Stoko bietet mit Stokosept® ein breites Sortiment an Produkten zur Händedesinfektion.
Aber auch Händewaschen will gelernt sein:
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!