Die Vorteile von Spendersystemen sind einerseits die hygienische Entnahme der jeweiligen Hautschutzprodukte, des Hautpflegemittels, Hautreinigungsprodukts oder Desinfektionsprodukts, und andererseits eine kostengünstige Dosierung. Entdecken Sie hier unser breites Sortiment an Spendersystemen. Mehr in unserem Ratgeber
SC Johnson Professional | Spendersysteme
Variabel einsetzbarer Spender für alle 1.000-ml- und 2.000-ml-Softflaschen.
SC Johnson Professional | Spendersysteme
Spender für Hautschutz-, Hautreinigungs-, Hautpflege- und Handhygienemittel in der 1.000-ml- oder 2.000-ml-Softflasche.
SC Johnson Professional | Spendersysteme
Praktisches Spendersystem mit orangem Handhebel für 1-Liter-Kartusche Hautschutzlotion Sun Protect 50 PURE.
Stoko Refresh | Spendersysteme
Variabel einsetzbarer Spender für alle 500-ml-Flaschen aus dem STOKO®-Refresh-Programm.
SC Johnson Professional | Spendersysteme
Flexibel einsetzbarer Spender für alle 1.000-ml-Flaschen aus dem SCJ-Refresh™-Programm.
SC Johnson Professional | Spendersysteme
Einzigartiger, robuster Spender für geschlossene und versiegelte 1.000-ml-Kartuschen zur exklusiven Verwendung mit dem SCJ Johnson Professional® Handseifen-Programm.
Stoko Refresh | Spendersysteme
Berührungsloser Spender, der die Vorteile des manuellen 4-in-1-Spendersystems mit höchstem Bedienkomfort und maximaler Hygiene kombiniert. Passend für alle 500-ml- bzw. 1.000-ml-Flaschen aus dem STOKO®-Refresh-Programm.
Kimberly-Clark | Spendersysteme
Schnell nachfüllbares Spendersystem wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen. Geeignet für Bereiche mit hohem Verbrauch.
Kimberly-Clark | Spendersysteme
Schnell nachfüllbarer Spender für Waschlotion, Schaumseife und Handdesinfektion. Durch das Sichtfenster ist eine Füllstandsüberprüfung jederzeit möglich.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Es gibt Pumpsysteme, bei denen die Ausgabemenge genau bemessen ist. Oftmals lassen sich anhand der verschiedenen Farben der Spender die Produkte unterscheiden – zum Beispiel Schutz- und Pflegeprodukte, Hautreiniger und Grobhandreiniger.
Ebenso beliebt sind Spendersysteme mit berührungsloser Bedienung.
Hier gibt es keine Kontaktflächen, über die sich Keime verbreiten können. Zudem kann die Ausgabemenge dadurch verringert werden, da die Benutzer weniger in Versuchung kommen, den Hebel aus Gewohnheit mehrmals zu betätigen und dadurch mehr als nötig zu entnehmen.
Spendersysteme fördern die routinierte Anwendung von Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege. Aber nicht nur die hygienische Entnahme ist ein großes Plus, durch die optimale Dosierung können effektiv Kosten gespart werden. Zudem gibt es eine große Auswahl verschiedener Pump- und berührungsloser Spendersysteme, die individuell an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden können.
Hygiene: Die Übertragung von Hauterkrankungen kann durch die hygienische Entnahme von Produkten verhindert werden.
Kostenersparnis: Durch die Dosierung wird nur so viel des Produkts entnommen, wie auch benötigt wird.
Hautschutz-, Reinigungs- und Pflegeprodukte am passenden Ort: Die Spender sind immer genau dort platziert, wo sie am meisten gebraucht oder verwendet werden. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entfallen dadurch unnötige Wege. Eine dem Arbeitsablauf angepasste Platzierung der Spender trägt dazu bei, dass die Produkte dem Hautschutzplan entsprechend verwendet werden. Vorteilhaft sind farblich auffallend gekennzeichnete Spender. Der bildlich dargestellte Ablauf hilft bei Orientierung und Anwendung.
Nachhaltigkeit – Schonung von Ressourcen: Optimale Nachfüllgrößen helfen, unnötigen Verpackungsmüll zu vermeiden. Durch die Dosierung kommt es nicht zu einer sinnlosen Verschwendung von Produkten, das reduziert den Verbrauch und schont unsere Umwelt. Spendersysteme leisten damit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit eines Betriebes.
Damit die Hautschutzsysteme richtig angewendet werden, sollten die Produkte am richtigen Platz zur Verfügung gestellt werden. In den meisten Fällen sind das Wasch- und Pausenräume oder direkt am Arbeitsplatz. Spender in der Nähe des Ausgangs zu positionieren kann den Vorteil haben, dass die Abschlusspflege der Haut nicht vergessen wird.
Je nach örtlichen Begebenheiten und Bedarf stehen Spendersysteme zur Wandmontage, Spendersäulen und Theken-Spenderstationen zur Auswahl. Spendersäulen bieten den Vorteil, dass sie mobil sind und schnell an verschiedenen Plätzen neu aufgestellt werden können.
Gerne können Sie uns auch für die passende Lösung kontaktieren.
Die Einführung eines professionellen und gesetzeskonformen Hautschutzsystems kann zahlreiche Vorteile für ein Unternehmen bringen.
Schutz des größten menschlichen Organs – der Haut
Reduktion der Gefahr von Berufserkrankungen
Rückgang von haut- und handbedingten Krankenständen
steigende Motivation der Mitarbeitenden
Kosteneffizienz – Geldeinsparung
gesetzliche Verordnungen werden eingehalten
Die effektive Nutzung von Spendersystemen für den Hautschutz ermöglicht eine Reduktion der Kosten für Hautschutzmittel und Hautpflegemittel. Nach der Befüllung mit hochwertigen Produkten reicht bereits ein Druck auf den Spender für die notwendige Menge. Moderne Spender ermöglichen bereits mehrere tausend Anwendungen.
Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der geeigneten persönlichen Schutzausrüstung für die Haut und des passenden Spendersystems.
1. Hautschutz startet bereits vor Arbeitsbeginn
Die Haut sollte vor dem Arbeiten mit einer Creme gepflegt werden. Dadurch können Verunreinigungen und die Kontamination der Haut mit Risikostoffen minimiert werden und die spätere Reinigung wird deutlich effizienter.
2. Hautreinigung vor, während und nach der Arbeit
Wichtig ist, spezielle Reinigungsprodukte zu benutzen, dadurch können alle Arten von Verunreinigungen leichter gelöst werden
3. Handhygiene vor, während und nach der Arbeit
In hygienesensiblen Arbeitsumgebungen schützen Handhygieneprodukte Anwenderinnen und Anwender vor der Übertragung von Keimen, Bakterien und Viren durch die Umgebung und Produkte.
4. Hautpflege nach der Arbeit
Die Hände sollten auch nach dem Arbeiten mit einer Creme gepflegt werden. Sie versorgt und pflegt die gereizte und beanspruchte Haut mit Feuchtigkeit und Nährstoffen.
Selbstverständlich unterstützen wir Sie bei der Auswahl und Ausarbeitung Ihres benötigten Hautschutzsystems und Hautschutzplanes (PDF, 237,055 KiB).
Hautschutzpläne müssen sichtbar und für alle zugänglich aufgehängt werden. Sie erfordern immer wieder Schulungen, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Erfolgen die Unterweisungen und Schulungen in Praxis und Theorie, wird das Gelernte einfacher verinnerlicht. So kann das Bewusstsein um die Wichtigkeit von Hautschutzplänen erhöht werden.
Die im Plan (PDF, 349,38 KiB) angeführten Produkte müssen durch den Arbeitgeber kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!