Menu
Mann mit Atemschutzmaske beim Lackieren

Atemschutz

Der passende Atemschutz bietet optimalen Schutz vor gefährlichen Dämpfen und Partikeln in der Luft.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Atemschutz.

Nachhaltiger Atemschutz

Alles auf einen Blick!
Person mit Atemschutzmaske

Schadstoffmessungen – MAK- und TRK-Werte

Zum Service
Mann mit Maske
Vollmaske Serie 6000 | Vollmasken
angesehen
Gekauft
Vollmaske Serie 6000

3M | Vollmasken

Wiederverwendbare, benutzerfreundliche Vollmaske mit großer Sichtscheibe, Bajonett-Filteranschluss zur einfachen Anbringung von Filtern, bietet Schutz gegen Staub und Partikel. Die einfach verstellbaren 4-Punkt-Kopfbebänderung und Nackenriemen sorgen für einen bequemen und optima...

Gasfilter SR | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Gasfilter SR

Sundström | Atemschutzfilter

Für den Einsatz in Sundström-Halb- und -Vollmasken.

Fluchthaube Smoke/Chem SR 77-3, mit Tasche | Fluchthauben
angesehen
Gekauft
Fluchthaube Smoke/Chem SR 77-3, mit Tasche

Sundström | Fluchthauben

Atemfiltergerät in Kombination mit einer Haube für die Flucht bei Feuer oder Unfällen mit Chemikalien, schützt Atmung, Kopf und Augen.

Halbmaske SR 900 | Halbmasken
angesehen
Gekauft
Halbmaske SR 900

Sundström | Halbmasken

TPE/PP-Atemschutzmaske mit zwei äußerst geringen Atemwiderstand-Ausatemventilen, Ventilkappen mit Abschirmern zum Schutz gegen Staub und Partikel, auch für Lebensmittel. Die einfach verstellbaren Tragebänder sorgen für eine bequeme und sichere Einstellung. Kombinierbar mit Sundst...

Top-Marken in Atemschutz
Alle Marken

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Bernhard Bär
Bernhard Bär
Haberkorn Experte für Atemschutz

Sicherheit durch richtigen Atemschutz

Persönliche Schutzausrüstung mit Qualität

Atemschutz gehört zur persönlichen Schutzausrüstung wie Arbeitshandschuhe, Sicherheitsschuhe, Schutzkleidung und Helme. Gefährliche Dämpfe, feine Partikel in der Luft oder risikobehaftete Substanzen können die Atemwege kurzfristig aber auch dauerhaft schädigen. Um dem vorzubeugen, bieten wir von Haberkorn den richtigen Atemschutz für Ihre Bedürfnisse. Natürlich sind alle unsere Produkte nach den europäischen Standards geprüft und ausgezeichnet.

Haberkorn führt nur Top-Hersteller im Bereich Arbeitsschutz. Wählen Sie Atemschutz-Produkte von 3MH-PlusMSADrägerSundström und Honeywell.

Auf einen Blick
    Zwei Personen mit Atemschutzmasken auf einer Baustelle
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Atemschutz-Produkten.

    Halbmasken und Vollmasken: Unterschiede und Anwendungsgebiete

    Halbmasken und Vollmasken bieten je nach gewähltem Filter Schutz vor dem Einatmen von wässrigen oder öligen Aerosolen und Partikeln sowie von Gasen und Dämpfen. Im Vergleich zu den meisten Feinstaubmasken aus Vliesgewebe bieten Halbmasken und Vollmasken durch den eingebauten Filter einen deutlich besseren Schutz, also weniger Leckage. Halb- und Vollmasken sind meist wiederverwendbar und im Vergleich zu Feinstaubmasken keine Einwegprodukte.

    Person lackiert Auto mit Atemschutzmaske

    Atemschutzhalbmasken umschließen Mund und Nase und werden oft verwendet, wenn mit Chemikalien, Farben, Lacken oder anderen schädlichen Dämpfen gearbeitet wird. Sie haben ein Filtersystem, welches Gase und feine Partikel weitestgehend absorbieren kann. Die Augenpartie bleibt hier ausgespart. Achten Sie deshalb darauf, Halbmasken nicht zu verwenden, wenn die Umgebungsatmosphäre eine Reizung oder Schädigung der Augen verursachen kann.

    Vollmasken

    Vollmasken schützen nicht nur die Atemwege, sondern auch die Augen und bilden somit eine Kombination aus Atem- und Gesichtsschutz. Vollmasken werden bei starker mechanischer Beanspruchung oder Staubentwicklung, bei hoher Rauchentwicklung oder zum Schutz vor Dämpfen bei Reinigungsarbeiten benötigt.


    Gebläseatemschutz für den Arbeitsalltag

    Gebläseatemschutz ist die komfortabelste Form des Atemschutzes. Durch ein Gebläseteil, das auf dem Rücken umgeschnallt wird, wird Umgebungsluft angesaugt und gefiltert. Die gefilterte Luft wird durch einen Schlauch in ein Kopfteil geblasen. Das Kopfteil liegt dabei meist auf der Stirn auf, das Gesicht bleibt dadurch frei.

    Gebläseatemschutzmasken
    Gebläseatemschutzmasken bieten Sicherheit beim Einatmen von Gasen und Dämpfen.

    Die gereinigte Luft (ca. 200 Liter/Minute) fühlt sich auch bei heißer oder sehr verschmutzter Außenluft angenehm an. Je nach gewähltem Filter bietet der Gebläseatemschutz Sicherheit beim Einatmen von wässrigen oder öligen Aerosolen und Partikeln sowie von Gasen und Dämpfen. Wichtig ist dabei, dass mindestens 17 % Sauerstoffgehalt in der Umgebungsluft vorhanden sind. In der freien Natur beträgt der Sauerstoffgehalt ca. 21 %.


    Feinstaubmasken – Atemschutz gegen Staub, Rauch und Nebel

    Feinstaubmasken (Fachbegriff: partikelfiltrierende Halbmasken) schützen vor dem Einatmen von wässrigen oder öligen Aerosolen und Partikeln. Man spricht auch von FFP-Masken, was sich vom englischen „filtering face piece“ ableitet. KörbchenmaskenFaltmasken oder Einwegmasken bieten allerdings keinen Schutz vor Gasen und Dämpfen.

    Filtrierende Halbmasken bestehen meist vollständig aus Vlies mit Gummibändern zur Befestigung am Kopf. Der weiße oder graue Vliesstoff (Maskenkörper) übernimmt dabei die Filterfunktion.

    Feinstaubmasken mit Ventil erleichtern das Atmen. Ein hochwertiges Ausatemventil reduziert die Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung in der Maske. Feinstaubmasken mit Ventil gibt es auch in verschiedenen Schutzklassen. Die dritte Generation der flach faltbaren 3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+Gen3 punktet mit dem 3M™ Cool Flow™ Komfortventil. Dieses öffnet sich 37% leichter als das ursprüngliche 3M™ Cool Flow™ Ventil der zweiten Generation. Dadurch kann 36% mehr Ausatemluft entweichen als beim Vorgängermodell (Wert gilt beispielhaft für FFP3) und der Aufbau von Wärme und Feuchtigkeit in der Maske noch wirksamer reduziert werden.

    Feinstaubmasken
    Feinstaubmasken schützen vor dem Einatmen von wässrigen oder öligen Aerosolen und Partikeln.

    In vier Schritten zum richtigen Atemschutz

    Bei mehr als 100 Atemschutzprodukten in unserem Sortiment ist es nicht immer einfach, das passende Produkt zu finden. Die richtige Bewertung der Gefahrensituation ist dabei essenziell. Filterklassen und -typen erleichtern zudem die Wahl der richtigen Atemschutzmaske.

    1. Gefahren erkennen
      Über alle Branchen hinweg in Industrie, Hoch-, Tief- und Holzbau sowie in Tischlereien können Risiken für die Atemwege auftreten. Es gilt, diese in einem ersten Schritt zu erkennen und dann zu analysieren, ob Arbeiterinnen und Arbeiter gefährlichen Dämpfen und Gasen ausgesetzt sind. Dazu bieten wir auch z.B. Gasmessgeräte an.

    2. Risiken bewerten
      Erstellen Sie eine genaue Analyse der Risiken: Wie wahrscheinlich ist das Eintreten? Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind betroffen? Welche Konsequenzen sind zu erwarten? Indem Sie diese Punkte genau prüfen, können Sie bewerten, wie wichtig die Vermeidung ist und welche Sicherheitsmaßnahmen notwendig sind. Achten Sie dabei nicht nur auf den Schutz der Atemwege, sondern auch auf Schutzausrüstung für Augen, Gesicht, Kopf und Körper.

    3. Die Wahl des richtigen Atemschutzes
      Nach der Risikoanalyse können Sie geeignete Einweg- oder Mehrweg-Atemschutzmasken wählen. Bei Haberkorn finden Sie eine Lösung für praktisch jedes Risiko und Anwendungsgebiet. Wählen Sie zwischen Halb- und Vollmasken, allumfassendem Gebläseatemschutz oder leichten Feinstaubmasken.

    4. Verwendung und Instandhaltung
      Achten Sie im Arbeitsalltag auf die korrekte Verwendung der Atemschutz-PSA. Bei Mehrweg-Atemschutz ist auch die richtige Instandhaltung zu berücksichtigen, um effektiven Atemschutz über längere Zeit zu gewährleisten. Wir helfen Ihnen gerne bei einer Atemschutz-Schulung oder Atemschutzleistungsprüfung und beraten Sie auch vor Ort.

    Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des passenden Atemschutzes. Kontaktieren Sie unsere Expertinnen und Experten, Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater.

    Bernhard Bär

    Einfach da.

    Bernhard Bär
    Sortimentsmanager Arbeitsschutz

    Filterklassen für Partikelfilter und Atemschutzmasken

    Feinstaubmasken sind die am häufigsten ausgewählten Atemschutzprodukte zum Schutz vor Partikeln. Sie sind leicht und bequem und bestehen meist vollständig aus Vlies mit Gummibändern zur Befestigung am Kopf. Doch welche Maske passt zu Ihrem Anwendungsfall?

    Die Filter werden zur besseren Orientierung in drei Schutzstufen eingeteilt:

    • FFP1: kleines Rückhaltevermögen, Gesamtleckage maximal bis zum 4-fachen Grenzwert (z. B. Staub beim Kehren)

    • FFP2: mittleres Rückhaltevermögen, bis zum 10-fachen Grenzwert (z. B. Pilz- und Schimmelsporen)

    • FFP3: großes Rückhaltevermögen, bis zum 30-fachen Grenzwert. Das Vielfache des Grenzwertes darf außerdem das Rückhaltevermögen der Filter nicht überschreiten. (z. B. Arbeiten mit Asbest)

    Arbeitssicherheit

    Anwendung

    Gesamtleckage

    Möglicher Grenzwert

    FFP1

    Schutz vor ungiftigen und nichtfibrogenen Staubpartikeln

    Anwendung, wenn weder giftige noch fibrogener Staub und Aerosole vorhanden sind
    Sie filtern bis zu 80 % der Partikel bis zu einer Größe von 0,6 μm
    Häufige Anwendung im Hochbau, Holzbau, Tischlerei oder Nahrungsmittelindustrie

    maximal 25 %

    4-facher Grenzwert (z.B. Staub beim Kehren)

    FFP2

    Schutz vor festem und flüssigem gesundheitsschädlichen Staubpartikeln, Rauch, Aerosolen und Dämpfen

    Anwendung, wenn sich gesundheitsschädliche und erbgutverändernde Stoffe in der Luft schweben
    Sie filtern bis zu 94 % der in der Atemluft befindlichen Partikel bis zu einer Größe von 0,6 μm
    Häufige Anwendung in der metallverarbeitenden Industrie und Bergbau

    maximal 11 %

    bis zum 10-fachen Grenzwert (z.B. Pilz- und Schimmelsporen)

    FFP3

    Schutz vor stark gesundheitsschädlichen Staubpartikeln, Rauch und Aerosolen

    Anwendung bei giftigen krebserregenden und radioaktiven Partikel in der Atemluft
    Sie filtern bis zu 99 % der Partikel bis zu einer Größe von 0,6 μm
    Häufige Anwendung in der chemischen Industrie

    maximal 5 %

    bis zum 30-fachen Grenzwert (z.B. Arbeiten mit Asbest)


    Filtertypen für Atemschutzgeräte gemäß EN 529

    Bezeichnung

    Farbcode

    geeignet für

    A

    braun

    organische Gase/Dämpfe mit Siedepunkt > 65 ° C

    AX

    braun

    organische Gase/ Dämpfe mit Siedepunkt ≤ 65 °C
    Nur für einmaligen Gebrauch!

    B

    grau

    anorganische Gase/Dämpfe
    außer CO

    Hg-P3

    rot-weiß

    Quecksilber
    Maximale Haltezeit 50 Stunden!

    E

    gelb

    Schwefeldioxid und andere saure Gase/Dämpfe

    K

    grün

    Ammoniak

    NO-P3

    blau-weiß

    Nitrose Gase
    Nur für einmaligen Gebrauch!

    Sind mehrere Gase/Dämpfe gleichzeitig vorhanden, gegen die verschiedene Gasfiltertypen zu verwenden sind, müssen Multitypgasfilter (z. B. ABEK) eingesetzt werden. Bei unklaren Situationen sollte auf jeden Fall ein ABEK-Filter verwendet werden. Kombinationsfilter schützen zudem gleichzeitig gegen die jeweiligen Gase und Partikel.

    Mehr Informationen finden Sie in der Auswahlhilfe für Halb- und Vollmasken sowie Gebläseatemschutz. Hier geht’s zur Auswahlhilfe.