Menu

329 Ergebnisse für „Sensoren“

Was ist die XCell-Sensortechnologie bei Gasmessgeräten? FAQ

MSA hat eine eigene katalytische und elektrochemische XCell-Sensorreihe entwickelt. XCell-Sensoren wurden speziell für Anwendungen im Bereich der Arbeitssicherheit entwickelt und gehören unter allen verfügbaren Sensoren zu den robustesten. Viele ihrer Vorteile beruhen auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung erstklassiger Sensoren und auf der Einbindung einer eigens entwickelten anwendungsspezifischen integrierten Schaltung (ASIC) zur Steuerung der XCell-Sensoren.

Wie kann überprüft werden, ob das tragbare Gasmessgerät querempfindlich gegenüber anderen Gasen ist? FAQ

Querempfindlichkeit ist das Ansprechen des Sensors auf andere Gase neben dem eigentlichen Messgas. (...) Einige Wechselwirkungen bestehen jedoch weiter – sie variieren je nach Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, Alter des Sensors, bisheriger Gaseinwirkung oder auch einfach von Sensor zu Sensor. Die Querempfindlichkeiten sind immer in den technischen Beschreibungen des Sensors aufgeführt.

Welche Sensortechnologie wird in tragbaren MSA-Gasmessgeräten verwendet? FAQ

Zu den meistverwendeten tragbaren Messgeräten gehören: katalytischer Sensor für brennbare Gase Infrarot für brennbare Gase und CO2 elektrochemischer Sensor für die Erkennung toxischer Gase elektrochemischer Sensor für die Sauerstoffüberwachung XCell-Sensoren

Worin besteht der Unterschied zwischen einem pumpgetriebenen tragbaren Gasmessgerät und einem Diffusions-Gasmessgerät? FAQ

Ein Gasmessgerät kann nur Gase erkennen, die in Kontakt mit einem Sensor, mit mehreren Sensoren oder nur in Kontakt mit Sensoren kommen. Beim Diffusionsgerät gelangen Gase durch Öffnungen im Gehäuse des Messgeräts zum Sensor. Beim Messgerät mit integrierter Pumpe (oder beim Diffusionsgerät mit Pumpensonde) können Gase auch aus größerer Entfernung angesaugt und so den Sensoren zugeführt werden.

Durchfluss- und Drucksensoren von Festo Ratgeber

Sensorik leistet hier einen wichtigen Beitrag: Druckluft- bzw. Drucksensoren helfen Ihnen, die Produktivität Ihrer Maschinen immer im Blick zu haben und damit reibungslose Prozesse zu garantieren. Die neuen Sensoren von Festo sind echte Alleskönner. Durchfluss- und Drucksensoren von Festo – Highlights Drucksensor SPAN Festo zum Produkt Drucksensor SPAN Dank der intuitiv geführten Umschaltmöglichkeiten der elektrischen Ausgänge – PNP/NPN, Öffner/Schließer, Strom-/Spannungsausgang – sowie der kompakten Bauform von 30 x 30 mm und der vielen Varianten ist dieser Sensor absolut vielseitig anwendbar und eignet sich für verschiedenste Einsatzgebiete. (...) Damit ermöglichen die IO-Link®-Sensoren einen stetigen Fluss an Informationen und bilden die Basis für ein optimales Anlagen-Management, bessere Prozesskontrolle und reduzierte Stillstandzeiten durch Kabelbrüche und Ähnliches.

Was ist der Messbereich bei tragbaren Gasmessgeräten? FAQ

Der Messbereich ist abhängig vom Sensor und von der Aufgabe des Gasmessgerätes. Sensoren, die vor brennbaren Gasen warnen, reichen in der Regel von 0 % bis 100 % der unteren Explosionsgrenze eines Gases wie Methan. Sensoren für toxische Gase decken einen für die Arbeitssicherheit maßgeblichen Bereich ab, z.

Welche Gasmesstechnik bzw. Sensortechnik eignet sich für welche Anwendung? FAQ

Ist die Gasgruppe bestimmt, muss die für die bestehende Gefahr geeignete Mess- und Sensortechnik gewählt werden: brennbare oder entzündbare Gase – im Allgemeinen gemessen als 0–100 % der UEG mit katalytischen Sensoren für brennbare Gase, die für eine einwandfreie Funktion mindestens 10 Vol.-% Sauerstoff benötigen. (...) Sauerstoffmangel und Sauerstoffanreicherung werden durch elektrochemische Sensoren überwacht. (...) Derzeit werden wegen ihrer sehr langen Nutzungsdauer elektrochemische Sauerstoffsensoren mit verbrauchsfreier Reaktion bevorzugt.

Wie funktioniert ein Infrarot-Thermometer? FAQ

Der Infrarot-Temperatursensor sendet einen Laser aus, der die Strahlungswärme, der Objekte in der Optik des Thermometers in elektrische Energie umwandelt.

Stars der Pneumatik Ratgeber

Dabei konzentriert sich Festo auf Zylinder und Antriebe, Ventile und Ventilinseln, Sensoren und Zubehörteile, pneumatische Verbindungstechnik sowie individuell zusammenstellbare Wartungseinheiten. (...) Filterregler: Filterfunktion und Reglerfunktion in einem Gerät Standardregler mit verschiedenen Druckregelbereichen Einschaltventile zum Einschalten und Entlüften, Druckaufbauventile für verzögerten Druckaufbau  Mehr zu den Reglern und Filterreglern MS2 Alle Produkte und Zubehör für die Druckluftaufbereitung Gerade Steckverschraubung QSM-I-R mit AG und Innensechskant, runder Lösering Festo zum Produkt Gerade Steckverbindung QSM Festo zum Produkt Schläuche und Verbindungen Für sichere Verbindungen und zur einfachen Installation: Schläuche und Verbindungen von Festo sind langlebig und zuverlässig. pneumatische Verbindungen für verschiedene Arbeitsumgebungen Verschraubungen und Verbindungselemente für Leistungen Steckverschraubungen in L-Form, T-Form, X-Form und Y-Form Alle Produkte für die pneumatische Verbindungstechnik Näherungsschalter SMT-8 Festo zum Produkt Drucksensor SDE5 Festo zum Produkt Sensoren und Zubehör Ganz einfach einer für alles: Der Zylinderschalter von Festo passt für alle Antriebe mit T-Nut. Näherungsschalter speziell optimiert auf die Antriebe von Festo: frei konfigurierbar oder für Sonderapplikationen, zum Beispiel für Ex-Schutz Drucksensoren für die Kontrolle Ihrer Druckwerte Kabelbaukasten NEBU zur Verbindung der Sensoren mit den Auswertungseinheiten Mehr zum Durchfluss- und Drucksensoren von Fetso Alle Standardsensoren und Zubehör Der Haberkorn Experte Georg Kirschner Sortimentsmanager Festo Pneumatik Der Haberkorn Experte Georg Kirschner Sortimentsmanager Festo Pneumatik „Mit den Festo Stars der Pneumatik bieten wir ein umfassendes Sortiment, mit dem alle Bereiche der Drucklufttechnik von der Aufbereitung über die Verteilung bis zur Anwendung perfekt abgedeckt werden.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center TUBE - Das Magazin für Fluidtechnik Jetzt anzeigen Übersicht Seminarplan Festo 2022 Jetzt anzeigen Zum Download Center

Riemenspannung messen Ratgeber

Halten Sie dazu den Sensor des Messgerätes zwischen zwei Riemenscheiben in geringem Abstand über den Riemen und bringen Sie dann den Riemen in Schwingung – am besten schlagen Sie den Riemen dazu leicht mit einem Finger an. Die dadurch erzeugte Schwingung des Riemens wird vom Sensor erfasst und am Display in Hz angezeigt.

Haberkorn ist offizieller Festo-Partner Ratgeber

Haberkorn hat über 5.000 Standard-Komponenten des Automatisierungsspezialisten Festo im Sortiment, etwa Verbindungselemente, Ventile, Pneumatische Antriebe, Antriebe, Sensoren sowie Komponenten zur Druckluftaufbereitung.

Wie muss ein tragbares Gasmessgerät gewartet werden? FAQ

Wenn ein XCell-Sensor das Ende seiner Lebensdauer anzeigt, muss der Austausch geplant werden.

Wie wird ein Gasmessgerät kalibriert? FAQ

Diese Art der Kalibrierung kann auch mit Methan durchgeführt werden, das aber an einem katalytischen Sensor nur schwer verbrennt, da es eine höhere Temperatur der Sensorperle und mehr Katalysator benötigt als die meisten anderen brennbaren Gase.

Wie wird das richtige tragbare Gasmessgerät ausgewählt, wenn die Gefahren im Betrieb bekannt sind? FAQ

Je nach Anwendungen, Finanzrahmen oder internen Vorschriften können verschiedene Auswahlkriterien gelten, jedoch sollten bei der Wahl des Gasmessgeräts in der Regel folgende Punkte berücksichtigt werden: Ansprechgeschwindigkeit des Sensors, in der Regel ausgedrückt als T90-Zeit. Genauigkeit der Sensoren und Stabilität im Zeitverlauf Robustheit und Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen Garantie auf das gesamte Gerät ohne Ausschlüsse Zusätzliche Alarmfunktionen außer visuell, optisch und vibrierend Wartungsfreundlichkeit und Gesamtbetriebskosten Kompatibilität mit Verwaltungssoftware und deren Verfügbarkeit

Pneumatik Ratgeber

Zum Katalog "Produkte für die Fabrik- und Prozessautomation" Drucksensor SPAN Festo zum Produkt Durchfluss- und Drucksensoren von Festo Sensorik leistet einen wichtigen Beitrag, wenn es um die optimale Nutzung von Ressourcen geht. (...) Drucksensoren helfen Ihnen, die Produktivität Ihrer Maschinen immer im Blick zu haben und damit reibungslose Prozesse zu garantieren. Die neuen Durchfluss- und Drucksensoren von Festo sind echte Alleskönner. 

Füllstandsensor H-Level Services

Füllstandsensor H-Level im Detail So funktioniert die Füllstandmessung mit dem H-Level Mit dem Füllstandsensor H-Level bieten wir Ihnen ein Messmodul, das den Pegelstand in den Tanks täglich erfasst. (...) Sehen Sie alle Funktionen und Vorteile vom H-Level Füllstandsensor auch im Video. (...) Sie finden alle Informationen zum Füllstandsensor H-Level auch in unserer Broschüre .

Zuverlässige Füllstandmessung mit dem H-Level Füllstandsensor Produktservices

Mit dem H-Level Füllstandsensor bieten wir Ihnen ein Messmodul, das den Pegelstand in den Tanks täglich erfasst. (...) Verschaffen Sie sich selbst einen Eindruck der Vorteile und Funktionen des H-Level Füllstandsensors im Video. (...) Sie finden alle Informationen zum Füllstandsensor H-Level auch in unserer Broschüre.

Wie beeinflusst ein Nullpunktfehler die Genauigkeit von Drucksensoren? FAQ

Wenn ein Nullpunktfehler auftritt, ändert sich aufgrund einer parallelen Verschiebung der Kennlinie das Messergebnis.

Baustellenkameras bei Haberkorn Ratgeber

Der Haupt-PIR-Sensor hat einen Registrierungswinkel von 60 Grad. Tagesaufnahmen sind in Farbe, während nächtliche Aufnahmen dank der zwei High-Power-94-nm-Black-LEDs in Schwarz-Weiß erfolgen.

Was bedeutet „Schutz vor Spritzern geschmolzenen Metalls “ bei Hitzeschutzhandschuhen nach EN 407? FAQ

Dafür werden vier Prüfmuster an unterschiedlichen Stellen des Handschuhs entnommen und vor einen Sensor gestellt.

1-20 von 54 Inhalten