Menu

1.756 Ergebnisse für „Schraube verzinkt“

Was gibt es bei Schrauben mit verzinkter Oberfläche zu beachten? FAQ

Bei Schrauben mit verzinkter Oberfläche besteht ab einer Schraubenfestigkeit von 10.9 die Gefahr von Wasserstoffversprödung. Dabei diffundiert der im Oberflächenbad enthaltene Wasserstoff in das Werkstoff-Gefüge der Schraube.

Warum sind Trockenbauschrauben schwarz phosphatiert? FAQ

Verzinkte Schrauben sind mit Spachtelmasse meist unverträglich, da sie rosten können. Aus diesem Grund kommen im Trockenbau phosphatierte bzw. vernickelte Schrauben zum Einsatz.

Die unterschiedlichen Schraubenoberflächen und Schraubenbeschichtungen Ratgeber

Schrauben verzinkt Galvanisch verzinkte Oberflächen werden im Bereich der Verbindungselemente am häufigsten eingesetzt. (...) Die Schichtstärken sind mit galvanisch verzinkten Schrauben (5 bis 15 µm) vergleichbar. (...) Diese Variante kommt daher als Alternative zu verzinkten oder feuerverzinkten Schrauben zum Einsatz.

Varianten und richtige Auswahl von Muttern Ratgeber

Das heißt, dass zu einer metrischen Schraube auch eine metrische Mutter verwendet wird. (...) Wird also beispielsweise eine verzinkte Stahlschraube der Festigkeitsklasse 8.8 verwendet, so muss auch die Mutter aus Stahl sein, über eine verzinkte Oberfläche verfügen und der Festigkeitsklasse 8 entsprechen. (...) In der Regel ist die Mutter günstiger zu wechseln als die Schraube.

Hohlprofilbefestigung Hollo-Bolt® Ratgeber

Eine Alternative zu herkömmlichen Schweiß- oder Schraubverbindungen bietet der Hollo-Bolt®. (...) Die Dübel werden mit Sechskantschrauben geliefert. Je nach Anforderung an den Korrosionsschutz reicht die Palette von der verzinkten (JS500) über die feuerverzinkte bis zur Edelstahlausführung.Spreizdübel mit Sechskantschraube für Verbindungen an Hohlprofilen. Soll die Verschraubung aus optischen Gründen flächenbündig sein oder nur einen minimalen sichtbaren Überstand haben, gibt es auch die Ausführung mit Senkkopfschrauben.Spreizdübel mit Senkkopfschraube für flächenbündige Verschraubung.

Die verschiedenen Oberflächen von Muttern und ihre Einsatzzwecke Ratgeber

Für gewöhnliche Einsätze werden meist verzinkte Stahlmuttern verwendet. Die benötigte Oberfläche bzw. das ideale Material der Mutter sind abhängig vom Verwendungszweck des verschraubten Bauteils. Für den Einsatz ohne starke Bewitterung oder andere korrosionsfördernde Einflüsse reichen in der Regel verzinkte Stahlmuttern aus.

Qualitative Verbindungselementen und Schrauben Ratgeber

Bei den VermoTec-Schrauben finden Sie garantiert genau die Ausführung, die Sie für Ihre Anwendung benötigen. (...) Leichteres Versenken, sogar in Astholz durch 6 schräg angeordnete Unterkpffräsrippen Gleitbeschichtung mit Korrosionsschutz für leichteres Eindrehen und extra langen Schutz vor Korrosion Abgestimmte Optik blau bzw. weiß verzinkt mit farblicher Abstimmung auf andere Verbindungsmittel Leichteres Eindrehen bis zum Schluss durch Reibteil am Übergang Gewinde-Schaft Anwendungsgerechte Gewindelängen für Stirnholzverschraubung und OSB-Befestigung Schnell, aber schonend. (...) Mehr Biss beim Ansetzen durch ausgewalztes Gewinde bis zur SpitzeSo ist eine VermoTec-Schraube aufgebaut.

Absperrpfosten für jeden Einsatzzweck Ratgeber

Ein Großteil der Absperrpfosten werden im Boden fest verankert indem sie einbetoniert oder angeschraubt werden. (...) Die Pfosten gibt es in runder oder eckiger Ausführung, in verzinkt oder rot/weiß lackiert.

Schraubensicherungen und Gewindesicherungen Ratgeber

Schraubensicherungen und Gewindesicherungen – Highlights Das sollten Sie beachten Bei der Schraubensicherung ist immer das Einsatzgebiet zu berücksichtigen und danach die richtige Auswahl zu treffen! (...) Diese Sicherungselemente beugen den Setz- und Relaxationsverlusten in der Schraubverbindung vor. (...) Tellerfedern DIN2093 im Online-Shop Spannscheiben DIN6796 im Online-Shop Sortimentskoffer Sicherungsmuttern, DIN 985, Stahl, verzinkt zum Produkt Sicherungsmuttern DIN 985, Edelstahl A4 zum Produkt Verliersicherungen Bei den Verliersicherungen kommt nach dem anfänglichen Lösen diese Löse-Bewegung zum Stillstand, wenn das weitere Losdrehmoment gleich dem Klemmmoment im Gewinde ist.

Herstellung von Hydraulikschlauchgarnituren – große Auswahl und höchste Qualität an Hydraulikschlauchgarnituren Produktservices

Mehr als 1.500 verschiedene Armaturen aus Edelstahl, verzinktem Stahl und Zink-Nickel garantieren eine hohe Verfügbarkeit. (...) Zitat „Durch unsere große Auswahl an Schläuchen und Armaturen sind wir der ideale Partner, wenn es um Hydraulikschlauchleitungen geht.“ – Gerhard Plasser, Sortimentsmanager Hydraulikschläuche und Hydraulikverschraubungen

1-10 von 10 Inhalten