Eine Alternative mit vergleichbaren Eigenschaften, aber ohne die Gefahr von Sprödbruch sind Schrauben mit Zink-Lamellen-Beschichtung. Schrauben feuerverzinkt Beim Feuerverzinken wird ein metallischer Zinküberzug über das Verbindungselement gelegt. (...) Schrauben mit Zink-Lamellen-Beschichtung Zink-Lamellen-Beschichtungen sind Überzüge aus Zink- und Aluminiumlamellen.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/schrauben#topic5478
Die benötigte Oberfläche bzw. das ideale Material der Mutter sind abhängig vom Verwendungszweck des verschraubten Bauteils. (...) Muttern mit Feuerverzinkung oder Muttern mit Zink-Lamellen-Beschichtung sind für diesen Einsatz ideal geeignet. Bei feuerverzinkten Muttern ist zu beachten, dass aufgrund des Herstellprozesses die Mutterngewinde immer blank sind, da das Gewinde erst nach dem Beschichtungsprozess geschnitten wird – der Korrosionsschutz ist somit erst im verschraubten Zustand gewährleistet.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/muttern#topic8574
Bei Schrauben mit verzinkter Oberfläche besteht ab einer Schraubenfestigkeit von 10.9 die Gefahr von Wasserstoffversprödung. Dabei diffundiert der im Oberflächenbad enthaltene Wasserstoff in das Werkstoff-Gefüge der Schraube. (...) Abhilfe wird durch die Änderung der Oberflächenbeschichtung zu Zinklamellen-Beschichtung geschaffen.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/schrauben#faqs2019
Eine Alternative zu herkömmlichen Schweiß- oder Schraubverbindungen bietet der Hollo-Bolt®. (...) Die Dübel werden mit Sechskantschrauben geliefert. Je nach Anforderung an den Korrosionsschutz reicht die Palette von der verzinkten (JS500) über die feuerverzinkte bis zur Edelstahlausführung.Spreizdübel mit Sechskantschraube für Verbindungen an Hohlprofilen. Soll die Verschraubung aus optischen Gründen flächenbündig sein oder nur einen minimalen sichtbaren Überstand haben, gibt es auch die Ausführung mit Senkkopfschrauben.Spreizdübel mit Senkkopfschraube für flächenbündige Verschraubung.
https://www.haberkorn.com/lindapter#topic5145
Das heißt, dass zu einer metrischen Schraube auch eine metrische Mutter verwendet wird. (...) Wird also beispielsweise eine verzinkte Stahlschraube der Festigkeitsklasse 8.8 verwendet, so muss auch die Mutter aus Stahl sein, über eine verzinkte Oberfläche verfügen und der Festigkeitsklasse 8 entsprechen. (...) In der Regel ist die Mutter günstiger zu wechseln als die Schraube.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/muttern#topic8571
Bei den VermoTec-Schrauben finden Sie garantiert genau die Ausführung, die Sie für Ihre Anwendung benötigen. (...) Leichteres Versenken, sogar in Astholz durch 6 schräg angeordnete Unterkpffräsrippen Gleitbeschichtung mit Korrosionsschutz für leichteres Eindrehen und extra langen Schutz vor Korrosion Abgestimmte Optik blau bzw. weiß verzinkt mit farblicher Abstimmung auf andere Verbindungsmittel Leichteres Eindrehen bis zum Schluss durch Reibteil am Übergang Gewinde-Schaft Anwendungsgerechte Gewindelängen für Stirnholzverschraubung und OSB-Befestigung Schnell, aber schonend. (...) Mehr Biss beim Ansetzen durch ausgewalztes Gewinde bis zur SpitzeSo ist eine VermoTec-Schraube aufgebaut.
https://www.haberkorn.com/h-plus-haberkorn-markenqualitaet#topic14496
Schraubensicherungen und Gewindesicherungen – Highlights Das sollten Sie beachten Bei der Schraubensicherung ist immer das Einsatzgebiet zu berücksichtigen und danach die richtige Auswahl zu treffen! (...) Muttern mit Klemmteil DIN980 im Online-Shop Muttern mit Klemmteil DIN982 im Online-Shop Muttern mit Klemmteil DIN985 im Online-Shop Sicherungs-Hutmuttern mit Klemmteil DIN986 im Online-Shop Gewindefurchende Schrauben DIN7500 im Online-Shop Keilsicherungsscheiben SC, Stahl, zinklamellen zum Produkt Schraubensicherung 1K, LOCTITE® 932, niedrigfest zum Produkt Schraubensicherung 1K, LOCTITE® 262, mittel-/hochfest zum Produkt Losdrehsicherungen Zu den Losdrehsicherungen zählen jene Sicherungselemente bei denen nach anfänglichem Lösen eine Mindest-Restvorspannkraft von min. 80% in der Schraubverbindung erhalten bleibt. (...) Spannscheiben mit Verzahnungen auf den Kontaktflächen zum Bauteil oder der Schrauben/Mutter Chemische Schraubensicherungen Mikroverkapselte Klebstoffe Flanschmuttern DIN6923 im Online-Shop Sicherungsscheiben im Online-Shop Keilsicherungsscheiben im Online-Shop Chemische Schraubsicherungen im Online-Shop Keilsicherungsfederscheiben NLX, Stahl, zinklamellen zum Produkt Losdrehsicherungen mit Setzkompensation Zu diesen Sicherungen zählen jene Sicherungselemente bei denen eine Mindest-Klemmkraft von min. 80% in der Schraubverbindung erhalten bleibt und Setzerscheinungen durch eine Federwirkung der Scheiben zusätzlich abgefangen werden.
https://www.haberkorn.com/produkte/verbindungselemente-schrauben/schraubensicherungen-und-gewindesicherungen
Verbindungselemente und Schrauben – Highlights Sechskantschrauben EN 14399-4, Stahl 10.9, feuerverzinkt zum Produkt Verbindungselemente im Stahl- und Metallbau Mit der Stahlbauverordnung EN 1090-2 werden Verbindungselemente in folgende Verbindungsarten unterteilt. (...) Mit einer passenden Schraubensicherung bzw. Gewindesicherung kann diese Gefahr gebannt werden. (...) Erfahren Sie mehr zu sicheren Schraubverbindungen H-Plus – Vorteile der Haberkorn Eigenmarke Bei Holzbauschrauben und Holzbau-Verbindungselementen kommt es oft darauf an, gute Qualität zu einem günstigen Preis zu bekommen.
https://www.haberkorn.com/produkte/verbindungselemente-schrauben
„nicht vorgespannte Garnituren“ gemäß DIN EN 15048 „vorgespannte Garnituren“ gemäß DIN EN 14399 Vorgespannte Schraubenverbindungen Bei vorgespannten Schraubenverbindungen handelt es sich immer um eine Garnitur bestehend aus: einer Schraube nach EN 14399-4 einer Mutter nach EN 14399-4 zwei Scheiben nach EN 14399-6 Dabei ist beim Zusammenbau darauf zu achten, dass die Fasen der Scheiben immer nach außen (Richtung Schraubenkopf bzw. (...) In der Norm EN 14399-4 sind die Abmessungen für Schrauben und Muttern von M12 bis M36 festgelegt. (...) Keilsicherungsscheiben SC, Stahl, zinklamellen zum Produkt Dynamisch beanspruchte Bauteile Wenn in der Stahlkonstruktion dynamische Bewegungen auftreten und die Verbindung gegen spontanes Loslösen gesichert werden muss, haben wir eine Lösung für Sie parat.
https://www.haberkorn.com/produkte/verbindungselemente-schrauben/stahlbau-norm-en-1090-2
Zwei Profis in Sachen Hydraulik – STAUFF und Haberkorn – Highlights Schneidring D, STAUFF zum Produkt STAUFF Hydraulik-Verschraubungen STAUFF setzt bei der Verarbeitung der Rohrverschraubungen aus Stahl konsequent auf die bewährte STAUFF Zink-Nickel-Oberfläche. (...) Metrische Rohrverschraubung nach DIN 2353 im Online-Shop Flansch nach ISO 6162-1 und 6162-2 im Online-Shop STAUFF Kupplungen Die hohe Qualität der Kupplungen von STAUFF ist das Ergebnis von ständiger Produktpflege, bei der auch die Erfahrungen und Feedbacks der Anwender immer berücksichtigt werden, sowie des hohen Fertigungsstandards. (...) Messkupplungen im Online-Shop Messschläuche im Online-Shop Der Haberkorn Experte Gerhard Plasser Sortimentsmanager Hydraulikschläuche und -verschraubungen Der Haberkorn Experte Gerhard Plasser Sortimentsmanager Hydraulikschläuche und -verschraubungen „Mit den hochwertigen Produkten von STAUFF machen Sie in jedem Fall alles richtig.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Einfach meisterhaft - Hydrauliksysteme und -komponenten Jetzt anzeigen Betriebsanleitung Hydraulik-Schlauchleitungen Jetzt anzeigen Zum Download Center
https://www.haberkorn.com/produkte/hydraulikschlaeuche-hydraulikverschraubungen/zwei-profis-in-sachen-hydraulik-stauff-und-haberkorn