Menu

245 Ergebnisse für „Anker“

Die Arten von Ankern Ratgeber

Generell wird unterschieden in Bolzenanker und Stahlanker sowie in Einschlaganker. (...) Einschlaganker sind im Vergleich zu Bolzen- und Stahlankern kostengünstiger. (...) Nichtsdestotrotz stehen Einschlaganker nicht für weniger Sicherheit als Bolzenanker oder Stahlanker.

Ankermaterial für einseitige Schalungen Ratgeber

Der Ankerstab wird nun auf einer Seite im Felsanker und auf der anderen Seite an der Schalung befestigt. Bei einseitigen Schalungen ist auch die Verankerung im Boden bspw. mithilfe von Wellenankern notwendig. Einsatz und Aufbau von Wellenankern und Hakenankern

Der richtige Einbau von Felsankern Ratgeber

Felsanker sind eine Art Dübel, nämlich Spreizdübel. Die Ankerstange wird ganz in den Felsanker geschraubt (ein, zwei Gewindegänge sollten überstehen), beides wird danach mit dem Felsanker voraus in das bereits vorgebohrte Loch in der Bestandsmauer geschoben. (...) Mithilfe eines Rohres, das über die Ankerstange geschoben wird, werden die Aluminiumschalen stabilisiert, während der Gewindekonus mithilfe des Ankerrohrs so weit herausgezogen wird, bis die Aluminiumschalen auseinandertreiben und sich im Bohrloch festkrallen. (...) Zum Befestigen einer einseitigen Schalung sollten bei einem Bohrloch von Ø 34–37 mm folgende Bohrlochtiefen eingehalten werden: mindestens 0,20 m für die Verankerung in Beton mindestens 2,00 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 2,0 kN/cm² mindestens 2,50 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 1,5 kN/cm² mindestens 3,00 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 0,0 kN/cm²Einsatz und Aufbau von Felsankern

Aufgabe und Funktionsweise von Schalungsankern Ratgeber

Schalungsanker bzw. Ankersysteme bestehen aus mehreren Komponenten: dem Ankerstab, der durch die Schalungen und den Beton hindurchragt, aus Muttern wie Flügelmuttern oder Flanschmuttern, die den Ankerstab auf den Außenseiten der Schalung sichern, und, wenn diese benötigt werden, aus Rohrspreizen. (...) Die Rohrspreize wird um die Ankerstange gelegt und verbleibt im Bauwerk, die Ankerstange kann herausgezogen werden. (...) Bei Haberkorn finden Sie Ankertechnik, die eine solche Verbindung ermöglicht.Einsatz und Aufbau von Schalungsankern

Schalungstechnik für alle Schalungsaufgaben Ratgeber

Ankertechnik gelangt vor allem im Hoch- und Tiefbau und im Ingenieurbau zur Anwendung. Das Ankermaterial dient dabei einerseits als Abstandhalter, es gibt also Form und Dicke des Bauteils an, und andererseits zur Verbindung und Verankerung von Betonschalungen und Gerüsten sowie vereinzelt auch zur Verankerung im Boden.

Zugelassene Anker zur festen Verankerung Ratgeber

Wenn es darum geht, schwerere Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton zu befestigen, kommt der Anker zum Zug. Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale bei Ankern sind neben dem Material die Kopfform und die Antriebsart. Die Belastungsfähigkeit hängt natürlich von der Größe und dem Umfang des Ankers ab.

Verankerungslösungen für schwere Lasten Ratgeber

Schwere Anbauteile oder tragende Konstruktionen in Beton brauchen die richtige Verankerung und ein höchstes Maß an Tragfähigkeit und Sicherheit. (...) Der aus rostfreiem Stahl gefertigte Bolzenanker FBZ GS ist ideal für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen im Außenbereich und kommt in gerissenem Beton zum Einsatz. Vorteile von Schwerlastankern hohe Lastaufnahmefähigkeit mehr Flexibilität durch verschiedene Setztiefen überstehende Einschlagzapfen schützen das Gewinde einfache Montage

Wie oft kann ein Felsanker verwendet werden? FAQ

Ein Felsanker kann nur einmal verwendet werden. Lediglich der Ankerstab kann nach Abschluss der Arbeiten wiedergewonnen werden.

Das Einmaleins der Holzverbinder Ratgeber

Sie werden zur Verankerung von Holzbauteilen im niederen Lastbereich und als konstruktive Anschlüsse verwendet. (...) Der Pfettenanker dient der Zugverankerung von einander kreuzenden Hölzern und der Aufnahme horizontaler Kräfte. (...) Pfettenanker bestehen meist aus feuerverzinktem Stahl. Pfostenträger dienen allesamt der stabilen Verankerung von Holzbalken im Erdreich.

Pfostenträger von Pitzl Ratgeber

Pfostenträger, auch als Betonanker, Pfostenschuh, Stützenfuß oder Pfostenanker bezeichnet, bilden das Fundament eines Bauprojektes und tragen somit die gesamte Last.

Gibt es Ankerstäbe größer als D15? FAQ
Was ist ein Ankernagel? FAQ

Ein Ankernagel (auch Ring- oder Rillennagel genannt) hat einen mit Querrillen profilierten Schaft und daher wesentlich bessere Auszugswerte als normale Stifte.

Spannstellen geeignet für wasserundurchlässige Bauteile (weiße Wanne – WU-Beton) Ratgeber

Mauerstärken werden zur Sicherung der Wanddicke bei Betonwänden unter Verwendung von wiedergewinnbaren Spannankern benutzt.

In jedem Fall fest verankert Ratgeber

Dübel, Anker und Mörtel inklusive der dazugehörigen Werkzeuge sowie Zubehör für die Verarbeitung wie Auspresspistolen, Ausbläser oder Kleb- und Dichtstoffe: Bei Haberkorn gibt es alles aus einer Hand.

Auf die richtige Verbindung kommt’s an Ratgeber

Qualitativ hochwertige Holzverbinder von A wie Ankerdübel über S wie Stützenfuß bis Z wie Zuglaschen gibt es bei Haberkorn aus einer Hand.

Wodurch unterscheiden sich Betonanker, Betonhülse und Gewindehülse? FAQ

unser Betonanker Uni – Zugkraft bis zu 90 kN nach 5 Tagen unsere Betonhülse Uni – Zugkraft bis zu 28 kN unsere Gewindehülse – Zugkraft bis zu 40 kN   ACHTUNG: Die Zugkräfte hängen auch von der Betongüte ab.

fischer – für jede Wand den passenden Dübel Ratgeber

Sollen Lasten ab 150 kg gehalten werden, ist eine Schwerlastverankerung empfehlenswert. (...) Um die Anforderungen einer Porenbetonwand zu erfüllen, eignen sich Porenbetonanker, Gasbetondübel oder der klassische fischer-Dübel. (...) Nur so kann ein entsprechend langer Befestigungsanker gewählt werden, der sich tief genug in die Dämmung einschraubt.

Allgemeines zu Sicherungsringen Ratgeber

Bei Sicherungsringen für Bohrungen wird der Ring in der Bohrung mittels einer Nut verankert.

Fugenbänder für Dehnungsfugen Ratgeber

Dehn- und Dichtteile sind meistens durch Verankerungsrippen getrennt.

Baustellentüren für mehr Sicherheit Ratgeber

So kann in wenigen Minuten eine Tür aufgebaut werden, die nicht in der Mauer verankert werden muss.

1-20 von 39 Inhalten