Die üblichen verwendeten Winkel sind 60 Grad für das Entgraten, 75 Grad für Nieten, 90 Grad für metrische Senkkopfschrauben und 120 Grad für Blechnieten. (...) Versenker/Aufsteckerversenker Im Hohlbereich gibt es für Senkkopfschrauben entsprechende Produkte. (...) Forstnerbohrer/Kunstbohrer Für das Versenken von Zylinderschrauben, Sechskantschrauben und Muttern wird in Holz und Kunststoff ein Forstnerbohrer oder Kunstbohrer eingesetzt.
https://www.haberkorn.com/werkzeuge-maschinen/zerspanung/senker#topic10953
Die Amba Presse im Entstehungsprozess von Schmid Schrauben Schmid Schrauben hat die technischen Anlagen, um Schrauben als Sonderanfertigung oder Sonderlösung zu fertigen. (...) In der Walzstraße wird nun das Gewinde der Schraube gefertigt - bei einem Durchmesser von drei bis 27 mm ist eine Länge von bis zu 1.500 mm möglich. (...) Fertig ist die Schraube!
https://www.haberkorn.com/schmid-schrauben#topic15663
„nicht planmäßig vorgespannte Garnituren“; SB – Garnituren nach EN 15048 „planmäßig vorgespannte Garnituren“; HV – Garnituren nach EN 14399 Was es zu beachten gibt, haben wir für Sie auf unserer Landingpage zusammengestellt. weiter Zum Online-Shop Zur Info-Broschüre Schraubensicherungen und Gewindesicherungen Diverse Einflüsse können bei Schraubverbindungen ein Lockern oder sogar Lösen der Schraubverbindung zur Folge haben. Mit einer passenden Schraubensicherung bzw. Gewindesicherung kann diese Gefahr gebannt werden. (...) Erfahren Sie mehr zu sicheren Schraubverbindungen H-Plus – Vorteile der Haberkorn Eigenmarke Bei Holzbauschrauben und Holzbau-Verbindungselementen kommt es oft darauf an, gute Qualität zu einem günstigen Preis zu bekommen.
https://www.haberkorn.com/produkte/verbindungselemente-schrauben
Die benötigte Oberfläche bzw. das ideale Material der Mutter sind abhängig vom Verwendungszweck des verschraubten Bauteils. (...) Bei feuerverzinkten Muttern ist zu beachten, dass aufgrund des Herstellprozesses die Mutterngewinde immer blank sind, da das Gewinde erst nach dem Beschichtungsprozess geschnitten wird – der Korrosionsschutz ist somit erst im verschraubten Zustand gewährleistet.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/muttern#topic8574
Die geometrische Form des Sechskants und das ideale Verhältnis von Durchmesser zu Mutternhöhe garantieren eine richtig dimensionierte Schraubverbindung. Der Sechskant bietet zudem die optimale Angriffsfläche, um das berechnete Drehmoment auf die Schraube aufzubringen. (...) Um vorstehende Schraubengewinde abzudecken oder eine schönere, geschlossene Optik zu erzielen, kommen Hutmuttern nach DIN 1587 oder DIN 917 zum Einsatz.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/muttern/sechskantmuttern#topic13533
Eingesetzt werden diese Sicherungen dann, wenn es in erster Linie darum geht, die Festigkeit der Schraube sicherzustellen. Würde ein etwaiges Lösen der Schraube keinen größeren Schaden verursachen, können diese Sicherungen gut eingesetzt werden. Muttern mit Klemmteil DIN 980 Muttern mit Klemmteil DIN 982 Muttern mit Klemmteil DIN 985 Sicherungshut-Muttern mit Klemmteil DIN 986 gewindefurchende Schrauben DIN 7500 Setzsicherungen Ist eine Schraubverbindung dem Einfluss von Vibration ausgesetzt, geht die Vorspannkraft zur Gänze verloren und führt zu einem selbsttätigen Losdrehen der Schraubverbindung.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/scheiben-sicherungselemente#topic5526
Der Schraubenanzug mittels Drehmoment oder Drehwinkel stellt sicher, dass eine hohe Qualität der Verschraubung erzielt wird. (...) Dabei ist zu beachten: Auch Schrauben strecken sich und ziehen sich wieder zusammen. (...) Höhe der Unterkopfreibung, Veränderungen in der Höhe der einwirkenden Kraft und die Qualität des Gewindes – entsteht die sogenannte Vorspannung, die beim richtigen Drehmoment eine wesentliche Rolle spielt.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/schrauben#topic5505
Sicher und zuverlässig sollten Schraubensicherungselemente sein. Ist dies nicht der Fall und die Schrauben lockern sich, kann dies zu erheblichen Schäden oder auch zu Ausfällen führen. (...) Bei der Keilflächenform ist der Winkel „α“ immer größer als die Gewindesteigung „β“. Sobald die Schraube mit der Keilsicherungsscheibe angezogen ist, wird durch die Geometrie der Keilflächen ein Lösen der Schraube verhindert.
https://www.haberkorn.com/nord-lock#topic6084
Auf dem DoRa-Ratschlastspanner mit Aus- und Überdrehsicherung ist am Ende der Gewindestange eine gut sichtbare „STOPP-Markierung“ angebracht. Mit der Ausfräsung am Gewinde erkennen Sie auf einen Blick die maximale Ausdrehlänge. Und wenn Sie trotzdem einmal zu weit drehen, greift die Gewindeüberdrehsicherung: Drehen Sie einfach die Gewindestange wieder in die Mutter ein, wie bei einer Schraube – schon ist der DoRa wieder funktionsfähig und Sie können normal spannen.
https://www.haberkorn.com/dolezych#topic12858
Bei Bewegungen des Holzes bricht die Schraube dadurch leichter. Je nach Anwendung und Einsatzzweck gibt es daher Schrauben in unterschiedlichen Festigkeitsklassen. Im Holzbau kommen üblicherweise Festigkeitsklassen zwischen 4.6 und 5.8 zum Einsatz, im Metallbau Schrauben mit Festigkeitsklassen ab 8.8.Schrauben sowie Muttern müssen ab Gewinde M5 mit Festigkeitsklasse und Hersteller versehen werden. (...) Festigkeitsklassen für Schrauben aus EdelstahlDie Festigkeit von Edelstahlschrauben wird in Klassen von 45 (weich) bis 110 (vergütet) eingeteilt.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/schrauben#topic5496
Die Produktpalette umfasst: Hochleistungs-Reiniger: zur Entfernung von Öl, Fett und Schmutz vor dem Klebeprozess Aktivatoren, Primer und Rostumwandler: dienen zur Oberflächenvorbereitung Schraubensicherungen: verhindern das Losdrehen von Schrauben – beispielsweise LOCTITE® 243 Gewindedichtungen: zum Dichten von Gewinden und Rohren Flächen-/Flanschdichtungen: zum Dichten verwindungssteifer (starrer) und flexibler Flansche – etwa LOCTITE® 638 oder LOCTITE® 648 Füge-/Lagerklebstoffe: zum Fixieren von Fügeverbindungen und zum Einkleben von Lagern Sofortklebstoffe: helfen beim sekundenschnellen Fixieren von kleinen Teilen Strukturklebstoffe: zum konstruktiven Verkleben von Teilen, wo hohe Festigkeit und Steifigkeit bei weitgehend gleichmäßiger Spannungsverteilung gefordert sind Metall-/Betonreparatur-Klebstoffe: um Nachbilden von verschlissenen oder gebrochenen Bauteilen Dauerelastische Klebstoffe: für schlag- und vibrationsbeständige Klebeverbindungen Dauerelastische Dichtstoffe: zum schlag- und vibrationsbeständigen Dichten Technische Schmierstoffe: zum Rostlösen und Schmieren, verhindern das Festfressen durch Hitze und Korrosion Schutzbeschichtungen: für hochstrapazierfähigen Schutz von Oberflächen aus Stahl oder Beton – etwa Schweißschutzspray SF 7900LOCTITE®-Produkte entsprechen den neuesten technologischen und wissenschaftlichen Anforderungen und erfüllen damit höchste Sicherheits- und Qualitätsansprüche.
https://www.haberkorn.com/loctite#topic15177
Hervorragender Halt und Schutz gegen Ausfahren der Armatur Chemieschläuche bis zu 16 bar, Lebensmittelschläuche, Mineralölschläuche, Industrieschläuche Schlauchschellen und Endlosbänder Dazu zählen Schneckengewindeschellen, Spannbackenschellen, Gelenkbolzenschellen, Ein- und Zwei-Ohr-Klemmen, Endlosbänder Wasserschläuche, Vielzweckschläuche mit geringen Betriebsdrücken Presshülsen und Schraubhülsen Presshülsen: Mittels spezieller Pressen mit dem Schlauch verpresst – nicht wiederverwendbar. Schraubhülsen: einfach selbst montierbar. Hülse, Schlauch und Armatur werden verschraubt.
https://www.haberkorn.com/schlaeuche-armaturen/schlaucheinbindungen-schlauchmontagematerial-schlauchbefestigung#topic5907
Vibrationen oder Querverschiebungen können zur Folge haben, dass sich Schraubverbindungen lockern oder sogar lösen. (...) Verliersicherung · Muttern mit Klemmteil aus Kunststoff DIN 982 und DIN 985 · Sicherungs-Hutmuttern DIN 986 · Kronenmuttern DIN 935 · Ganzmetall-Sicherungsmuttern DIN 980 und ISO 7042 Solche Muttern erzeugen eine Klemmwirkung im Schraubengewinde, können jedoch ein Losdrehen nicht vollständig verhindern. (...) Losdrehsicherung · Sechskantmuttern mit Flansch und Unterkopf-Verzahnung DIN 6923, DIN 6926 Diese Muttern bewirken, dass nach anfänglichem Lösen eine Mindest-Restvorspannkraft von mindestens 80 % in der Schraubverbindung erhalten bleibt.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/muttern#topic8577
Die Ankerstange wird ganz in den Felsanker geschraubt (ein, zwei Gewindegänge sollten überstehen), beides wird danach mit dem Felsanker voraus in das bereits vorgebohrte Loch in der Bestandsmauer geschoben. (...) Mithilfe eines Rohres, das über die Ankerstange geschoben wird, werden die Aluminiumschalen stabilisiert, während der Gewindekonus mithilfe des Ankerrohrs so weit herausgezogen wird, bis die Aluminiumschalen auseinandertreiben und sich im Bohrloch festkrallen.
https://www.haberkorn.com/baubedarf/schalungstechnik/schalungsbefestigungen-betonanker#topic10560