Felsanker sind eine Art Dübel, nämlich Spreizdübel. Die Ankerstange wird ganz in den Felsanker geschraubt (ein, zwei Gewindegänge sollten überstehen), beides wird danach mit dem Felsanker voraus in das bereits vorgebohrte Loch in der Bestandsmauer geschoben. (...) Mithilfe eines Rohres, das über die Ankerstange geschoben wird, werden die Aluminiumschalen stabilisiert, während der Gewindekonus mithilfe des Ankerrohrs so weit herausgezogen wird, bis die Aluminiumschalen auseinandertreiben und sich im Bohrloch festkrallen. (...) Zum Befestigen einer einseitigen Schalung sollten bei einem Bohrloch von Ø 34–37 mm folgende Bohrlochtiefen eingehalten werden: mindestens 0,20 m für die Verankerung in Beton mindestens 2,00 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 2,0 kN/cm² mindestens 2,50 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 1,5 kN/cm² mindestens 3,00 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 0,0 kN/cm²Einsatz und Aufbau von Felsankern
https://www.haberkorn.com/baubedarf/schalungstechnik/schalungsbefestigungen-betonanker#topic10560
Schalungsanker bzw. Ankersysteme bestehen aus mehreren Komponenten: dem Ankerstab, der durch die Schalungen und den Beton hindurchragt, aus Muttern wie Flügelmuttern oder Flanschmuttern, die den Ankerstab auf den Außenseiten der Schalung sichern, und, wenn diese benötigt werden, aus Rohrspreizen. (...) Die Rohrspreize wird um die Ankerstange gelegt und verbleibt im Bauwerk, die Ankerstange kann herausgezogen werden. (...) Bei Haberkorn finden Sie Ankertechnik, die eine solche Verbindung ermöglicht.Einsatz und Aufbau von Schalungsankern
https://www.haberkorn.com/baubedarf/schalungstechnik/schalungsbefestigungen-betonanker#topic10554
Schwere Anbauteile oder tragende Konstruktionen in Beton brauchen die richtige Verankerung und ein höchstes Maß an Tragfähigkeit und Sicherheit. (...) Der aus rostfreiem Stahl gefertigte Bolzenanker FBZ GS ist ideal für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen im Außenbereich und kommt in gerissenem Beton zum Einsatz. Vorteile von Schwerlastankern hohe Lastaufnahmefähigkeit mehr Flexibilität durch verschiedene Setztiefen überstehende Einschlagzapfen schützen das Gewinde einfache Montage
https://www.haberkorn.com/fischer#topic6159
Sie werden zur Verankerung von Holzbauteilen im niederen Lastbereich und als konstruktive Anschlüsse verwendet. (...) Der Pfettenanker dient der Zugverankerung von einander kreuzenden Hölzern und der Aufnahme horizontaler Kräfte. (...) Pfettenanker bestehen meist aus feuerverzinktem Stahl. Pfostenträger dienen allesamt der stabilen Verankerung von Holzbalken im Erdreich.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/holzverbinder#topic5316
Pfostenträger, auch als Betonanker, Pfostenschuh, Stützenfuß oder Pfostenanker bezeichnet, bilden das Fundament eines Bauprojektes und tragen somit die gesamte Last.
https://www.haberkorn.com/pitzl#topic8529
Sollen Lasten ab 150 kg gehalten werden, ist eine Schwerlastverankerung empfehlenswert. (...) Um die Anforderungen einer Porenbetonwand zu erfüllen, eignen sich Porenbetonanker, Gasbetondübel oder der klassische fischer-Dübel. (...) Nur so kann ein entsprechend langer Befestigungsanker gewählt werden, der sich tief genug in die Dämmung einschraubt.
https://www.haberkorn.com/fischer#topic6156