Menu

51 Ergebnisse für „Thermoplast“

Thermoplasthelme vs. Duroplasthelme Ratgeber

Grundsätzlich werden bei Schutzhelmen zwei wesentliche Materialgruppen unterschieden: einerseits die Schutzhelme aus Thermoplast und andererseits Schutzhelme aus Duroplast. Der Großteil aller Sicherheitshelme am Markt ist aus Thermoplast-Kunststoffen gefertigt. (...) Thermoplastische Helme eignen sich besonders für kältere Einsätze bis zu -40°C.

Kunststoffschweißen – was ist das? Ratgeber

Bei diesem Verfahren geht es um die Vereinigung von thermoplastischen Kunststoffen zu einer „stoffschlüssigen Verbindung“, und zwar unter Anwendung von Wärme und Kraft, mit oder ohne Schweißzusätze. Nur gleiche Thermoplaste können miteinander verschweißt werden. Fügeteile müssen in einen plastischen Zustand gebracht werden.

Aus welchen Materialien werden Türdichtungen hergestellt? FAQ

Türdichtungen werden zumeist aus thermoplastischem Elastomer (TPE), Silikon oder modifiziertem Elastik-Polymer (PVC) herstellt.

Welche Eigenfarbe haben Spiralschläuche aus TPU? FAQ

TPU (thermoplastisches Polyurethan) ist gelblich bis weißlich. Bei Alterung nimmt die gelbliche Verfärbung des Materials zu, darunter leiden die mechanischen, thermischen und chemischen Eigenschaften nicht.

Spezialist für innovative Schläuche für anspruchsvolle Anwendungen Ratgeber

Novoplast gilt als Spezialist für extrudierte, thermoplastische Schläuche aus technischen Kunststoffen.

Über welche Eigenschaften verfügen AFK-Dichtungen aus thermoplastischen Elastomeren (SEBS)? FAQ

AFK-Dichtungen aus thermoplastischen Elastomeren verfügen über Eigenschaften wie Alterungs-, Witterungs-, UV- und Ozonbeständigkeit.

Was ist der Weiterreißwiderstand? FAQ

Schläuche aus Polyurethan haben einen besseren Weiterreißwiderstand als Schläuche aus Thermoplasten wie PVC, TPV usw.

Einfaches Abdichten Ratgeber

Fugenbänder bestehen meist aus thermoplastischem oder elastomerem Werkstoff.

Die Rückprallelastizität bei abriebfesten Schläuchen Ratgeber

Die Rückprallelastizität beschreibt das Elastizitätsverhalten von Elastomeren und thermoplastischen Elastomeren und wird in Prozent angegeben.

Heißverarbeitung von Bitumen in der Bauindustrie Ratgeber

Zum Aufschmelzen von bituminösen und thermoplastischen Massen sind leistungsstarke und sichere Bitumenkocher essenziell.

Was sind Thermoplast-Helme? FAQ

Arbeitshelme und Bauhelme aus PE, PC, PA, ABS, PP-GF, PC-GF oder HDPE werden als Thermoplast-Helme bezeichnet.

Was sind die Vorteile von Vielzweck-Steckschläuchen? FAQ

Das System bietet eine große Vielfalt an verschiedenen Schlauchtypen (Gummi, Thermoplast, Hybrid), die sich in Betriebsdruck, Temperatur und Farbe sowie in weiteren Eigenschaften wie Flammschutz oder speziellen Ausführungen für Lackieranwendungen unterscheiden.

Rohrdurchführungen für Bauwerke aus Thermoplastischen Elastomere - PVC-Frei Ratgeber

Der Mauerkragen Rondo von MASTERTEC verfügt über zwei Spannbänder und dichtet Rohre und Leitungen aus Stahl, Faserzement, Kunststoff und Steinzeug in Wassersäulen von bis zu 50 Metern ab. Betonsohlen und Wände können so sicher gegen Grund- und Druckwasser abgedichtet werden...

Heißluft-Kompetenz seit 1949 Ratgeber

Leister ist seit über 70 Jahren weltweiter Markt- und Technologieführer für Kunststoff-Schweißgeräte zum Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen in Bau, Gewerbe und Industrie.

Der verlässliche Begleiter in der Welt des Maschinenbaus Ratgeber

Auch die optimale Feuchtigkeitsanpassung hygroskopischer Thermoplaste wird durch Luftaufbereitung unterstützt, wobei Temperaturmessgeräte, Füllstandmessgeräte und Druckmessgeräte zum effizienten Betrieb beitragen.

Wie lange halten Bauhelme und Industrieschutzhelme? FAQ

Allgemein kann man sagen: Schutzhelme aus thermoplastischem Material dürfen, sofern sie sich in ordnungsgemäßem Zustand befinden, vier Jahre ab dem auf dem Schutzhelm angegebenen Herstellungsdatum verwendet werden.

Von Heißluft bis Ultraschall: vielfältige Methoden des Kunststoffschweißens Ratgeber

Dabei wird der Wärmeträger, oft Luft oder Intergase wie Stickstoff oder Kohlendioxid, mit einem Thermoplast-Handschweißgerät und einer Düse an die Schweißstelle geführt.

Individualisierung von Schutzhelmen Ratgeber

Sowohl für Duroplast-Helme als auch für Thermoplast-Helme bieten wir die Möglichkeit, diese mit einem individuellen Logo oder bspw. dem Namen der Trägerin oder des Trägers zu versehen.

Schutzhelme mit Wunschlogo für mehr sichtbare Identität Produktservices

Heißprägung (Thermoplast-Helme) Beim Heißprägeverfahren wird mit einem Messingstempel die gewünschte Kennzeichnung über eine Prägefolie unter Einwirkung von Hitze und Druck dauerhaft und witterungsunempfindlich in die Helmschale eingeprägt.

Schlauchkennzeichnung zur Identifizierung und zur Einhaltung von Prüfterminen Produktservices

Kennzeichnung von Schläuchen aus Elastomeren und Thermoplasten nach DIN EN 12115 individuelle Kundenkennzeichnung im Rahmen der Norm-Vorgaben möglich Top Service durch unsere qualifizierten Facharbeiter und Facharbeiterinnen Gefährdungsbeurteilung der Schlauchleitung Ist die Schlauchleitung ein Arbeitsmittel?

1-20 von 22 Inhalten