Menu

144 Ergebnisse für „gehärtet“

Welche Bit-Härte passt für welche Anwendung? FAQ

Grundsätzlich gibt es bei Bits verschiedene Härten. Wird eine Schraube beispielsweise in Metall eingedreht, gibt es am Ende einen harten Ruck. Die Kräfte dieses harten Rucks können mit einem „weichen“ Bit (zähhart) aufgefangen werden. (...) Hier empfiehlt sich ein harter Bit (hart). Dank Torsionszonen in den Bits und speziellen Bithaltern mit eingebauten Torsionszonen ist diese Unterscheidung aber meist nicht mehr nötig und der Standard – ein zähharter Bit – kann für fast alle Anwendungen verwendet werden.

Was bedeutet Härte bei Silikonschläuchen? FAQ

Die Härte bei Silikonschläuchen beschreibt den Widerstand eines Körpers gegen Eindringen eines anderen Körpers. Bei kautschukartigen Stoffen erfolgt die Bestimmung der Shore-Härte nach DIN 53505. (...) Die Eindringtiefe ist ein Maß für Härte. Folgende Shore Härtegrade gibt es nach DIN 53505 A bei Silikonschläuchen: 28° bis 38°: sehr weich 40° bis 50°: weich 52° bis 60°: mittelweich 68° bis 78°: mittelhart 80° bis 90°: hart 92° bis 100°: sehr hart

Was bedeutet HRC bei Zangen? FAQ

Damit ein hartes Material geschnitten werden kann, muss die Schneide der Zange noch härter sein. Mit HRC wird die Härte der Schneidflächen angegeben.

Was ist der Unterschied zwischen Schleifbockscheiben aus Siliciumcarbid, Normalkorund und Edelkorund? FAQ

Schleifbockscheiben Siliciumcarbid: für Hartmetall, HM-bestückte Werkzeuge Schleifbockscheiben Normalkorund: für Baustahl, ungehärtete un-/niederlegierte Stähle Schleifbockscheiben Edelkorund: für HSS, gehärtete Stähle, Werkzeugstahl

Welche Arten von Rundriemen gibt es? FAQ

Die Rundriemen bestehen aus Polyurethan und unterscheiden sich hauptsächlich in Härte und Oberfläche. Ausführungen gibt es mit glatter oder rauer Oberfläche sowie in Shore-Härten von 65 bis 98 Shore A.

Wie muss die Welle bei Stützrollen ausgeführt werden? FAQ

Bei Stützrollen muss die Achsenlaufbahn der Welle gehärtet und geschliffen sein. 

Was hat sich bei der Umstellung von DIN 7979 Form D – gehärtet auf ISO 8735 bei Zylinderstiften mit Innengewinde geändert? FAQ

Maßlich hat sich bei dieser Umstellung nichts geändert, lediglich in der ISO 8735 Form A wird der Stift durchgehärtet und bei der Form B nur einsatzgehärtet.

Stärke und Beständigkeit beim Hartlöten Ratgeber

Hartlote schmelzen bei höheren Temperaturen, in der Regel bei über +450 °C. (...) Hartlote werden häufig in Bereichen eingesetzt, in denen stärkere mechanische Belastungen oder höhere Temperaturen erwartet werden, wie z. (...) Der Lötprozess mit Hartloten ist komplexer und erfordert oft eine spezifische Wärmebehandlung, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Was ist der Unterschied zwischen Zylinderstiften ISO 8735 Form A und Form B? FAQ

Bei der ISO-Norm 8735 wird zwischen Zylinderstiften der Form A (durchgehärtet) und der Form B (einsatzgehärtet) unterschieden. Der Unterschied liegt im Ausgangsmaterial der Stifte: Während für die Herstellung von Form A gehärteter Stahl verwendet wird (z.

Welche Materialien können mit Bi-Metall-Lochsägen bearbeitet werden? FAQ

Mit ihnen können fast alle Materialien bearbeitet werden – nur bei besonders harten Materialien wie Stein sollte auf jeden Fall eine speziell für harte Materialien geeignete Lochsäge zum Einsatz kommen.

Was muss bei der Auswahl von Zahnscheiben für einen PU-Zahnriemen hinsichtlich Material beachtet werden? FAQ

BRECOmove) kann es notwendig sein, Stahlscheiben oder hartcoatierte Aluminium-Scheiben zu verwenden, um einen ausreichend hohen Verschleißschutz zu gewährleisten.

Bohrer für Metall Ratgeber

Typ H (langgezogene Spirale) Mit dieser Variante werden vor allem sehr harte Werkstoffe wie Stahl, Hartkunststoff oder Plexiglas bearbeitet. (...) Bei Serienbohrungen oder härteren Materialien sollten Sie über einen VHM-Bohrer nachdenken. (...) VHM-Bohrer sind Vollhartmetallwerkzeuge. Sie verdrängen dank höherer Leistungsparameter mehr als HSS-Bohrer.

Schweißhelm-Schutzstufen Ratgeber

Sauerstoff/Std., Stahl- und Graugussschweißen, Leichtmetallschweißen 5 Schweißen und Hartlöten mit 70 bis 200 Ltr. (...) Sauerstoff/Std. 6 Schweißen und Hartlöten mit 200 bis 800 Ltr. Acetylen/Std., Brennschneiden mit 2.000 bis 4.000 Ltr. Sauerstoff/Std. 7 Schweißen und Hartlöten mit über 800 Ltr. Acetylen/Std., Brennschneiden mit 4.000 bis 8.000 Ltr.

Qualitätskontrolle & Toleranzen Ratgeber

Im hauseigenen Labor prüft und überwacht ROSTA die Gummieinsätze kontinuierlich auf Kriterien wie Shore-Härte, Druckverformungsrest, Abrieb, Rückprallelastizität, Alterungsverhalten und mehr. Die Maßtoleranz dieser Einsätze richtet sich nach DIN 7715, während die Shore-A-Härte nach DIN 53505 festgelegt ist.

Drahtstifte und Nägel Ratgeber

Material Sogenannte Stahlnägel sind gehärtete Stahlnägel. Sie werden nach dem Glühen beispielsweise in einem Salzbad gehärtet. Gehärtete Nägel brechen meist, wenn sie verbogen werden; nicht gehärtete Nägel, also Drahtstifte, können sich leichter verbiegen. (...) Diese sind ebenfalls gehärtet. Kupfer und Messing werden vorwiegend zu gestalterischen Zwecken bei Möbeln verwendet, wenn das rötlich metallische Kupfer oder das goldfarbene Messing dem silbrigen Stahl vorgezogen werden.

Kornarten und Körnung bei Schleifmitteln Ratgeber

Kornart Härte, Zähigkeit Aufbau Eigenschaften, Verschleißverhalten Anwendungsbeispiele Siliziumkarbid Siliziumkarbid ist das härteste und schärfste Mineral, das bei Schleifmitteln auf Unterlage zum Einsatz kommt. (...) Korund Korund ist widerstandsfähig, hart und zäh kristallin, unregelmäßig Korund ist ein blockiges Korn, der Verschleiß entsteht durch Kornbruch und Kornausbruch. Schleifmittel mit Schleifkörnern aus Korund sind vor allem ideal zum Schleifen von Materialien wie Kohlenstoffstählen, legierten Stählen, Hartbronze und Harthölzern.

Verzahnungsteile – mit dem Klassiker zur Kraftübertragung Ratgeber

Standardmäßig werden sie aus Stahl (C45 oder St52) produziert und ungehärtet geliefert. Doch die Palette für den individuellen Anwendungsfall ist groß, etwa durch Ausführungen aus Edelstahl, aus Kunststoff oder mit gehärteten Zähnen.

Von Fusion zu Funktion – Metallverbindungen durch Weichlote, Hartlote und Flussmittel Ratgeber

Wenn man die Kunst des Metallverbindens durchdenkt, entpuppen sich Weichlote, Hartlote und Flussmittel als drei wesentliche Elemente.

Kann der EKU-Ausrichtbeschlag für Hartholz verwendet werden? FAQ
Was braucht PU-Schaum, damit er aushärten kann? FAQ

Generell braucht 1K-PU-Schaum zum Aushärten Feuchtigkeit – also vor und nach dem Ausbringen die Fläche mit Wasser besprühen.

1-20 von 124 Inhalten