Menu

174 Ergebnisse für „elektrisch leitfähig“

Werden Schlauchleitungen auf elektrische Leitfähigkeit geprüft? FAQ

Die Prüfung der Schlauchleitungen auf elektrische Leitfähigkeit ist vor allem für den Einsatz in EX-Zonen notwendig. (...) Abhängig von der Schlauchleitung und vom Einsatzzweck gelten unterschiedliche maximale elektrische Widerstände. Wir übernehmen die Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit gerne für Sie.

Muss bei Dampfschlauchleitungen eine elektrische Leitfähigkeit hergestellt werden? FAQ

Damit es zu keiner elektrischen Aufladung kommt, muss das Seelen- sowie das Deckenmaterial elektrisch leitfähig und die Schlauchleitung geerdet sein.

Müssen Chemieschlauchleitungen einer wiederkehrenden Druckprüfung unterzogen werden? FAQ

Gemeinsam mit der Druckprüfung werden auch Dichtheit und Leitfähigkeit geprüft. Wir übernehmen sowohl die Druck- und Dichtheitsprüfung als auch die Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit gerne für Sie.

Sind Zahnriemen aus Neopren für den Einsatz in ATEX-Zonen geeignet? FAQ
Sind Gummizahnriemen elektrisch leitfähig? FAQ

Die meisten Gummizahnriemen erfüllen eine elektrische Leitfähigkeit nach ISO 9563. 

Was ist ein Erdungsdraht? FAQ

Erdungsanlagen spielen eine zentrale Rolle für den sicheren Betrieb von elektrischen Anlagen. (...) Ein sogenannter Erdungsdraht ist eine elektrisch leitfähige Fangeinrichtung aus feuerverzinktem Eisen oder Niro-Eisen, der bei Gebäuden als Blitzableiter dient.

Wo werden Clip-Schläuche eingesetzt? FAQ

Die Schlauchleitungen sind dabei auch in antistatischer oder elektrisch leitfähiger Ausführung erhältlich.

Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit bei Schlauchleitungen News

Mit unserem Service „Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit bei Schlauchleitungen für höchste Sicherheit“ untersuchen speziell ausgebildete Facharbeiterinnen und Facharbeiter neben Druck und Dichtheit auch den elektrischen Widerstand von Schlauchleitungen.

Saug- und Druckschlauch TRELLVAC AL EC Ratgeber

Die Besonderheiten des TRELLVAC AL EC sind seine elektrisch leitfähige, weiße Seele und zusätzlich die abriebfeste Schlauchdecke.

Siloschlauch SUPERVRAC AL EC Ratgeber

Er ist hoch abriebfest und kann durch die elektrische Leitfähigkeit der Seele (weiß) und Decke auch in ATEX-Zonen eingesetzt werden.Siloschlauch SUPERVRAC AL EC von Trelleborg

Die Kunst des Weichlötens Ratgeber

Sie bieten eine gute elektrische Leitfähigkeit und sind leicht zu verarbeiten.

Wie wird ein Chemieschlauch geprüft? FAQ

mehrfache Druckprüfung mit kontinuierlich angehobenem, mindestens 1,5-fachem Betriebsdruck Prüfmedium: Wasser bei Umgebungstemperatur (ca. 20 °C) Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit optische Sichtprüfung der Schlauchaußenschicht (Kontrolle auf Risse, Blasen, Verformungen, Abtrieb- oder Knickstellen) Ausleuchtung und Sichtprüfung der Schlauchseele (soweit möglich) Prüfung der Anschlüsse (Gewinde, möglicher Korrosionsbefall) Prüfung der Dichtungen bzw.

Semperflex®: Industrie- und Hydraulikschläuche Ratgeber

Die Vorteile auf einen Blick hochwertige MSHA-Decke extrem abriebfest durch dicke Seele farbiger Verschleißindikator für Abrieb-Früherkennung besonders robust und flexibel elektrisch leitfähig witterungsbeständige und seewasserfeste Decke hohe Flammwidrigkeit sehr einfache Montage durch speziell entwickeltes Kupplungssystem sehr flexibel im Einsatz durch Modulbauweise einfacher Austausch des Schlauches durch außenliegendes und geteiltes Kupplungssystem Wiederverwendung der Kupplungen im Regelfall möglich SIGMA® PLUS FS 3320 SIGMA® BLACK FS 3325 SIGMA® WHITE FS 3340 Anwendung & Eigenschaften pneumatischer und hydraulischer Transport abrasiver Materialien mit Verschleißindikator (Zement, Gieß-Sand, Phosphat, Quarz, Dolomit, zerkleinertes Glas, trockenes Mischfutter, Getreide, Rinde,...) (...) Temperatur -35°C / +80°C -35°C / +70°C -35°C / +80°C Seele NR/BR/SBR schwarz, elektrisch leitfähig, abriebfest, farbiger Verschleißindikator, durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 50 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) NR/BR/SBR schwarz, antistatisch, abriebfest, durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 70 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) NBR/PVC weiß, antistatisch, abriebfest, lebensmittelecht gemäß BfR XXI (Kategorie 4), durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 140 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) Einlagen Textileinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Texteinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Texteinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Decke EPDM/SBR MSHA genehmigt schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpression, schwer entflammbar gem. MSHA-genehmigte Decke: MSHA IC-8/19 EPDM/SBR schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpressionen CR schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, öl-, witterungsbeständig, Stoffimpression SIGMA®-System Neben dem kompletten Kupplungsysstem für alle SIGMA®-Produkte bietet Haberkorn auch passende Dichtungen an.

Was sind M-Schläuche? FAQ

Bei M-Schläuchen handelt es sich um Schläuche aus elektrisch nicht leitfähigen Werkstoffen. Die leitfähige Verbindung zwischen den Stutzen der Schlaucharmaturen wird durch eine eingebaute metallische Leiter (Cu-Litze) hergestellt. Diese elektrische Verbindung im Schlauch unterliegt hohen Belastungen und kann im ungünstigsten Fall unterbrochen werden.

Was ist ATEX? Ratgeber

Funkenfreies Werkzeug Elektrisch leitfähige Schläuche Schläuche, durch die gefährliche oder leicht entzündliche Medien fließen, bedeuten immer eine große Gefahr. Hier ist es enorm wichtig, die richtigen Produkte zu verwenden und die elektrische Leitfähigkeit der Schläuche immer zu prüfen. Elektrisch leitfähige Schläuche Zum Service: Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit Sie haben Fragen?

SUPER XE-POWER PRO - mehr Leistung, wartungsfrei und langlebig Ratgeber

Die Vorteile außerordentliche Temperaturbeständigkeit von –40 °C bis +120 °C erhöhte Leistungsfähigkeit gegenüber dem SUPER X-POWER (ca. 20 %) wartungsfrei, damit Wegfall von zusätzlichen Serviceintervallen, Minimierung von Produktionsausfällen und Reduzierung der Maschinenstillstandzeiten rückenrollengeeignet rote Einbettmischung für optimierte Haftung des Zugstranges erhöhter Wirkungsgrad M=S ungemessen satzkonstant optimierte, außerordentlich ruhige Laufeigenschaften elektrisch leitfähig nach ISO 1813 RoHS-konform

Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit bei Schlauchleitungen für höchste Sicherheit Produktservices

Speziell ausgebildete Facharbeiterinnen und Fachberater prüfen neben Druck und Dichtheit auch den elektrischen Widerstand von Schlauchleitungen. (...) Ausführung des Services Anschließend prüfen wir Ihre Schlauchleitungen auf Druck, Dichtheit und elektrischen Widerstand. (...) M-Schläuche Es handelt sich um Schläuche aus elektrisch nicht leitfähigen Werkstoffen, bei denen die leitfähige Verbindung zwischen den Stutzen der Schlaucharmaturen nur durch eingebaute metallische Leiter (Cu-Litze) hergestellt wird.

Ausführungen von Keilriemen Ratgeber

Ein Großteil unserer Keilriemen sind ATEX-konform, also elektrisch leitfähig (antistatisch) gemäß ISO 1813.

Druck- und Dichtheitsprüfung für sichere Schlauchleitungen Produktservices

Sofern uns keine anderen Informationen bekannt sind, empfiehlt Haberkorn die Prüfintervalle wie folgt: Chemie- und Tankwagenschlauchleitungen: einmal jährlich Dampfschlauchleitungen: halbjährlich Einfach geprüft Prüfverfahren mehrfache Druckprüfung mit kontinuierlich angehobenem, mindestens 1,5-fachem Betriebsdruck; Prüfmedium: Wasser bei Umgebungstemperatur (ca. 20 °C) Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit optische Sichtprüfung der Schlauch-Außenschicht (Kontrolle auf Risse, Blasen, Verformungen, Abrieb- oder Knickstellen) Ausleuchtung und Sichtprüfung der Schlauchseele Prüfung der Anschlüsse (einschließlich Gewinde, auch auf möglichen Korrosionsbefall) Prüfung der Dichtungen bzw.

Schläuche und Armaturen für chemische Prozesse Ratgeber

Unsere Leistung umfasst die Einbindung von sämtlichen im Katalog angeführten Schläuchen und Armaturen, die Herstellung der elektrischen Leitfähigkeit und Durchführung von Erst- und Wiederholprüfungen durch befähigte Personen mit langjähriger Erfahrung. (...) Neben einer Sichtprüfung des Schlauches auf gelöste Decken, Knickstellen, Dellen oder weichen Stellen wird dabei eine Druck- und Dichtheitsprüfung sowie eine Überprüfung der elektrischen Leitfähigkeit gemacht. (...) Wir bieten eine Vielzahl an Schläuchen, die durch ihre elektrische Leitfähigkeit auch in Atex-Zonen zugelassen sind. 

1-20 von 26 Inhalten